Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Simcenter

Software di analisi strutturale

Prevedi le prestazioni da stress, ottimizza i progetti e convalida virtualmente l'integrità strutturale dei suoi prodotti accelerando al contempo il time to market.

Comprenda l'integrità strutturale dei suoi progetti

Il software di simulazione di analisi strutturale La aiuta a studiare gli effetti del peso e della tensione su una struttura. Comprendere come un componente o un assemblaggio di prodotti reagisce sotto stress o vibrazioni è fondamentale in qualsiasi settore. Tuttavia, man mano che prodotti e materiali diventano sempre più complessi, gli ingegneri hanno bisogno di strumenti che vadano oltre le analisi statiche lineari.

Simcenter fornisce il software di analisi strutturale necessario per simulare un'ampia gamma di applicazioni, il tutto in un unico ambiente utente. Non Le serve più uno strumento per la statica lineare, un altro per studiare la fatica e un altro ancora per l'analisi non lineare. Di conseguenza, i dipartimenti di ingegneria possono consolidare gli strumenti di analisi strutturale e Lei deve conoscere solo un'unica interfaccia utente.

Progettazione e analisi strutturale di aeromobili

Passare da un'aviazione alimentata da combustibili fossili a un'aviazione sostenibile rappresenta una sfida ingegneristica enorme, ma è necessaria per rimanere competitivi. Scopri un approccio di progettazione e analisi strutturale della cellula connessa per consentire l'evoluzione dell'aviazione sostenibile.

Immagine - Simcenter 3D La versione più recente

Simcenter 3D: la versione più recente

Scopra l'ultima versione di Simcenter 3D, la prima
Blog pubblicato l'ultima settimana di ogni mese

Cos'è il software di analisi strutturale?

Analisi a elementi finiti

L'analisi agli elementi finiti (FEA) è la base tecnologica e matematica per la simulazione delle prestazioni strutturali. La FEA è una metodologia consolidata per aiutare la progettazione ingegneristica e l'analisi di molti tipi di prodotti.

Analisi lineare

L'analisi strutturale lineare è un metodo utilizzato per determinare come si comporta una struttura sotto carico, assumendo un materiale elastico lineare e piccole deformazioni. Questo è il tipo più comune di analisi strutturale eseguita oggi.

Analisi non lineare

L'analisi strutturale non lineare viene utilizzata per tenere conto dei cambiamenti nella geometria, nelle proprietà del materiale e nella rigidità di una struttura quando sottoposta a carichi, dove la relazione tra forze e spostamento non è lineare.

Percorso gratuito di 30 giorni: Simcenter 3D

Apporta rapidamente una modifica al progetto che viene replicata nel suo modello di simulazione e poi simula nuovamente in pochi secondi.

Caso studio

Sumitomo Heavy Industries Marina e ingegneria

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering utilizza Simcenter Femap e Nastran per ridurre i tempi di progettazione con analisi di alta qualità e modellazione flessibile.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Azienda:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Settore industriale:Settore navale

Sede:Yokosuka City , Japan

Siemens Software:Simcenter Nastran software, Simcenter Femap/Nastran

Esplora le funzionalità di simulazione dell'analisi strutturale

Select...

Elimina il lavoro di preparazione e si concentri sull'analisi

Semplifichi il suo flusso di lavoro eliminando la necessità di semplificazione e mesh della geometria. Simcenter Simsolid elimina due delle fasi più lunghe e soggette a errori nell'analisi strutturale tradizionale. Il modello CAD funge direttamente da modello di simulazione, eliminando la necessità di creare un modello a elementi finiti separato.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Analizza assiemi grandi e complessi con facilità

Progettato per velocità e scalabilità, Simcener Simsolid gestisce parti complesse e assiemi di grandi dimensioni con un'efficienza eccezionale, compresi quelli con superfici di contatto ruvide, spazi vuoti o geometria sovrapposta.

Ottenga risultati in pochi minuti o secondi

Simcenter Simsolid fornisce risultati accurati di analisi strutturale in pochi secondi o minuti su un PC standard. Confronta rapidamente più scenari di progettazione. Migliora la velocità, la precisione e l'usabilità per la progettazione basata sulla simulazione in un'ampia gamma di settori.

simcenter-simsolid-results-640x360

Clienti che utilizzano Simcenter per l'analisi strutturale

Una persona va in bicicletta su una strada con una montagna sullo sfondo.

Mynaric

Creare simulazioni dettagliate per prevedere le prestazioni termiche e strutturali delle apparecchiature di comunicazione satellitare ad alta larghezza di banda.

Leggi il caso studio

Applicazioni industriali

Select...

Simcenter 3D fornisce agli ingegneri aerospaziali un robusto set di strumenti per diverse attività di analisi, garantendo l'integrità strutturale, le prestazioni e l'affidabilità dei componenti di aeromobili e veicoli spaziali.

  • Analisi del telaio dell'aereo: Valuta la rigidità, la durata e la frequenza modale per l'integrità strutturale.
  • Valutazione dell'ala: Misura la rigidità, la resistenza alla deformazione della pelle e la frequenza modale per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche.
  • Valutazione delle superfici di controllo: Valuta la resistenza di tralicci, alettoni e stabilizzatori rispetto alle forze di volo.
  • Controlli di durabilità dei veicoli spaziali: Analizza lo stress termico e la distorsione nei compositi per verificarne l'affidabilità in condizioni spaziali.
  • Simulazione del motore aerodinamico: Fornisce informazioni sui carichi rotanti, sullo stress termico e su componenti come compressori e turbine.
  • Valutazione dello stress del veicolo di lancio: Valuta i carichi termici, le forze di manovra e gli effetti del vento, fondamentali per il successo della missione.
Un diagramma di un aereo con varie parti etichettate, tra cui l'ala, la fusoliera e la coda.

Esplora i prodotti software per l'analisi strutturale

Webinar on-demand | 51 minuti

Analisi strutturale navale

Combina simulazione e test per creare un vero gemello digitale, garantendo simulazioni accurate di analisi strutturale.

Un'immagine di analisi della struttura navale dal software Simcenter.
Analisi strutturale

Scopri di più

Domande frequenti