Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct è un cavallo di battaglia per la simulazione e l'ottimizzazione multifisica e multidisciplinare che va dall'analisi implicita a quella esplicita. Il suo approccio «Un modello, un risolutore» migliora l'efficienza del flusso di lavoro, fornisce tutte le analisi necessarie agli ingegneri e riduce il tempo necessario per ottenere risultati senza compromettere la precisione. La vera innovazione progettuale deriva dalla valutazione, dal perfezionamento e dall'ottimizzazione dell'intero sistema all'interno di un unico strumento integrato. OptiStruct lo rende possibile.

simcenter optistruct overview analisi esplicita crash mhero 1280x720

Simulazioni multifisiche da un modello e un risolutore

Valuta la fisica multipla (durata, trasferimento di calore, acustica, fatica e altro) con Simcenter Optistruct. Utilizzi un modello per integrare l'analisi strutturale e multifisica per semplificare i flussi di lavoro e accelerare il time-to-market.

Architettura aperta e supporto di terze parti

Simcenter Optistruct Le consente di lavorare con i suoi strumenti preferiti mantenendo la metodologia One Model, One Solver. La sua architettura aperta Le consente di implementare codice di terze parti e personalizzare il software in base alle sue esigenze.

Ottimizzazione principale

Simcenter Optistruct stabilisce lo standard per l'ottimizzazione in topologia leggera, strutturale, multimodello, di forma non parametrica e multimateriale. Può migliorare i suoi progetti per aumentare la resistenza, il peso e la producibilità.

Funzionalità presentate

Ottimizzazione strutturale

Usa solutori lineari e non lineari per valutare, ottimizzare e convalidare i progetti per rigidità, resistenza, dinamica, vibrazioni, acustica, fatica, trasferimento di calore, interazioni fluido-struttura, potenziale elettrico, forze elettrostatiche e altro ancora.

Una schermata del software OptiStruct che mostra un modello dettagliato di analisi agli elementi finiti (FEA) del telaio di un'auto, con diversi componenti evidenziati da una sfumatura di colore.

Analisi del materiale

Valuta le proprietà avanzate dei materiali per compositi, reticoli e materiali non lineari (come materiali viscoelastici, elastoplastici e iperelastici) attraverso la perfetta integrazione con Simcenter® Material Data Center™, oppure studia materiali definiti dall'utente.

Un modello digitale 3D di un componente leggero di forma organica, che illustra i risultati di un processo di ottimizzazione strutturale.

Analisi non lineare, incluso NVH

Valutare bulloni e guarnizioni e materiale elastoplastico/iperelastico/viscoelastico/viscoplastico. Conduca un'analisi di grandi deformazioni con gli algoritmi di contatto completi non lineari moderni ed efficienti; vibrazioni, risposta in frequenza, acustica e NVH con un risolutore automatico di autovalori a sottostrutturazione multilivello (AMSES); o il risolutore a risposta rapida in frequenza (FASTFR) per valutare il comportamento dinamico.

Un modello digitale 3D complesso e ottimizzato, probabilmente di Simcenter OptiStruct, che mostra una struttura ottimizzata per la topologia con un elevato rapporto resistenza/peso.

Capacità di analisi esplicita altamente non lineari

Valuta problemi altamente non lineari come test di caduta, crash test, impatti, urti, urti, erosione, danni, stiramento dei materiali oltre i rendimenti elastici e altro ancora.

Una simulazione digitale 3D che mostra un blocco di materiale che si deforma sotto pressione, con un gradiente di colore che indica la distribuzione della sollecitazione o della deformazione.

Multifisica nel mondo reale

Usa la simulazione termomeccanica e l'accoppiamento del solutore per fenomeni complessi, tra cui interazioni fluido-struttura, struttura elettromagnetica, collegamento con la simulazione di produzione e altro ancora.

Uno screenshot di Simcenter OptiStruct che illustra un'analisi non lineare del materiale, che mostra un blocco reticolato sottoposto a una significativa visualizzazione di deformazioni e sollecitazioni.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter Optistruct

Case study simcenter optistruct som 86913 feature 640x360

Ridurre il fabbisogno di acciaio del 10 percento durante la progettazione del nuovo sistema strutturale del palazzo di giustizia del centro di Los Angeles

Skidmore, Owings & Merrill utilizza Simcenter Optistruct per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità attraverso un design innovativo, che ha vinto oltre 35 premi e ridotto i costi.

Select...

Simcenter Optistruct nel campo delle vibrazioni e dell'acustica

Il risolutore di risposta rapida in frequenza (FASTFR) e il risolutore automatico di autovalori a sottostrutturazione multilivello (AMSES) di Simcenter Optistruct offrono una soluzione modale di risposta in frequenza rapida e un risolutore di autovalori veloce che determina migliaia di modalità in modelli con milioni di gradi di libertà.

Un'infrastruttura a porte aperte

Domande frequenti