Skip to main content
産業用人工知能

Siemensは産業用AI革命を加速させています

AIは、前世紀を電気が変革したように、今世紀を変革するでしょう。私たちは、設計・エンジニアリングから運用に至るまで、物理的な世界全体にわたりAIを適用することで、お客様がアイデアをより迅速に、より高品質かつ効率的に現実世界での成果へと結びつけられるよう支援します。

An automation engineer working in a high-tech facility, viewing a digital AI robot assistant overlay on a screen alongside technical code and 3D CAD models.

新登場:Eigen Engineering Agent

ハノーバーメッセにて、シーメンスはEigen Engineering Agentを発表しました。これは、産業用AIをアシスタンスから自律的な実行へと進化させるものです。

Siemens Xcelerator

当社のAI製品をご覧ください。

当社は、数十年にわたる産業データ、深い専門知識、そして高度なAIを組み合わせることで、エンジニアリングや設計から運用に至るまで、お客様がライフサイクル全体でより迅速に業務を進められるよう支援します。Siemens Xceleratorを通じて、信頼性の高い産業用AIをすべてのお客様にご利用いただけるようにします。

テクノロジー

産業用AIとは何ですか?

産業用AIとは、経済活動を支える工場、ビル、列車、電力網、病院など、現実の世界のために特別に設計されたAIのことです。民生用AIとは異なり、産業用AIは信頼性、安全性、精度が最優先される環境で機能しなければなりません。

A designer uses a VR headset to interact with a generative design simulation

AI用語集

この重要な用語集は、理解を深め、この魅力的な世界をより深く掘り下げるのに役立ちます。

This photo is decorative

産業用AIとサステナビリティ

この新しいレポートでは、AIが組織のサステナビリティ目標の達成にどのように貢献しているかを検証しています。変革を加速させる産業用AIが、現在および将来に及ぼす影響について、詳細な分析を提供しています。

Siemens Xcelerator logo with an image of two men in the back

AI学習ハブ

AIと機械学習について深く理解しましょう。当社のトレーニングプログラムは、各分野でイノベーションを推進するために必要な知見とツールを習得できるよう設計されています。

業界

AIが産業とインフラに与える影響

製造、建築、輸送、電力網、AIインフラといった分野における技術、パートナーシップ、そしてお客様の事例を通じて、Siemensがいかに産業用AIを推進し、お客様やパートナーと共に現実世界への影響をもたらしているかをご紹介します。

30% データセンターの冷却コストの削減

AIを活用した冷却技術により温度管理を最適化し、手動による介入を最小限に抑えます。これにより効率が向上し、エネルギー消費を削減することで、より持続可能なデータセンターの運用を実現します。

50% 水素プラントにおける設計作業の軽減

水素プラント向け。生成AIを活用してプラントのDesign and Engineeringを効率化します。プロジェクト期間を数ヶ月から数週間に短縮し、グリーン水素の生産拡大をより迅速かつ効率的に実現します。

9% 商業ビルのエネルギー効率の向上

AI対応のエッジコントローラーを活用して、旧式のシステムを最新化しましょう。リアルタイムデータを活用して建物の運用最適化を自動化し、データのサイロ化を解消することで、運用コストの削減と持続可能性の向上を実現します。

産業用AIの実践

製造、エネルギー、建築の各分野において、Siemensの産業用AIは、生産性、効率性、コスト、稼働率において測定可能な成果を生み出しています。これらは稼働施設に導入されたシステムで、数値化可能な成果を上げています。

The image shows a digital twin composer interface with various tools and options displayed on a computer screen.

PepsiCoは、Siemens Digital Twinコンポーザーを導入し、実際の設備変更を行う前に生産ラインの変更をシミュレーションして最適化しました。その結果、ゲータレードの工場では3ヶ月以内に処理能力が20%向上したほか、隠れた生産余力を明らかにすることで設備投資を10~15%削減することができました。

The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

この新しいAI搭載のロボットピッキングシステムは、MecaluxとSiemensの強固なパートナーシップの成果であり、両社の産業用AI技術に関する知識と経験を結集したものです。

siemens-industrial-copilot-640x360

Siemens Industrial Copilot は、バリューチェーン全体の人々を支援する当社の生成AIアシスタントです。自然言語を通じてコード生成や障害診断といった複雑なタスクを簡素化し、専門家がイノベーションや付加価値の高い課題解決に集中できるよう支援します。

相互接続されたデジタルシステムと持続可能な農業技術を組み合わせたスマート農業技術

ドバイにある、世界最大級の規模を誇る革新的な垂直農場では、Siemensの技術を活用し、新たな食料生産ソリューションの可能性を最大限に引き出しています。

業界の事例

事情に通じた人々

産業用AIはデータ処理や自動化に優れていますが、現実世界の微妙なニュアンスに対応するためには、人間による責任感と状況に応じた判断が不可欠です。以下の3つの事例は、専門家がAIを活用して安全性、効率性、そして継続的な改善を推進している様子を示しています。

Engineer talking through a radio

乳製品部門メンテナンスマネージャー

Sachsenmilch社のメンテナンスマネージャーは、Senseye AIを活用してポンプの故障を数週間前に発見しました。これにより、チームは予定された停止期間中に修理を行うことができ、数十万ユーロのコスト削減と、数千リットルの牛乳の損失を防ぐことができました。

A man standing with his arms crossed, wearing safety gear

水道事業事業者

スペインの事業者は、SIWA Leak Finderを使用して、毎秒わずか0.2リットルという微細な漏水も検知しています。1万件の漏水箇所を特定することで、作業員を的確に派遣し、節水を実現するとともに、地域社会のコスト削減に貢献しています。

Simon and Victor from VA SYD smiling for the camera

水開発エンジニア

VA SYDでは、エンジニアたちがAIを訓練し、全長2,000キロメートルの配管を監視させました。その結果、センサーでは検知できなかった微細な漏水を捕捉し、水損失率を10%から8%に削減するとともに、都市の水道供給に支障をきたす前に大規模な破裂事故を未然に防ぐことができました。

A statue of a human on the right with the words, 'Human and AI: Mind, Machines, and the Gradient Descent.'

ポッドキャストシリーズ

人間と人工知能

当社のAIラボでは、Siemens社内でAIの可能性について啓発活動を行っている人々の声をお届けするポッドキャストを配信しています。

私たちの視点

CES 2026でのSiemens

SiemensはCES 2026において、統合されたAIアプローチを実演し、エンジニアリングモデルから生産データ、エッジ推論からクラウド展開に至るまで、インテリジェンスが統一されたスタックを通じてどのように機能するかを示しました。単一のプラットフォームで。あらゆる産業環境に対応し、一から作り直す必要はありません。

Roland Busch, CEO Siemens, and Jensen Huang, CEO NVDIA, shaking hands at CES 2026

産業用AI革命にぜひご参加ください

真のデータインテリジェンスを実現するために必要なあらゆる層を統合し、産業用AIの真の可能性を引き出しましょう。