無収水の一因として、物理的な水損失、具体的には配水システム内の漏水が挙げられます。これは、消費者に届くまでの過程で単に失われてしまう水を指します。スペインの日刊紙『エル・パイス』によると、一部の地域では供給量の60%以上が損失となっているとのことです。
スペイン北部のイランおよびオンダリビア両自治体の水道事業を担う公営企業「Servicios de Txingudi」は、水損失対策として「SIWAリークファインダー」アプリを活用しています。
「SIWAリークファインダー」は、人工知能(AI)を用いてリアルタイムの流量データを分析し、送水・配水ネットワーク内の漏水を検知・位置特定するSoftwareソリューションです。このツールにより、オペレーターは誤報を最小限に抑えつつ、漏水を迅速に検知・修復することができます。
さらに、AIのおかげで、システムは観光や気象条件の影響を受ける季節的なパターンを認識することが可能です。
SIWAリークファインダーは、285kmに及ぶ配管網全体に1ヶ月足らずで導入され、3週間分のデータセットを用いて学習が完了しました。
この迅速な導入が実現できたのは、Sensorsが既に設置されていたためです。Servicios de Txingudiは、スペインでスマート水道Metersを導入した最初の水道事業者の一つでした。このツールは、流量Meters、圧力Sensors、塩素Sensorsなどからのデータに加え、顧客の水道メーターの毎日の検針値も処理します。これにより、各配水管理エリアのKPIに基づいて漏水を迅速に特定することが可能となりました。
2017年1月にSIWA Leak Finderが稼働を開始して以来、漏水、圧力異常、塩素濃度の異常、センサーの故障、データ伝送の問題、盗水など、1万件以上の事象が検出・解決されています。
また、このシステムは消費パターンの季節的な変化にも対応しており、夏場の住民増加に伴う動的な変化にも柔軟に対応できます。