“我们正在共同构建 Industrial AI 操作系统,重新定义物理世界的设计、构建和运行方式。”
— 西门子首席执行官罗兰·布希(Roland Busch)
Siemens 和 NVIDIA 之间的合作实现了更具弹性、更可持续、更具扩展性的未来,在这个未来中,各行各业的公司都可以提高效率、改善产品质量并迅速适应不断变化的市场需求。
而且它正是我们需要的时候出现的:
西门子和NVIDIA正在授权各公司做出回应。
我们正在共同将人工智能的承诺转化为现实世界的性能:提高整个工业生命周期的效率。人与机器之间更深层次的合作。以及更好、更快的决策。
凭借无与伦比的领域专业知识和数据支持的见解,Siemens 将现实世界和数字世界相结合,实现快速设计集成、高保真仿真和智能自动化。
NVIDIA 的加速计算及其人工智能框架、开源模型和库可实现实时可视化和边缘到云的性能。

— 西门子首席执行官罗兰·布希(Roland Busch)
从生产产品的工厂到运行 AI 工作负载的工厂,我们的 Industrial AI 操作系统在任何地方都能产生业务影响。它正在改变端到端的工业价值链。

通过运行西门子的 电子设计自动化 (EDA) 产品组合 在 NVIDIA 的 GPU 上,我们将大大加快这些 GPU 的创建速度。我们还在整合 NVIDIA CUDA-X 库 和 物理 Nemo 涵盖我们的 EDA 产品组合,支持 AI 原生芯片设计、验证和可制造性。结果:更短的设计周期、更高的产量和更可靠的结果。

在 NVIDIA 的 GPU 上运行西门子的设计和仿真产品组合可以缩短设计周期,加速复杂的仿真,提高产量,同时降低能耗。通过在工业软件和软件定义的自动化之上分层 AI 大脑,我们实现了人工智能驱动的自适应制造,在这种制造中,可以不断优化数字双胞胎,并将经过验证的见解转化为现实世界的变化。

我们正在共同制定蓝图 工业规模的 AI 基础设施。该蓝图将平衡电力、冷却和自动化方面的高密度计算需求,同时确保技术在速度和效率方面处于有利地位。因此,全球的人工智能工厂运营商将能够快速启动并运行,提高能源效率并最大限度地提高每瓦特代币。

Siemens 和 NVIDIA 使用我们各自的产品来加速和优化彼此的运营,充当共同的零客户。在展示了具体的影响力和可扩展性证明之后,我们将这些产品带给各行各业的客户。我们正在努力的创新包括:自主数字双胞胎,无需人工干预即可提供实时工程和优化。
探索 Siemens 和 NVIDIA 如何利用人工智能驱动的解决方案实现行业转型,这些解决方案可解决复杂挑战并创造可衡量的价值。
一切从哪里开始:西门子和NVIDIA之间的关系始于2022年,当时两家公司联手将工业元宇宙变为现实。
在最初的几年里,我们看到了 在研发创新和制造过程规划中广泛采用工业元宇宙。现在,随着人工智能改变物理世界的每个角落,我们的合作伙伴关系涵盖了转型的每个层面。浏览下面的时间表,了解我们是如何实现目标的。
浏览下面的时间表,了解我们是如何实现目标的。

2026 年 3 月
西门子宣布推出一套新的人工智能数据中心参考架构,整合了NVIDIA Omniverse DSX蓝图,以满足对专为人工智能构建的新一代基础设施的迫切需求。
2026 年 3 月
Fuse EDA Ai Agent 可自主协调西门子完整的电子设计自动化 (EDA) 产品组合中的多代理工作流程,从设计构思到制造审核,提高工程效率和设计质量。

2026 年 1 月
深化合作涵盖人工智能原生设计和模拟、人工智能驱动的自适应制造和供应链、人工智能工厂以及共同的零客户方法。
2026 年 1 月
新产品允许工业组织创建任何产品、工厂或过程的三维模型;将其变为逼真的场景;并将该场景与实时的真实数据连接起来。




2025 年 1 月
这使公司能够无缝地实现其产品的沉浸式、基于物理的数字双胞胎进行可视化和交互。来自西门子的实时数据和来自NVIDIA Omniverse的照片真实感相结合,共同推动了更好、更快的决策。


2024 年 3 月
西门子将NVIDIA Omniverse Cloud API集成到西门子Xcelerator平台中,以实现更加身临其境、实时、逼真、基于物理的数字双胞胎。造船商HD Hyundai是第一个演示这些工具如何处理大规模工程数据集的共同客户。
2023 年 4 月
西门子和NVIDIA通过将现实世界和数字世界相结合,为FREYR超级工厂创造了身临其境的工业元宇宙体验。


Siemens Xcelerator 是您开启数字化转型之门。Siemens Xcelerator 产品提供无缝集成的硬件与软件,或智能产品,贯通运营技术与信息技术 (OT/IT),助力您的业务制胜未来。
聆听西门子首席执行官罗兰·布希和NVIDIA首席执行官黄延森关于我们如何扩展工业人工智能的看法。