Inspire-se com aplicativos do mundo real
O Concurso de Melhor Inscrição da Siemens pode ter terminado, mas as histórias continuam vivas. Descubra como nossos clientes e parceiros usam a tecnologia da Siemens para superar desafios, melhorar processos e criar um impacto real.
A Fibersort classifica 2.000 peças de vestuário por hora para reciclagem. Descubra como a Valvan e a Siemens estão tornando isso possível juntas.
Descubra como a Indurra e a Siemens estão dando um grande impulso ao cultivo hidráulico de alho-poró e ao futuro do cultivo de alho-poró, com benefícios para produtores, consumidores e o clima.
A máquina de envase Sneyders Scaldis combina servomotores com o inversor SINAMICS S120 para eficiência energética, tempo de inatividade mínimo e produção sustentável.
O sistema de retrabalho inteligente da Spiromatic torna a massa perdida reutilizável. O resultado: 30% menos desperdício de matéria-prima.
Com o Siemens PCS 7, a Raffinerie Tirlemontoise aumenta sua eficiência energética de 85% para 98%.
A Catael & Wemhöner renovam o software da linha de impressão da Unilin com o Portal TIA e a biblioteca SimaHydto. Resultado: maior eficiência, economia de tempo, flexibilidade e qualidade.
Com o SIMATIC Drive Controller, a Merco Machines desenvolveu um testador de vazamento híbrido que reduz drasticamente o consumo de hélio em testes de tambor.
A AMR e a itsme Breemes fizeram um retrofit com motores IE4 e drives SINAMICS G150. Resultado: menor consumo de energia, mais eficiente e pronto para a Indústria 4.0.
A Schipperswelzijn VZW e a .XCE Automation estão construindo um simulador de encaixe exclusivo com o Siemens SINAMICS G220: realista, seguro e totalmente baseado em dados.
Graças ao medidor de radar SITRANS LR580, a especialista em biomassa Vyncke tem uma medição de nível que pode ser usada para qualquer aplicação.
A Balliu desenvolveu o Flextopus para usinagem de tubos com o SINUMERIK ONE da Siemens. Menos erros, menos perdas e até 20% mais eficiência no uso dos materiais.
O AZO automatiza o descarregamento de sacolas com o Siemens AI Bin Picking: maior eficiência, menos erros e um passo mais perto da fábrica do futuro.
A Promation adaptou a máquina dobrável e coladora da Smart Packaging Solutions com SINAMICS S120 e S7-1517T para maior velocidade, eficiência energética e confiabilidade.
Primeira no mundo: amostras de sangue transportadas de forma totalmente automática por drones de Diksmuide para o Hospital Jan Yperman (Ypres), possibilitadas pela Helicus, Avercon e Siemens.
Com o Siemens Industrial Edge Controller, a ACE aumentou o OEE da Rockfon de 60 para 80% em um dia, sem nenhuma maquinaria nova ou equipe adicional.
PLCs potentes, drives seguros e um painel HMI da Siemens são os ingredientes secretos da P3000, a máquina de espetar semiautomática da SMO.
A IMA construiu uma linha de empilhamento com eficiência energética com drives Siemens SINAMICS S220 para a Recticel. Maior velocidade, menor custo, máxima confiabilidade.
Com controle automatizado, o túnel Beveren está mais seguro e sustentável do que nunca. Graças a um gêmeo digital, a renovação também ocorreu em um ritmo recorde.
A Meyland desenvolveu uma planta de teste totalmente automatizada com a tecnologia Siemens para secar os fluxos residuais com mais eficiência: a base para a produção circular.
O centro de controle da Dynamics controla a draga híbrida plug-in de Jan De Nul. Menos emissões e ruídos, mais eficiência - com a tecnologia Siemens.
O atacadista e o instalador combinam experiência em placas de distribuição Siemens SIVACON S4 para uma instalação de alta tensão com eficiência energética e preparada para o futuro.
Com uma solução de hardware e software 100% Siemens, o armazém totalmente automatizado impressiona em termos de durabilidade, eficiência e confiabilidade.
A Printing International integrou a visão da Inspekto AI no FlexLine S10 e passou da demonstração à qualidade farmacêutica em apenas 20 minutos.
A Matthys tornou seu armazenamento interno mais seguro, econômico e rápido. Com a ajuda da Siemens, eles até entraram em um novo segmento de mercado.
A Tarkett automatiza sua logística com a solução AGV flexível da Doms usando o SIMOVE. Melhor ergonomia, mais capacidade.
A Amcor Flexibles Ghent moderniza sua maior linha de impressão com a tecnologia Siemens. Resultado: mais 30 anos de vida, maior eficiência e menor risco.