Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 软件

Designcenter CAD 软件

借助一套功能强大、集成的可扩展、全面和灵活的计算机辅助设计 (CAD) 解决方案,消除创新障碍,提高产品设计效率和质量,降低开发成本。

为工程和 CAD 的全球趋势做好准备

利用支持 AI 的功能提高生产力

利用更智能的工程工作流程

借助沉浸式技术,让您的设计变为现实

简化协作和数据管理

利用核心设计能力促进产品创新

可扩展、全面且灵活的 CAD 软件

强大、灵活的 CAD,适用于初创企业到全球企业

Designcenter CAD 软件专为所有经验水平的产品设计人员而开发,可为以下方面提供无与伦比的强大功能:

  • 创建插图和 3D 模型
  • 在转向制造之前分析产品设计错误的可行性
  • 无缝共享数据以促进协作并加快生产周期

Designcenter 可随着您的成长而扩展, 包含四层预打包的 Designcenter X 解决方案 从浏览器到桌面,它们都能为您的团队提供所需的精确设计能力。

用箭头表示 “放大” 的图形

并排比较 Designcenter X 解决方案层级

探索 Designcenter X 的 4 个可扩展层的不同功能:基础版、标准版、高级版和高级版。

案例分析

Natilus

西门子解决方案帮助初创公司开发可将空运成本降低 50% 到 60% 的飞机
Customer Success Story

借助创新设计降低空运成本

公司:Natilus

行业:航空航天及国防行业

位置:加利福尼亚州圣地亚哥, United States

灵活的部署选项

从云端或本地核心席位许可证开始 (Designcenter X 或 Designcenter 解决方案),然后利用各种专业知识 附加 CAD 和 CAM/CAE 模块,根据需要使用西门子的 Designcenter (X) 基于价值的许可代币。

为了满足任何工作流程和不断变化的需求,大部分 Designcenter CAD 功能都可通过基于价值的封装按需提供。

在办公桌前佩戴虚拟现实头戴设备的人,使用键盘和鼠标,双显示器显示 3D 摄像机模型

启发 Designcenter 社区并从中获得启发

与其他设计师交流,学习新技术,分享想法并优化您对 Designcenter 解决方案的使用。

开放 Designcenter 的优势

为了提供可选的扩展工程流程管理工具并扩展 Designcenter 的功能,Designcenter X Essentials 标准、高级和高级 CAD 解决方案包括跨系统传输数据所需的一切 Siemens Xcelerator 产品组合。Designcenter X 标准版、高级版和高级版还包括内置数据管理和 Teamcenter Designcenter 的集成。

一位戴着耳机的女士在电脑终端上工作。

Designcenter X:高性能、预包装的 CAD

利用在安全 SaaS 环境中提供全面的产品工程工具和完全灵活的可扩展解决方案,获得所需的所有设计能力。适用于 CAD 的 Designcenter X 解决方案提供与其他西门子 Xcelerator 解决方案(包括所有 Designcenter CAD 和 NX CAM 模块)之间的完全互操作性和数据共享,以改善协作并加快生产周期。

CES 沉浸式工程视频剧照。
徽章上写着 “2026 年冬季领导者企业”,顶部带有红色方形徽标,黄色和橙色 V 形边缘分层。

#1 MCAD 解决方案

2026 年冬季,G2 同行评审

2025 年 CES 创新奖横幅,带有蓝色渐变曲线,深色背景上有 “最佳创新” 文字。

CES 创新奖

2025 年,借助索尼 XR 头戴式显示器,Designcenter 的 XR 和沉浸式工程空间计算最佳创新奖

带有金星徽标的 IDC SaaS 奖章,白色背景上印有 “客户满意度:CAD” 文字。

SaaS CAD 客户满意度奖

2025 年,IDC 的 2025 年 SaaS CAD 客户满意度奖

了解更多信息

一位女士坐在笔记本电脑前,看着 NX 仪表板

你是学生还是教育工作者?

浏览我们为 Designcenter 提供的学术课程,包括免费的 CAD/CAM 学生版。

G2 的徽标,该公司为软件和服务提供评论和评级。

值得信赖、屡获殊荣的 CAD 解决方案

Designcenter 在易于使用和设置、多功能性、建模、可视化和支持方面获得了很高的评价。

Designcenter CAD 软件互操作性

Designcenter CAD 软件因其强大的互操作性而备受推崇——能够与不同的软件、系统和数据格式无缝协作。此功能在当今的多学科、协作性和日益数字化的产品开发环境中至关重要。

利用 Designcenter CAD 软件可带来显著的好处,例如无缝数据交换、与其他软件和平台的集成以及跨学科和全球协作。它支持多种文件格式和标准,集成了 PLM、CAM、CAE 和 IoT 系统,并提供广泛的自定义和自动化功能。使用 Designcenter CAD,您可以在复杂产品开发环境中保持灵活性、优化工作流程并增强协作。

计算机辅助设计 (CAD) 的优势

计算机辅助设计 (CAD) 软件在工程、建筑、产品设计和制造等各个领域具有众多优势。借助用于创建、修改、分析和优化设计的数字工具,利用 CAD 软件可以提高您的效率、准确性、协作和创新。

使用 CAD 软件,您可以体验到各种优势,包括提高准确性、增强协作和更好的可视化,再到提高创造力和可扩展性、节省成本和时间以及减少返工。CAD 软件可帮助您在设计过程中实现更高的质量、一致性和效率,使其成为现代工程、建筑和制造环境中不可或缺的工具。

CAD/PLM 软件集成

您可以将Designcenter CAD与产品生命周期管理(PLM)软件集成,而Designcenter则提供了开箱即用的工具,可以与西门子Teamcenter软件完全集成,后者是最强大、使用最广泛的PLM解决方案之一。这种集成创建了一个统一的环境,简化了从初始设计到制造等整个产品开发过程。将 CAD 软件与 PLM 软件集成可带来实质性的好处,包括集中化数据管理、改善协作、简化工作流程、提高产品质量、高效的变更管理和缩短上市时间。通过这种集成,您可以优化产品开发流程、减少错误、降低成本并推动创新,使其成为复杂而竞争激烈的行业的宝贵解决方案。

数字双胞胎和 CAD

利用 Designcenter CAD 创建、管理和利用整个产品生命周期中最全面的数字双胞胎。数字双胞胎是物理产品、过程或系统的虚拟表示,可以在虚拟环境中进行模拟、分析和优化。

Designcenter CAD数据与西门子Xcelerator产品组合中的其他工具无缝集成,例如Teamcenter(PLM)、Simcenter(仿真和测试)、Insights Hub(工业物联网)和Opcenter(制造执行系统)。这种集成和互操作性使公司能够有效地开发、模拟、验证和优化数字双胞胎,使Designcenter成为那些希望利用数字双胞胎技术进行更智能、更高效、更具创新性的产品开发和制造的领先平台。