Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 在工业中的应用

使用设计中心进行沉浸式工程

使用 Designcenter 提供的领先沉浸式工程技术增强您的 CAD 体验。这些技术使您能够在虚拟环境中对设计进行可视化、模拟、交互和操作,并实现更好的团队和客户协作。

什么是沉浸式工程?

在虚拟环境中对设计进行可视化、仿真和交互,通过沉浸式工程增强理解和协作。沉浸式工程是指在工程实践中使用扩展现实 (XR) 沉浸式技术,例如增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR)。应用包括虚拟原型设计、用于 training 的沉浸式模拟、用于维护和维修任务的增强现实叠加层以及沉浸式 在 CAD 中设计 使用的工作流程 虚拟现实硬件 比如 耳机 和控制器。

沉浸式工程超越了传统的二维实践,它创建了一个完全集成、以用户为中心的虚拟空间,将现实世界和数字世界结合在一起。迈向未来设计的下一步将为您提供精确的 3D 交互、令人惊叹的视觉保真度和跨领域的无缝虚拟协作 Siemens Xcelerator 投资组合。

工程师在显示三维模型的大型数字显示屏前使用虚拟现实耳机和控制器

沉浸式工程技术使用的硬件

  • 头戴式耳机和显示器:提供身临其境体验的关键。XR 头戴式耳机使用户沉浸在数字环境中。
  • 触觉设备:提供触觉反馈(例如振动或力)以模拟虚拟环境中的触觉或阻力的专业硬件。这些控制器用于 VR 系统中,以增强真实感和参与度。
  • 跟踪传感器:在虚拟现实和增强现实设置中,跟踪系统(例如外部摄像头或传感器)实时监视用户的移动,从而可以与虚拟或增强环境进行精确的交互。
有人在拿起索尼 XR 头戴式显示耳机。2 个控制器位于办公桌上的头戴式耳机旁边。

Software 与沉浸式工程技术一起使用

  • 3D 建模和仿真软件:允许创建复杂的虚拟环境、产品和系统。
  • 开发平台:开发人员用来构建沉浸式应用程序的软件开发套件 (SDK) 和工具。
  • 渲染引擎:需要专门的软件来实时渲染高度详细、逼真的虚拟环境。
  • 交互和控制系统: Software 用于解释来自硬件(例如手动控制器、触觉设备或眼动追踪器)的输入,并将其转换为虚拟或增强环境中的动作。
戴着 VR 头戴设备与 3D 工程设计软件界面互动的人

与 CAD 集成时的沉浸式工程

戴着 VR 头戴设备的人在未来派工作空间中与全息 3D 工程设计进行互动

利用与 CAD 和产品设计流程集成的沉浸式技术,增强创造力、提高准确性、增强协作并简化开发周期。无论您是设计师、工程师还是制造商,沉浸式技术与 CAD 的结合使您能够以更直观、更逼真的方式与 3D 模型或数字双胞胎进行交互。

沉浸式 CAD 软件的优势

将 VR、AR 和 MR 等沉浸式技术与 CAD 软件相结合,可带来改变游戏规则的变革性优势。了解一些关键优势:

从 CAD 到 VR

只需单击一下即可将自己带入虚拟现实模式,在身临其境的虚拟现实环境中立即可视化三维模型并与之互动。Designcenter 弥合了 CAD 和 VR 技术之间的差距,加速并简化了 CAD 到 VR 的集成流程,无需准备或导出 CAD 数据。

设计中心沉浸式设计师

使用西门子与索尼合作开发的革命性沉浸式设计工具 Designcenter Immersive Designer,在高保真、三维环境中工作,能够与数字模型进行无缝交互,就好像它们是物理对象一样。它将我们的设计中心软件功能与索尼的XR头戴式显示器(HMD)空间内容创作系统融为一体,该系统具有双4K OLED微显示屏。此设置支持实时协作和精确的三维模型操作,如果您专注于高级产品工程和原型设计,这将特别有用。

设计中心沉浸式设计师功能

站在行业中创造明天的创新相同的 空间就像您的数字双胞胎——在单一的沉浸式环境中可视化整个过程链以前开始生产。

精确地创建产品

以支持传统鼠标和键盘输入的高保真 3D 体验功能齐全的 Designcenter。使用完全身临其境的无限画布在情境中进行设计——数字世界与现实世界变得没有区别。

高保真度的产品创意

索尼 HMD 为每只眼睛配备 4K OLED 微显示屏,体验无与伦比的设计视角。利用 DesignCenter 优化的手持控制器进行精确的模型编辑,以完全的沉浸感与模型互动。

有利于产品设计的工作环境

这款轻质的 Sony HMD 具有最佳的前后重量平衡和特殊的额头缓冲效果,可延长工作时间。翻盖式遮阳板可简化多任务处理,并提供无边界体验。

在全球范围内合作进行产品设计

Designcenter 沉浸式设计师将现实世界和数字世界无缝结合,因此无论身在何处,都可以与您的团队协作,同时以全方位的高保真度与设计进行互动。通过与西门子Xcelerator平台集成,Designcenter Immersive Designer还支持支持云端的可扩展开发解决方案,这意味着它可以适应从汽车到航空航天等各行各业的需求。

西门子和索尼的合作伙伴关系

西门子和索尼合作推出了 Designcenter 沉浸式设计器,以实现沉浸式工程。

索尼 XR 头戴式显示器是 Designcenter 沉浸式设计器的基本组成部分,该集成解决方案将西门子行业领先的产品工程设计中心软件与索尼的可视化技术专门结合在一起,提供无与伦比的沉浸式设计和协作产品工程功能。

索尼硬件与西门子Designcenter软件的紧密集成为您的团队提供了与数字双胞胎进行直观互动的最自然方式,而控制的精确度加上令人惊叹的视觉保真度使您的团队能够更多地协作,更好地设计和更快地创新。

屏幕上显示了三维事件工程的虚拟监视器功能。

设计中心沉浸式探索器

使用 Designcenter 沉浸式可视化和设计审查技术的最新版本,在桌面或虚拟现实中以高保真度对设计进行可视化。Designcenter 沉浸式探索器与大多数主要的 HMD(头戴式显示器)硬件选项兼容。

查看虚拟现实中的设计变更

直接从 Designcenter 或 Designcenter X 软件的标准工作区启动 Designcenter 沉浸式浏览器。直观的控件使任何人无需特定 training 或 VR 体验即可轻松使用。

在 Designcenter 中更改建模或装配配置,同时在沉浸式环境中实时查看设计更新。

从 Designcenter 沉浸式资源管理器中访问装配导航器,以更改沉浸式环境中零件的可见性。

以高保真度实现机电一体化动画的可视化

根据来自 Designcenter 机电一体化概念设计师的数据,查看动态设计的精确模拟,该设计师是验证机电一体化设计的游戏规则改变者。Designcenter 机电一体化概念设计器是一个设计中心附加模块,用于对具有多体物理和自动化相关行为的机器设计进行建模、仿真和验证。

使用创新的设计审查工具进行交流,例如环境注释和便利贴, 还有快照,使用户能够在特定配置中直接跳回可视化的已保存状态。

Designcenter 沉浸式探索器仅可通过以下方式 Designcenter 基于价值的许可。

佩戴虚拟现实头戴设备的人在光线昏暗的房间里与全息界面互动
令牌许可

什么是 Designcenter Value Based Licensing?

增强设计中心或 Designcenter X 的体验 Value Based Licensing (代币许可):一种灵活、可扩展且具有成本效益的访问各种专业和高级功能的方式。

获得一批代币,然后将其分发给各个团队,以便根据需要访问设计中心模块。池中的代币数量决定了可以同时访问的模块数量,可以选择随着业务需求的变化添加更多令牌。

彩色图形显示了基于NX价值的许可代币,带有抽象的形状和线条

面向不同行业的沉浸式工程

了解沉浸式工程方法如何改变各种行业。这些技术正被广泛应用于培训、产品设计、营销、客户体验和其他应用。

案例分析

Natilus

西门子解决方案帮助初创公司开发可将空运成本降低 50% 到 60% 的飞机
Case Study

借助创新设计降低空运成本

公司:Natilus

行业:航空航天及国防行业

位置:加利福尼亚州圣地亚哥, United States