从现实世界的应用程序中获得灵感
Siemens 最佳应用竞赛可能已经结束,但故事仍在继续。了解我们的客户和合作伙伴如何使用 Siemens 技术来克服挑战、改进流程并产生实际影响。
Fibersort 每小时分类 2,000 件服装进行回收利用。了解Valvan和Siemens如何共同使之成为可能。
了解Indurra和Siemens如何大力推动水力韭菜种植和未来的韭菜种植,为种植者、消费者和气候带来好处。
Sneyders Scaldis灌装机将伺服电机与SINAMICS S120驱动器相结合,可提高能效,最大限度地减少停机时间并实现可持续生产。
Spiromatic 的智能返工系统使丢失的面团可以重复使用。结果:原材料浪费减少了30%。
借助西门子PCS 7,Raffinerie Tirlemontoise将其能效从85%提高到98%。
Catael 和 Wemhöner 使用 TIA Portal 和 lsimaHydto 库对 Unilin 的印刷线软件进行了改进。结果:提高效率、节省时间、灵活性和质量。
借助SIMATIC Drive Controller,Merco Machines开发了一种混合泄漏测试仪,该测试仪可以显著降低滚筒测试中的氦气消耗。
AMR 和 itsme Breemes 对 IE4 电机和 SINAMICS G150 驱动器进行了改造。结果:能耗更低,效率更高,为工业 4.0 做好了准备。
Schipperswelzijn VZW和.XCE Automation正在使用西门子SINAMICS G220建造一款独特的对接模拟器:逼真、安全且完全由数据驱动。
多亏了 SITRANS LR580 雷达计,生物质专家 Vyncke 的液位测量可以用于任何应用。
Balliu 使用西门子的 SINUMERIK ONE 开发了用于管材加工的 Flextopus。更少的错误,更少的损失,材料的使用效率提高多达20%。
AZO 使用 Siemens AI Bin Picking 实现自动卸袋:效率更高,错误更少,离未来工厂更近一步。
Promation 使用 SINAMICS S120 和 S7-1517T 对智能包装解决方案的折叠粘合机进行了改造,以提高速度、能效和可靠性。
世界首创:Helicus、Avercon和Siemens使血液样本由无人机完全自动地从迪克斯梅德运送到扬·伊珀曼医院(伊普尔)。
借助Siemens Industrial Edge Controller,ACE在一天之内将罗克丰的OEE从60%提高到80%,而无需任何新设备或增加员工。
Siemens 提供的强大的 PLC、安全硬盘和 HMI 面板是 SMO 半自动串烧机 P3000 的秘密组成部分。
IMA 使用西门子 SINAMICS S220 变频器为 Recticel 建造了一条节能堆叠生产线。更高的速度、更低的成本、最大的可靠性。
通过自动控制,贝弗伦隧道比以往任何时候都更安全、更可持续。多亏了digital twin,翻新工程也以创纪录的速度进行。
Meyland 采用西门子技术开发了一套全自动测试设备,可以更有效地干燥残留流量:这是循环生产的基础。
Dynamics 的控制中心控制 Jan De Nul 的插电式混合动力挖泥船。借助 Siemens 技术,减少排放和噪音,提高效率。
批发商和安装商结合了有关西门子 SIVACON S4 配电板的专业知识,可实现节能且面向未来的高压安装。
凭借 100% 的西门子硬件和软件解决方案,全自动仓库在耐用性、效率和可靠性方面给人留下了深刻的印象。
Printing International在FlexLine S10上集成了Inspekto人工智能视觉,并在短短20分钟内从演示转变为药品质量。
Matthys 使其内部存储更安全、更经济、更快捷。在西门子的帮助下,他们甚至进入了一个新的细分市场。
Tarkett 利用 Doms 使用 SIMOVE 的灵活自动导引车解决方案实现物流自动化。更好的人体工程学,更大的容量。
Amcor Flexibles Ghent 使用西门子技术改造了其最大的印刷生产线。结果:使用寿命延长 30 年,效率更高,风险更低。