跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Flextopus:对钻孔和激光管进行三维绘图

Balliu 使用西门子的 SINUMERIK ONE 开发了用于管材加工的 Flextopus。更少的错误,更少的损失,材料的使用效率提高多达20%。

组合加工工艺:更少的操作,更少的错误

金属管和梁型材呈上升趋势。他们是 比实心钢便宜,更易于加工,尺寸更稳定。塔式起重机、输送机、机器、脚手架... 应用非常多样化。

Balliu总经理Lieven Vervaeke说:“我们制造激光切割机已有多年了。”“也专门用于管材和型材。这就是我们的工作方式:不是一台标准的机器,而是一系列模块化机器,尽可能满足客户的需求。有几位客户要求我们 将更多加工过程整合到一台机床中。我们很快看到了潜力。”

Balliu - Lieven Vervaeke

关于 Balliu

巴利乌机床公司 专门从事金属激光加工机:切割、焊接、熔覆和烧蚀。该公司是其中的一部分 Ogepar 集团。

更快、更少的错误和更少的材料损失:我们很快看到了在机床上组合加工过程的潜力。
Lieven Vervaeke, 董事总经理, Balliu

“管材加工是 相当麻烦,” 工程经理 Thierry De Vleeschouwer 解释说。“你从一个项目开始,你需要一些有孔和螺丝孔的管道。传统上,你必须先将管子切割成一定尺寸,管子里面有或没有激光轮廓。然后,您将它们运送到车间或机器上,在那里钻孔。窃听通常发生在其他地方。在所有这些步骤中,都可能出现错误。由于 Flextopus 将所有内容整合到一台计算机中,因此在内部传输中不会再浪费时间,错误率也急剧下降。你输入你的三维设计,剩下的就交给 Flextopus 了。”

最多可减少 20% 的材料损失

Flextopus最大的收益在于筑巢。“假设你有三个项目。对于每个项目,您都需要不同厚度和尺寸的管道。大多数制造商将运行这些项目 按顺序排列地。这样,所有管道都可以整齐地为操作员分类,然后他们可以开始逐个项目进行钻探和开采。简单,但效率低下。如果每个项目都需要一根 40x40 毫米的管子,并且想把它从一根长管里拿出来,你必须把它放在机器上三次。结果,最后一块可能不再可用。”

“有了 Flextopus,我们就扔了 将三个项目合而为一。该软件可以智能地确定机器从哪个管子中提取哪些部件。我们用激光标记每个项目的管道,以便操作员可以轻松地对它们进行分类。这不仅在时间利用方面更有效,而且还能确保你需要更少的原料管来制作项目。通过智能排版,我们扔掉的残留材料最多可减少 20%。”

Balliu - Thierry De Vleeschouwer
该软件可以智能地确定机器从哪个管子中提取哪些部件。这样,我们扔掉的材料最多可减少 20%。
Thierry De Vleeschouwer, 工程经理, Balliu

Flextopus 限制废品还有第二种方式: 可调节的休息 它会夹住管子然后 第二个旋转工作台 允许加工到管的末端。许多其他机器会将管子夹在末端,从而防止您在该位置进行激光切割。如果你想在管子的末端打孔,则需要更长的休息片。这里也没有必要。”

技术壮举

Flextopus 提出了 严峻的挑战 对于 Balliu 来说。利文说:“我们对激光切割非常熟悉。”“但是钻探、液流钻探和攻丝所涉及的甚至更多。我们在管子上施加力,这意味着我们必须始终支撑管子。它会生成芯片,我们需要提取这些芯片。在流动钻孔中,需要足够的冷却和润滑液体,这种钻孔需要用很大的力气完成钻孔作业。你必须提供那个,但你也必须排放烟雾。加工意味着能够更换和管理刀具。为此,机床上集成了带有完整库的刀库。这样,你就可以跟踪工具的使用情况,并在必要时进行更改。”

所有这些都导致一台机器拥有多达 27 个车轴 (其中 11 个是尾轴),Flextopus 可以同时控制这些车轴。“这包括防撞:一种持续确保钻孔装置、旋转工作台和激光头不会碰撞的技术。除此之外,还有一台三维摄像头,它可以连续测量管材,以确保在正确的位置完成加工。换句话说,我们对控制器的要求很高。”

Balliu - Nick Vanden Broecke
SINUMERIK ONE 结合了多个平台。因此,它可以更快地进行通信,而不会损失循环时间。
尼克·范登·布罗克, OEM 销售主管, Siemens

该控制器是西门子的 CNC 控制器 SINUMERIK ONE。西门子整车厂销售主管尼克·范登·布罗克说:“避免碰撞需要大量复杂的计算。”“SINUMERIK ONE 是一款坚固耐用的控制器,它结合了数字平台、运动控制和 HMI,可实现更快的通信 不损失循环时间。”

与西门子合作使一切变得不同。“我们内部有很多知识,” Thierry 补充说,“但由于轴的精细控制、防撞和刀库周围所有编程的集成,我们能够 在此基础上再接再厉 Siemens 已经开发了软件。”

社会影响力

它还对社会趋势作出了回应。利文指出:“我们的客户发现越来越难以找到熟练的操作员。”“自动化,尤其是机器本身的自动化,有助于应对 产量达到峰值 无需寻找额外员工。” 培训操作员是第二项挑战。“凭借我们的技术,我们将操作员经验带入机器,” 蒂埃里说。“经验丰富的操作员知道在激光切割或钻孔管道时要注意什么;毕竟,原材料中总会出现异常。借助 3D 摄像机,我们可以完美地检测到这些异常现象,从而始终正确定位孔洞。因此,您不仅可以获得时间,还可以获得确定性。”

此外,Flextopus 吸引了欧洲客户 更具竞争力。利文强调说:“通过在这里实现自动化,可以缩小与低工资国家的差距。”“这样,在欧洲生产仍然具有吸引力。” 因此,巴利乌认为 很多机会 为了技术。利文说:“我们已经在考虑增加另一种铣削功能。”“其模块化设计使Flextopus为扩展做好了准备。潜力是巨大的。”

Balliu - Social impact

简而言之,好处

  • 材料使用效率最多可提高 20%
  • 降低误差范围(从三维设计到一台机器中的成品)
  • 更少的处理和时间的损失
  • 通过伺服电机回收能量

SINUMERIK ONE

想知道 SINUMERIK ONE 如何支持您的数控机床制造项目吗?在这里发现。