跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Fibersort 使纺织品回收又近了一步

Fibersort 每小时分类 2,000 件服装进行回收利用。了解Valvan和Siemens如何共同使之成为可能。

自2025年初以来,欧洲EPR指令要求我们单独收集纺织品,以便尽可能地回收它们。但是回收很困难,因为我们的服装由许多不同的原材料组成,因此构成了真正的挑战。排序是重要的第一步。Valvan 使用 Fibersort 机器实现了这一目标,该机器每小时可以处理大约 2,000 件。

关于 Valvan

Valvan 是一家比利时机器制造商,在纺织行业拥有 40 多年的经验。该公司最初实现物流自动化,现在越来越多地采用分拣流程,简化了纺织品的回收利用。

每年七百万吨纺织品

全球服装消费量正在上升,我们丢弃衣服的速度也在上升。这导致欧洲每年浪费约700万吨纺织品。但是,烧掉所有这些纺织品是一种不可持续的做法。因此,从2025年1月起,整个欧盟禁止在残留废物中处置纺织品。比利时在这一领域的表现已经相当不错;我们大约一半的废弃纺织品已经通过纺织品容器单独收集。但是接下来会发生什么?

Valvan首席技术官毛里茨·范德普特解释说:“这些纺织品被转售到分拣中心。”“这些首先按重复使用排序:未损坏的衣服尽可能在当地重复使用。无法在本地重复使用的内容将被导出。无法重复使用的则用于回收利用(如今通常是低等级)和焚化。有了自动化物流的机器,例如打包机,Valvan 已经发展壮大。”

这种分类方式已经持续了一段时间了。毛里茨:“分拣中心主要通过可以转售的衣服来赚钱。但是,这种情况越来越多地出现在像Vinted这样的平台上。同时,更多的劣质纺织品正在廉价的中国网上商店流通。残留部分迅速增长,压力变得如此之高,以至于无法全部消失。多亏了这些在线商店,第三世界国家才有机会获得新服装,因此不太愿意购买我们的纺织品废物。”

Four men in business casual attire observe items on a dark gray conveyor belt system in an industrial setting.

自动化决策过程

Four men in business casual attire are gathered around industrial machinery, with one man actively demonstrating or explaining something on a control panel.

因此,分拣中心面临着一项艰巨的任务,即越来越大,带来的资金越来越少。毕竟,分拣是一个耗时的过程:人们必须仔细检查每件衣服。这也不是一项有趣的工作,而且人们越来越稀少。这就是为什么大约七年前,Valvan决定使用Fibersort机器实现该过程的自动化。这立即实现了新的应用:按原材料对纺织品进行分类。

“这并不容易,” 毛里茨说。“自动化物流流程是一回事,自动化决策过程是另一回事。在人工智能的帮助下,我们成功地做到了这一点。这些衣服最终进入一个容器中,三个摄像机对其进行扫描。3D 摄像机决定体积和尺寸,RGB 摄像机决定颜色,红外摄像机检测纤维。然后,Fibersort根据类别将它们吹入垃圾箱:蓝色棉花、红色尼龙等。这台机器是模块化的:我们可以根据客户的需要添加任意数量的类别。”

加工每件服装

这只是故事的一半。首先,衣服应在容器中整齐地分开。“这也是一个挑战。形状和尺寸几乎总是不同的。此外,你永远不知道自己是否在加工一件衣服。总是有被抓住的风险。”

为了分开衣服,他们首先要用挂钩穿过几米长的升降机。那里已经内置了安全检查功能,因此纺织品不会阻塞机器。“为了捕捉碎片,我们用龙门拾取器进行了很长时间的试验。但这很慢:我们的循环时间是 10 到 15 秒。人类要快得多。”

A man in a blue sweater smiles while demonstrating a control panel on industrial machinery to another man in a white shirt, whose back is partially visible.
最大的挑战是逐件加工衣服。我们与 Siemens 一起取得了成功。
Maurits Vandeputte, 首席技术官, Valvan

“这一突破归功于 自定义运动学,这是我们与 Siemens 共同开发的。我们现在操作的是三角叉车和机械臂。delta picker 的行程很高,所以像裤腿这样的长棋子无法卡住任何东西。然后,机械臂接管棋子,完成任何双打。而且效果很好。使用最初打开的控制器,我们很快就进入了 2.2 秒的循环时间。使用最新的 SINAMICS S7-1516 T,我们达到了 1.8 秒。这意味着每小时大约 1,800 个拣货,或者两个机器人每小时采摘 2,000 个。这比人类快得多。”

即插即用

“瓦尔文问了我们很多人。我们喜欢这样,因为它让我们时刻保持警惕。” 西门子OEM销售主管尼克·范登·布罗克笑着说。“我们对它们进行了所有的运动学验证,直至控制器控制。循环时间非常短,所以我们需要一个非常短的周期 强大的控制器。”

毛里茨说:“这是一台串行机器,所以我也希望Fibersort能够即插即用。”“无需长时间调试:可以说,客户必须插上电缆,而且 一切都应该奏效。”

“我也想吃饱的 向后兼容性。当我们推出新功能时,我们应该能够在所有现有计算机上这样做。我们的 AI 系统基于 PC,通过 MQTT 或 OPC UA 向控制器发送命令。但是,尽管存在这种解耦,但硬件也必须跟上步伐。例如,我们目前正在研究能否在采摘者之间即时接管衣服,这将再给我们0.3秒的时间。有了 Siemens 硬件,我们知道一切都足够快,可以跟上步伐。”

未来是自动的

Five men in business casual attire stand smiling in front of industrial machinery with the

“得益于与Siemens的良好合作,我们可以非常快速地进行创新。同时,我们一半的营业额来自创新的回收解决方案。我们已经涉足图书世界,除了 Fibersort,我们还开发了 修剪干净,它可以去除纺织品上的纽扣和标签——下一步。这让我充满希望。

“因此,未来是完全自动化的,毛里茨总结道。“我们需要避免人们从事肮脏和重复的工作。同时,我们希望在欧洲保留宝贵的资源。我们已经证明了你 可以创造价值 即使在更困难的市场中。为了我们的公司,为了我们的客户,为了社会。”

还研究复杂的运动学?

使用 SINAMICS S7-1516 T 探索各种可能性。