Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
CES 2026: Roland Busch i Jensen Huang, Siemens i NVIDIA
Siemens i NVIDIA

Wprowadzanie sztucznej inteligencji do świata fizycznego

Wspólnie Siemens i NVIDIA tworzą przemysłowy system operacyjny AI dla świata fizycznego. Dzięki strategicznemu partnerstwu skoncentrowanemu na przemysłowej sztucznej inteligencji, cyfrowych bliźniakach i przemysłowym metawersie, przekształcamy — i przyspieszamy — każdy aspekt przemysłu: jak budowane są miasta i działają sieci transportowe, jak produkty trafiają na rynek i jak tworzona jest sama inteligencja.

Dlaczego to ma znaczenie

Współpraca między Siemens i NVIDIA zapewnia bardziej odporną, zrównoważoną i skalowalną przyszłość — przyszłość, w której firmy z każdej branży mogą zwiększyć wydajność, poprawić jakość produktów i szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku.

I przychodzi dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujemy:

  • Fabryki nie mogą znaleźć wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników.
  • Glokalizacja zwiększa zapotrzebowanie na produkcję rozproszoną.
  • Urbanizacja obciąża istniejącą infrastrukturę do granic możliwości.
  • Planeta wymaga bardziej zrównoważonych rozwiązań.
  • A obciążenia AI obciążają same systemy, które je obsługują.

Siemens i NVIDIA umożliwiają firmom reagowanie.

Co sprawia, że partnerstwo Siemens i NVIDIA jest wyjątkowe

Wspólnie zamieniamy obietnicę sztucznej inteligencji w rzeczywistą wydajność: zwiększoną wydajność w całym cyklu życia przemysłu. Głębsza współpraca między ludźmi a maszynami. Lepsze, szybsze podejmowanie decyzji.

CES 2026: Roland Busch

„Wspólnie budujemy system operacyjny Industrial AI - na nowo definiując sposób projektowania, budowania i działania świata fizycznego”.

Roland Busch, CEO Siemens

Jak to wygląda w prawdziwym świecie

Nasz przemysłowy system operacyjny AI wywiera wpływ na biznes wszędzie, od fabryk, w których wytwarzane są produkty, po fabryki, w których działają obciążenia sztuczną inteligencją. Przekształca kompleksowy przemysłowy łańcuch wartości.

A digital twin of a CPU with a blue background and a 3D rendering of the CPU.

Konstrukcja chipa natywna sztuczna inteligencja

Prowadząc Siemensa Portfolio Electronic Design Automation (EDA) w procesorach graficznych NVIDIA dramatycznie przyspieszymy tworzenie tych samych procesorów graficznych. Integrujemy również firmę NVIDIA Biblioteki CUDA-X a Fizyka NeMO w całym naszym portfolio EDA, umożliwiając projektowanie, weryfikację i wykonalność chipów natywnych sztucznej inteligencji. Rezultat: krótsze cykle projektowe, większa wydajność i bardziej wiarygodne wyniki.

Main assets of substation are connective. With the combination of the digitally connected Sensformer transformers and the new Sensgear all substation transmission assets are now fully connective. All devices are connected via a smart and robust Internet of Things (IoT) gateway that securely transmits the required information to a cloud-based storage and visualization platform.

Portfel z przyspieszeniem AI

Uruchomienie portfolio projektowego i symulacyjnego firmy Siemens na procesorach graficznych NVIDIA skraca cykle projektowania, przyspiesza złożone symulacje i poprawia wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. A nakładając mózg sztucznej inteligencji na oprogramowanie przemysłowe i automatyzację zdefiniowaną programowo, umożliwiamy adaptacyjną produkcję opartą na sztucznej inteligencji, w której cyfrowe bliźniaki mogą być stale optymalizowane, a sprawdzone spostrzeżenia można przełożyć na zmiany w świecie rzeczywistym.

Data center server room

Fabryki sztucznej inteligencji nowej generacji

Wspólnie tworzymy plan dla infrastruktura sztucznej inteligencji na skalę przemysłową. Ten plan zrównoważy wymagania obliczeniowe o dużej gęstości w zakresie mocy, chłodzenia i automatyzacji, zapewniając jednocześnie dobrą pozycję technologii pod kątem szybkości i wydajności. W rezultacie operatorzy fabryk sztucznej inteligencji na całym świecie będą mogli szybko rozpocząć pracę, zwiększyć efektywność energetyczną i zmaksymalizować tokeny na wat.

Autonomous Factory Key Visual

Wspólna innowacja

Siemens i NVIDIA wykorzystują naszą ofertę, aby przyspieszyć i optymalizować swoje działania, działając jako wspólny klient zero. Po wykazaniu konkretnych dowodów wpływu i skalowalności, oferujemy te oferty naszym klientom z różnych branż. Wśród innowacji, nad którymi pracujemy: autonomiczne bliźniaki cyfrowe, które zapewniają inżynierię i optymalizację w czasie rzeczywistym bez interwencji człowieka.

Przemysłowy metaverse

Dzięki sztucznej inteligencji i danym, cyfrowym bliźniakom i automatyzacji zdefiniowanej programowo, Siemens i NVIDIA realizują wspólne ambicje

Oś czasu

Początki partnerstwa Siemens i NVIDIA

Gdzie to wszystko się zaczęło: Relacje między Siemensem a NVIDIA rozpoczęły się w 2022 roku, kiedy firmy połączyły siły, aby ożywić przemysłowy metaverse.

W ciągu pierwszych kilku lat widzieliśmy szerokie zastosowanie metawersów przemysłowych w innowacjach badawczo-rozwojowych oraz planowaniu procesów produkcyjnych. A teraz, gdy sztuczna inteligencja przekształca każdy zakątek świata fizycznego, nasze partnerstwo obejmuje każdą warstwę transformacji. Zapoznaj się z poniższą oś czasu, aby dowiedzieć się, jak dotarliśmy tam, dokąd zmierzamy.

Zapoznaj się z poniższą oś czasu, aby dowiedzieć się, jak dotarliśmy tam, dokąd zmierzamy.

Select...
Siemens Engineering the AI Factory with NVIDIA DSX

Inżynieria fabryki sztucznej inteligencji za pomocą Siemens i NVIDIA

Marzec 2026

Siemens ogłasza nowy zestaw architektur referencyjnych centrów danych AI zintegrowanych z planem NVIDIA Omniverse DSX, odpowiadając na pilną potrzebę stworzenia nowej generacji infrastruktury przeznaczonej dla AI.

Siemens wprowadza Fuse EDA AI Agent do automatyzacji przepływów pracy systemów półprzewodników, układów scalonych 3D i PCB

Marzec 2026

Fuse EDA AI Agent autonomicznie koordynuje przepływy pracy z wieloma agentami w całej ofercie kompletnej elektronicznej automatyzacji projektowania (EDA) firmy Siemens, od koncepcji projektu po podpisanie produkcji, zwiększenie wydajności inżynieryjnej i jakości projektu.

CES 2026: Roland Busch. Roland Busch, President and CEO of Siemens AG, explained the AI Revolution: “Just as electricity once revolutionized the world, industry is shifting toward elements where AI powers products, factories, buildings, grids and transportation. Industrial AI is no longer a feature; it’s a force that will reshape the next century. Siemens is delivering AI-native capabilities, intelligence embedded end-to-end across design, engineering and operations, to help our customers anticipate issues, accelerate innovation and reduce cost.”</br>

Siemens i NVIDIA rozszerzają strategiczne partnerstwo w celu zbudowania przemysłowego systemu operacyjnego AI

styczeń 2026

Pogłębianie współpracy obejmuje projektowanie i symulację natywnej sztucznej inteligencji, adaptacyjną produkcję i łańcuch dostaw oparty na sztucznej inteligencji, fabryki sztucznej inteligencji i wzajemne podejście do zerowego klienta.

Siemens wprowadza na rynek Digital Twin Composer z wizualizacją firmy NVIDIA

styczeń 2026

Nowy produkt pozwala organizacjom przemysłowym stworzyć model 3D dowolnego produktu, zakładu lub procesu; ożywić go w fotorealistycznej scenie; i połączyć tę scenę z rzeczywistymi danymi w świecie rzeczywistym.

A digital twin composer is displayed on a screen with a blue background and a white border.

Zmień swój biznes dzięki Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator to Twoja brama do cyfrowej transformacji. Produkty Siemens Xcelerator oferują płynnie zintegrowany sprzęt i oprogramowanie lub inteligentne produkty z zakresu technologii operacyjnych i informatycznych (OT/IT), aby zapewnić przyszłość Twojej firmy.

Często zadawane pytania