Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

图形处理器

单个图形处理单元 (GPU) 可提供多达 100 个 CPU 的计算能力,使科学家能够解决曾经被认为不可能的问题。用户可以优化设计,进行高级监控和预测性维护,降低运营成本并延长产品寿命。

什么是 GPU?

GPU 是计算加速器,可显著加快图形和图像渲染、游戏、数据密集型处理等。它们对于当今要求苛刻的高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 工作负载至关重要,因为它们缩短了取得结果的时间并加速了创新。西门子的 HPCWorks™ 解决方案旨在支持和优化 GPU 加速计算。

深色背景下带有三个冷却风扇的高性能显卡的特写镜头。用于游戏和高级计算的现代显卡

发现优势

优化设计以提高产品性能

使用 GPU 加速数值模拟,微调设计,更快地做出决策,获得更准确的结果。对多物理场进行仿真,在一夜之间探索和评估替代方案,从而显著加快设计工作流程。

降低运营成本并延长产品寿命

使用 GPU 实现显著的速度和吞吐量提升,从而缩短上市时间。使用灵活的混合环境部署更节能的计算系统,用于现场和基于云的设计和模拟。

进行高级监控和预测性维护

与同等的 CPU 配置相比,最密集的计算操作的执行速度最多可提高 6 倍,从而在现实世界中保持产品领先一步。

探索 GPU 的关键特性

车辆渲染

启用 LLM 工作流程

GPU 对于当今要求苛刻的人工智能和机器学习工作负载至关重要。大型语言模型 (LLM) 可能需要多个 GPU 或专用 GPU,专为资源密集型生产 LLM 的大规模训练和推理而设计。

自行车渲染

让效果图变为现实

借助基于物理的全局照明渲染器,超越基于 CPU 的解决方案的边界,该渲染器可提供近乎完美的 GPU 可扩展性,并具有多个引擎,可创建令人惊叹的逼真场景和复杂的动画。

轮子渲染

加快 CAE 仿真

借助 GPU 优化的应用程序,加速计算机辅助工程 (CAE) 仿真、运行更多迭代并获得更高保真度的结果。在 CPU 所需时间的一小部分内执行高级多物理场和数据密集型碰撞模拟。

探索 GPU 相关产品

了解更多信息

深入了解 GPU 的变革力量,了解它们如何加速设计、仿真、人工智能等领域的创新。浏览相关资源,展示西门子的 HPCWorks 解决方案如何利用 GPU 技术在要求苛刻的工作负载中优化性能和提高效率。

适用于 NVIDIA DGX 系统的 HPCWorks PBS Professional

利用专为 HPC、AI 和分析需求而构建的工作负载编排,为 GPU 加速计算提供动力。