Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
グラデーションの背景にティールとネイビーの地球儀のイラスト。

ええ。安全で持続可能な未来のために一緒に

環境保護、健康管理、安全

世界はますます急速に変化しています-そして今、変化しています。それは毎日起こっています。お客様、従業員、そして社会は、ますます多くの課題に直面しています。私たちは、環境保護、天然資源の保全、従業員の健康と業績の促進、安全な労働条件の確保に取り組んでいます。

EHSは、コンプライアンス要件、法律、規制、または業界標準を満たすことだけではありません。それは、EHSをビジネス戦略全体の重要な推進力として理解することです。そして、私たちは、責任感、優秀、革新性という会社の価値観に基づいてそうしています。

E 環境保護

環境がすべてです

伝統によるSustainability、資源効率、環境保護。

H 健康管理

健康がすべてです

生産的な職場環境における幸福とモチベーションの前提条件としての心身の健康。

S 安全性

安全がすべてです

安全は企業の課題であり、社会的責任は成功の要因、成功は責任の要素です。

環境安全衛生ニュース

私たちのEHSの専門家は、定期的にさまざまなメディアで専門的な記事を発表し、講義やパネルディスカッションを通じてその経験を共有しています。私たちのコレクションを調べて、詳細かつ直接的な洞察を得て、私たちがどのように企業の現場で安全、健康、環境保護を推進しているかを学びましょう。

時代を超えたEHS

Siemens には、環境保護、健康管理、安全に関する長い伝統があります。ヴェルナー・フォン・Siemens すでに当時のパイオニアであり、これらの分野での関与の重要性を早くから認識していました。ここでシーメンスの会社の歴史を調べ、EHSが時間の経過とともにどのように進化してきたかを学びましょう。

EHSの取り組み

ドイツのSiemens で現在行われているEHSの取り組みをご覧ください。持続可能な未来と人々の幸福のための私たちの革新的なプログラムについてもっと学びましょう。

サステナビリティレポート2024:より良い未来への責任

176年以上にわたり、私たちは時代の課題に取り組み、何十億もの人々の生活を向上させるための革新的な技術を開発してきました。持続可能性に対する私たちの総合的なアプローチでは、 学位フレームワーク、気候保護、資源管理、多様性、健康、安全、コーポレートガバナンスの分野で明確な目標を設定しました。Sustainability レポート2024は、私たちがこれらの目標をどのように実施し、進歩を遂げ、従業員やパートナーとともに社会と環境に積極的に貢献しているかを示しています。

環境保護

グローバルプレーヤーとして、私たちは人口動態の変化、気候変動、限られた資源など、世界的な課題に対して特別な責任を負っています。1971年以来、環境保護は私たちの中心的な焦点でした。

私たちは、経済的、生態学的、社会的要件を調和させ、社会的責任を正面から果たします。私たちは、事業活動が環境に与える悪影響を最小限に抑えるために、技術の進歩と革新的なソリューションを採用しています。同時に、貴重でしばしば高価な原材料を最大限に活用することで、長期的な競争力を確保しています。

Siemens では、幅広い専門知識をすべて1か所で提供しています。私たちは、競争力があり、環境にやさしい製品設計、資源効率の向上、環境リスクの評価と助言、法的確実性のサポートを提供します。

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
1971年のシーメンスの環境保護活動のパンフレットの表紙。

50年にわたる環境保護

50年前、シーメンスの経営陣は、環境保護部門を設立することで、人と環境に対する責任を認識する企業方針の方向性を定めました。

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

循環経済を通じた天然資源の保護

循環経済の目標は、材料とエネルギーの循環を可能な限り効率的に閉じることにより、天然資源を節約することです。このプロセスは製品設計から始まります。加工のあらゆる段階で、材料は残留廃棄物を最小限に抑え、クローズドループシステムを維持する方法で使用されます。長い寿命を経れば、最終製品はほぼ完全にリサイクルでき、原材料のかなりの部分を生産サイクル内に残すことができます。このアプローチをサポートすることで、私たちは環境保護に貢献します。

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

廃棄物ゼロに向けて — ミュンヘン・ペルラッハ事業所での廃棄物の分別

私たちは廃棄物と資源の管理を非常に真剣に受け止めています。人口が急速に増加し、資源がますます不足している世界では、この問題はますます重要になっています。だからこそ、私たちは廃棄物管理をグローバルなEHS環境プログラムの重要な要素にしています。

私たちの目標は、廃棄物が最終的に埋め立て地に捨てられることはなく、経済サイクルの中にとどまるようにすることです。リサイクル率は 99% で、ミュンヘン・ペルラッハ工場はこの目標の達成に向けて順調に進んでいます。

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

パッケージ、古い電化製品、バッテリーの持ち帰りオファー

一部のパッケージ、電化製品、バッテリーには、放出されると環境を汚染する有害物質が含まれています。また、リサイクルで再利用できる貴重な資源も含まれています。そのため、電化製品の販売店は古い電化製品を取り戻す義務があり、お客様は資源を節約して廃棄できるように、パッケージ、電化製品、およびバッターを返品することもできます。

健康管理

健全な職場環境は、満足感があり、やる気があり、創造的な従業員にとって前提条件であることは単純な事実です。

私たちは、社内の健康活動を今日の仕事の世界の要件に合わせて、労働衛生管理を継続的に改善しています。

私たちの職場の健康増進は、社内の人々の心身の健康を強化し、長期的なモチベーションを高め、疾病費を削減し、雇用者のイメージを向上させ、競争力を高めます。私たちは計画的なアプローチに頼り、適切な手段で健康問題を促進するための地域の要件の実施を支援します。

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

私たちは、企業戦略の不可欠な部分として、人々の昇進とエンパワーメントを統合することに取り組んでいます。このアプローチは外部からも認められ、高く評価されています。

包括的かつ成功した企業健康監査の結果、私たちは産業衛生管理のリーダーであることが確認され、2022年のコーポレート・ヘルス・アワードが授与されました。

私たちの職場の健康増進は、Siemens 従業員のニーズに合わせて作られており、幅広いプログラムと予防策を提供しています。私たちは、特にレジリエンスとメンタルヘルスの分野で多大な貢献をしています。同僚への投資は、会社にとって最も価値のある投資であることを私たちは知っています。

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

ドイツの雇用問題は根本的に変化しており、産業医学はこれらの新しい需要に応える必要があります。インターフェースはワーク4.0とメディシン4.0と呼ばれています。

健全な職場環境は、満足感があり、やる気があり、創造的な従業員にとって、ひいては企業の競争力にとって不可欠です。

医療サービスは、法定の産業保健サービスを提供し、職場の健康に関するすべての問題を管理します。さらに、他のEHS専門分野と緊密に連携しながら、従業員の健康の促進、予防、維持、回復のためのオーダーメイドのコンセプトを開発し、実施しています。

従業員の健康を促進します

年金、寡婦、孤児基金の財団

ヴェルナー・フォン・Siemens、法定健康保険が導入される30年前に、健康、死亡、障害基金で社内の人々に保険をかけたパイオニアでした。1872年、彼は「年金、寡婦、孤児基金」を設立し、Siemens 健康管理の基礎を築きました。

Siemens スのロゴが入った建物の前に立っているフォーマルな服装をした人々のグループ。

Siemens 最初の企業医師

ヴェルナー・フォン・Siemens、職場での健康と安全を促進することが従業員の健康にとって重要であることを知っていました。1888年、彼はフリードリッヒ・コルテ博士を会社の医師に任命し、今日の医療サービスの基礎を築きました。

Siemens スの建物の前に立っている、白いコートを着て聴診器を着た会社の医者の歴史的な画像。

安全性

私たちは、従業員の安全と保護を確保することに断固として取り組んでいます。私たちの献身は、単なる法的規制やSiemens スの仕様の遵守をはるかに超えています。

仕事関連の病気やけがを防ぐために、潜在的な危険に安全に対処することが不可欠です。私たちの専門家は、他のEHS専門部門と緊密に連携して、事故を防止し、技術的、環境的、健康的リスクを軽減するための対策を講じる際にマネージャーや従業員を支援しています。

建設現場の前に、安全ヘルメットと反射ベストを着用した人物が立っている。
オフィスで、青いシャツを着た巻き毛の女性が微笑んでいる

興味がありますか?是非、私たちに加わってください」EHSドイツチームの一員になりましょう

持続可能な未来にコミットし、責任を持ち、お客様、従業員、社会のために私たちと一緒に付加価値を創造してください。Siemens では、さまざまな特典も提供しています。

私たちはEHSチームを継続的に拡大しています。現在、あなたに合った空室がない場合は、後日また来てください。

EHS-よくある質問

Here、環境保護、健康管理、安全(EHS)に関するよくある質問への回答を見つけることができます。

環境保護

健康管理

安全性