跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
AI 和数据分析 Solutions

通过人工智能驱动的分析解锁业务增长

利用数据分析和先进的人工智能自动化来提供可扩展的、面向未来的解决方案。

利用分析和 AI 实现企业转型

组织面临着持续的颠覆、不断提高的期望以及用更少的资源做更多事情的压力。数据量和人工智能采用率的增长要求大规模实施人工智能,以做出更快、更明智的决策。为了满足这些需求,组织必须统一数据、流程和决策,通过上下文丰富数据,获得可信、切实可行的见解。

75% 的组织正在试行代理人工智能

75% 的 IT 领导者表示,他们的组织已经部署、正在部署或正在试行代理人工智能。

80% 的供应商集成了代理功能

预计代理人工智能能力将快速增长并得到广泛采用。

86% 的制造商增加了GenAI的资金

86%的制造企业计划增加GenAI的资金。

您如何从手动、互不关联的工作流程转向基于互联数据、智能和自动化运行的企业?

将数据、情报和自动执行整合到一个连接层中,洞察力无缝地流入推动立即采取行动的决策。

两位同事在楼梯上走路和说话。

优化您当前的数据和 AI 系统

Rapidminer 软件使组织能够解锁数据洞察力,利用先进的人工智能自动化来提供可扩展的、面向未来的解决方案。

提供正确的数据和分析工具

让您的组织能够大规模实施 AI。Rapidminer 软件为向数据添加上下文、智能自动化以及自信地部署 AI 代理提供了基础。

三名软件开发人员,两男一女,正专注于现代开放式办公室中的多显示器计算机工作站。中间的女人戴着耳机看着观众,而男人则全神贯注于编程。办公室设有玻璃隔板,露出另一层楼,里面有更多的工作空间,还有一个显示数据可视化的大屏幕。

企业分析和 AI

  • 激活以以前无法访问的格式锁定的暗数据
  • 为 AI 代理提供广泛、深入、以关系为导向的上下文
  • 使用历史、行动和反馈来创建自适应、持续学习的人工智能
  • 通过强大的治理框架保持信任和透明度
一个人在计算机前工作,显示复杂的数据可视化和界面,背景中可见城市天际线。

知识图谱技术

  • 在具有多种联接和实体类型的多个域中提出复杂问题——临时提问
  • 构建 AI 代理,了解您在所有系统上的业务背景
  • 大规模运行快速、大型、复杂的查询
  • 在企业规模的内存中转变和发展您的知识图谱
一个人在计算机前工作,显示复杂的数据可视化和界面,背景中可见城市天际线。

AI 代理和代理人工智能

  • 自动化日常任务和管理流程,减少手动干预的需求
  • 旨在从新数据和每次互动中学习
  • 与 AI 代理实时互动,提供个性化响应和支持
  • 使用高级分析做出实时、数据驱动的决策
在工业环境中,一位身穿西装的男人在大屏幕上向坐在会议桌旁的不同群体的同事展示信息。

自助数据准备

  • 从任何来源提取数据,包括 PDF、电子表格和文本报告
  • 自动执行可重复的端到端对账工作流程
  • 访问完整的数据沿袭记录、协调配置和变更历史记录
  • 使用户能够访问、转换和利用数据做出明智的决策
在一个有大窗户的现代办公室里,有四个人围坐在一张桌子旁进行讨论。

SAS 语言现代化

  • 无需翻译或任何第三方许可即可运行 SAS 语言程序
  • 结合 SAS 语言、Python、R 和其他编程语言
  • 使用已定义的规则和条件构建执行决策管道
  • 在云端、本地、大型机或混合架构上工作
双手在笔记本电脑键盘上打字。

商业智能和可视化分析

  • 使用点击式用户界面构建分析仪表板和流处理应用程序
  • 在几秒钟内识别相关性、聚类、趋势、异常和异常
  • 在业务应用程序中嵌入图表、仪表板和报告
  • 处理来自流的数据并进行实时比较

我们是 2026 年 Gartner® 魔力象限™ 的远见者

有关数据科学和机器学习人工智能平台的最新Gartner® 魔力象限™ 报告,详细了解如何评估西门子和其他供应商。

Gartner 数据科学和机器学习平台魔力象限,2025 年 4 月。

客户如何使用 Rapidminer 进行数据分析?

客户依靠 Rapidminer 来简化数据准备、加快分析并更快地构建机器学习模型。借助自动化、GenAI 支持和 AI 代理,可以快速发现见解并将其转化为可衡量的业务成果。

一男一女在服务器机房里,该男子指着服务器机架,透过玻璃隔板可见。那个女人拿着一台笔记本电脑看着那个男人。在前台,几台计算机显示器显示代码行。

Rapidminer 被公认为行业领导者

了解 Rapidminer 如何帮助团队将数据转化为见解,并支持现实世界中的人工智能采用。

五个白色背景的徽章,每个徽章的顶部都有一个红色 G 徽标。徽章上写着:“用户喜欢我们”、“2025 年冬季企业设置最简单”、“2025 年冬季最佳可用性企业”、“2025 年冬季实施速度最快的企业” 和 “2025 年冬季高性能企业冬季”。

利用数据分析和 AI 克服企业挑战

充分利用数据的潜力来优化运营。我们的支持和服务在整个过程中为您提供指导。

申请演示

有兴趣试用 Rapidminer 解决方案吗? 联系我们 今天安排一个 Rapidminer 演示。

加入我们的社区

获取答案 回复你向 Rapidminer 专家提出的问题。