跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

实现 SAS 语言分析的现代化

执行 SAS 语言程序并集成 Python、R 和 SQL。我们的编译器允许您独立编写和运行 SAS 代码。快速开发机器学习、数据准备和转换模型。使用 SAS、Python 或 R 降低成本、维护现有 SAS 代码并构建新模型

什么是 SAS 语言?它为何重要?

SAS 语言是一种专有的编程语言,以高级分析、数据管理和预测建模而闻名。数十年来,由于其强大的统计能力和数据完整性特征,它一直是企业数据分析的基石,尤其是在金融和医疗保健等受监管的行业。

它之所以重要,是因为它为处理大型数据集和复杂的统计操作提供了一套全面、可靠的工具。它的广泛使用促成了许多组织中现有的重要代码库,代表了宝贵的知识产权和既定的分析工作流程。

SAS 语言的常见用法

SAS 语言被广泛用于各行各业的关键任务。其常见应用包括金融领域的风险管理,用于信用评分和欺诈检测;制药领域的临床试验分析和药物发现;以及跨行业的监管报告、业务预测和运营优化。SAS 从复杂数据中提供可靠的见解,以支持战略决策。

为什么成熟的 SAS 环境很困难

对已建立的 SAS 环境进行现代化改造具有挑战性,因为现有的代码库通常对业务运营至关重要,有时还缺少文档。管理这些系统所需的专业知识,以及移动大型历史数据集的复杂性和成本,增加了难度。在任何过渡期间确保持续的数据完整性和监管合规性也使组织对改变稳定、经过验证的基于 SAS 的工作流程犹豫不决。


SAS 语言在企业数据分析中的作用

SAS 语言仍然是企业数据分析的基石,为数据操作、统计分析和报告提供了强大的功能。它在许多组织中的长期存在意味着丰富的现有代码和专业知识。将 SAS 与 Python 和 R 等现代语言集成,使公司能够利用其历史投资,同时采用新技术进行高级分析和机器学习。这种混合方法可确保连续性,增强分析能力,并支持向经得起未来考验的数据策略的无缝过渡。


企业为何要重新思考传统的 SAS 环境

企业分析已经发生了翻天覆地的变化。云计算的兴起提供了前所未有的可扩展性和灵活性,而人工智能和机器学习的进步则需要更敏捷和更强大的处理能力。Python 和 R 等开源工具通常以较低的成本提供创新的算法和充满活力的社区。这种转变挑战了传统的(通常是本地的)SAS环境的整合、适应和竞争,促使组织寻求能够弥合其宝贵的现有分析与现代数据科学需求之间差距的解决方案。

向现代分析的转变

分析的这种演变带来了至关重要的见解:没有任何一种工具或语言可以满足所有分析需求。现代团队越来越多地优先使用正确的语言来完成正确的任务,无论是 SAS 因为其经过验证的统计严谨性,Python 用于其机器学习库,R 用于高级统计建模,还是 SQL 用于数据操作。这种务实的方法使组织能够优化绩效,利用专业能力并赋予其多样化的分析才能,从而超越单一的环境,转向更加灵活和强大的生态系统。

为分析团队提供更大的灵活性

Python、R 和 SQL 等多种工具,以及支持人工智能的分析工作流程,为分析团队提供了前所未有的灵活性。这种多语言方法使专家能够在自己的首选环境中工作,从而促进创新和效率。团队现在可以无缝整合各种分析优势,构建比以往任何时候都更全面、更强大的解决方案。

扩展到 SAS 语言以外

要在不断变化的环境中真正蓬勃发展,现代分析环境必须超越传统边界。它需要支持各种工具之间的无缝互操作性、对数据完整性和合规性的强大管理、可扩展的基础架构以处理不断增长的数据量以及适应新技术和分析需求的固有灵活性。这确保了组织能够最大限度地发挥其分析潜力,同时保持控制和效率。

hero1-sas-language-modernization-1280x720
挑战

是什么阻碍了 SAS 语言现代化?

基础架构限制

许多传统的 SAS 环境使用严格的本地基础架构。这阻碍了云的采用,限制了现代数据密集型工作负载的动态扩展,从而减缓了创新和敏捷性。

技能差距和培训需求

Python、R 和 AI 工具的兴起需要新的专业知识。弥合现有团队的这种技能差距需要在培训和提高技能方面进行大量投资,这往往会成为现代化工作的瓶颈。

整合的复杂性

将传统的 SAS 系统与更新的云平台、不同的数据源和开源工具连接起来在技术上具有挑战性。无缝互操作性通常需要定制的解决方案,这增加了复杂性和维护性。

数据治理与合规

确保混合环境(SAS、云、开源)中一致的数据治理、安全性和合规性是一个重大障碍。维护统一的框架需要仔细的规划和执行。

感知的成本和精力

对现有 SAS 代码库进行迁移或现代化改造,其成本和工作量可能令人望而生畏。组织经常权衡即时投资与长期收益,有时会推迟关键更新。

供应商锁定问题

对专有SAS技术的依赖可能会导致供应商锁定问题,从而限制工具和平台的灵活性和选择。这可能会使从更广泛的分析生态系统中采用同类最佳的解决方案变得更加困难。

主要好处

增强您的 SAS 分析能力

人工智能和数据分析

通过人工智能驱动的分析解锁业务增长

利用数据分析和先进的人工智能自动化来提供可扩展的、面向未来的解决方案。

hpcworks-grid-software-key-key-visual-as598538618-product-promo-640

常见问题解答