2000年代初,位于苏黎世阿尔比斯里登的Dennlerstrasse住宅区建在以前的分配花园的旧址上。该建筑群归 西门子养老基金 由著名的苏黎世建筑师西奥·霍茨设计,由两座梯田建筑和五栋独立建筑组成。即使在大约20年之后,该综合体通常仍符合当前的效率标准。
但是,作为所有者,西门子养老基金发现了能源供应领域的优化潜力。一项可行性研究表明,这座排较长的建筑的平屋顶非常适合太阳系。因此,早在2024年就安装了352个光伏组件。该开发项目的供暖供应领域出现了一个规模稍大的翻新项目。
2000年代初,位于苏黎世阿尔比斯里登的Dennlerstrasse住宅区建在以前的分配花园的旧址上。该建筑群归 西门子养老基金 由著名的苏黎世建筑师西奥·霍茨设计,由两座梯田建筑和五栋独立建筑组成。即使在大约20年之后,该综合体通常仍符合当前的效率标准。
但是,作为所有者,西门子养老基金发现了能源供应领域的优化潜力。一项可行性研究表明,这座排较长的建筑的平屋顶非常适合太阳系。因此,早在2024年就安装了352个光伏组件。该开发项目的供暖供应领域出现了一个规模稍大的翻新项目。
我们的调查显示,未来几年,市政网络将无法为Dennlerstrasse社区提供服务。因此,我们必须为该地区开发一个独立的解决方案
由于西门子养老基金的房地产战略要求在现有物业的生命周期结束时用零排放解决方案取代现有物业中的化石燃料加热系统,因此不可能对燃气锅炉进行一对一的更换。西门子养老基金委托西门子确定、规划和实施一项 可再生替代品。首先研究了最明显的选择:连接区域供热网络。

西门子专家来自 智能基础设施可持续性 开发了一种先进的加热概念,可以智能扩展现有系统,并最大限度地提高供应可靠性。鉴于城市位置,必须考虑各种要求,包括有关创建农村地区的法规。目标是为可再生热能发电开发一种切实可行且可持续的解决方案。
这164套公寓以前由基本负荷热泵和燃气锅炉供暖,现在受益于两台高性能地下水热泵,总供暖能力接近600 kW。除此次系统升级外,还安装了18个新的地面探测器,这些探测器与现有的17个探测器一起提供了可靠的热量供应。安装了一个技术储罐,以液压方式分隔热源和热泵之间的水回路,从而平衡压力、温度和流量的波动。
该项目的核心组成部分是位于Dennlerstrasse屋顶的空气热交换器,它既是热泵的额外热源,又有助于地面的再生。这确保了热泵的长期效率。产生的热量流入新的本地供暖网络,该网络可高效、均匀地为开发中的所有七座建筑物供电。
从环境和经济的角度来看,这个面向未来的项目都具有吸引力:每年节省约25,000瑞士法郎的运营成本,西门子养老基金和居民都将从中受益。该项目展示了如何对现有建筑物中的供暖系统进行现代化改造——除了能源供应外,无需翻新,而且确实有可行的选择来完成这项艰巨的任务 脱碳。为了监控效率和能耗,作为该项目的一部分,安装了西门子的现代能源监控系统。这样可以监控和确保系统的性能。
通过这种现代化,西门子养老基金发出了一个明确的可持续发展信号,并展示了技术创新如何有助于创造一个更加环保、经济稳定的未来。

如需更多信息或查询,请联系 Steffen Ringlau。