Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

提高马德里各地的废水处理效率

处理厂4.0方法帮助Canal de Isabel II提高了马德里地区选定污水处理设施的效率和可持续性,将能耗降低了15%,二氧化碳排放量减少了10%以上。

什么是处理厂 4.0?

处理厂 4.0 源自西班牙的 EDAR 4.0 概念,该概念将工业 4.0 技术应用于污水处理。通过集成自动化、监控、仿真和能源管理,操作员可以全面了解工厂的性能。这可以实现持续优化,减少能耗,同时提高效率和可持续性。

三名男子讨论办公室多台计算机显示器上显示的数据,背景是大窗户和绿色植物

污染最少的千瓦是未使用的千瓦!

能源是水处理厂最重要的成本之一。这些设施全天候运作,以确保可靠的服务和监管合规性。为实现这一目标,必须采用既能降低能耗,同时又能保证所用设备的最大运行效率的技术。数字技术为水处理厂提供了显著的优势。处理厂4.0(EDAR 4.0)系统可以收集和分析来自设备的信息,并就如何改善整个设施提供建议。

如何提高处理厂的效率和可持续性?

伊莎贝尔二世运河 是一家拥有超过160年历史的上市公司。作为负责管理马德里市政水循环各个阶段的公用事业公司,它长期以来一直致力于创新和运营效率。

Acciona 是水处理领域的领先公司,设计、建造和运营饮用水处理厂、污水处理设施、水再利用厂和海水淡化厂。该公司负责运营和维护15座伊莎贝尔二世运河污水处理厂。目标是提高这些设施的效率和可持续性。为了实现这一目标,Acciona求助于西门子,这是一家长期的合作伙伴,其解决方案满足了所有要求,同时保持了多功能、简单且易于部署。

两名男子在污水处理厂大型管道之间的人行道上说话

关键优势

15% 更少的能耗

先进的监控和数据驱动的优化有助于发现效率低下的问题,减少整个治疗过程的能源需求。

10% 降低二氧化碳排放

更高的运营效率直接转化为更小的碳足迹,并支持长期的可持续发展目标。

3% 降低运营成本

所有使用 SIMATIC Energy Manager Pro 的工厂都受益于 3% 以上的运营成本降低,这得益于能耗和工厂绩效透明度的提高。

能够访问数据和完整的系统可用性使我们每天都能优化流程,这在短时间内为我们带来了好处。从技术上讲,我们仅通过一次更新就取得了巨大的飞跃。
Amador Rancano, 运维主管,水处理
SIMATIC 能源管理屏幕平板电脑手机足迹 V02 TüV 徽标深蓝色

解决方案的核心是 SIMATIC Energy Manager 专业版 (enmPro),西门子的数字能源管理平台。它由西门子边缘计算技术提供支持,收集和处理来自数百个系统的数据,并通过几乎任何设备均可访问的直观应用程序提供这些数据。这使Canal de Isabel II能够完全透明地了解整个治疗过程中的能耗。通过详细了解能源的使用地点和方式,运营商可以识别优化潜力并持续提高效率。因此,EnmPro实现了符合ISO 50001要求的能源透明度水平,同时支持更可持续和更具成本效益的工厂运营。

通过这个项目,伊莎贝尔二世运河打算实现能源自给自足。我们希望为马德里的居民提供尽可能好的水,并以高效、可持续的方式处理城市的废水。污染最少的千瓦是未使用的千瓦!<br/>
米格尔·安杰尔·加尔韦斯, 水处理与环境副主任, 伊莎贝尔二世运河

处理厂 4.0 的特点

Acciona和Canal de Isabel II结合了西门子的一系列技术,创建了该行业最先进的数字污水处理解决方案之一。

在成功的伙伴关系基础上再接再厉

展望未来,Acciona将继续与西门子一起探索水务行业的数字解决方案。这方面的两个典型例子是基于西门子SIMIT软件的Digital Twin,以及为中东海水淡化厂开发的SIMATIC控制系统。对Acciona而言,处理厂4.0项目是向前迈出的重要一步。长期目标是在能够实时处理大量数据的强大基础设施管理工具的支持下,释放水循环中发电的全部潜力。

三名男子在办公室里看着显示仪表板数据的电脑显示器。
如果某件事无法衡量,就无法改进。这就是为什么我们的 SIMATIC Energy Manager PRO 工具可让您高度灵活地工作,监控能源绩效指标。<br/>
迭戈·穆尼奥斯, 产品经理, 西门子