跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
以人为本的自主建筑

性能卓越的自主建筑

人工智能驱动的运营 帮助建筑物尽早发现问题,确定行动的优先顺序,并以较少的手动操作保持关键系统的运行。操作员可以获得清晰的排名动作。居住者享受优化的环境。所有者可以获得成本效益、长期资产价值和更高的留存率。

为什么建筑物需要更智能的运营模式

劳动力短缺、技术复杂性上升和系统断开连接正在将建筑运营推向临界点。预计团队将用更少的专家资源管理更多的建筑物,而被动操作的后果却越来越昂贵。

计划外停机图标

计划外停机

当系统在没有警告的情况下出现故障时,结果是紧急维修、租户中断和成本螺旋式上升。如果没有预测能力,团队总是落后一步,对失败做出反应,而不是预防。

警报过载图标

警报过载

操作员面临着源源不断的警报,其中大多数是低优先级或冗余警报。如果没有智能过滤,关键问题就会在噪音中消失,响应时间也会受到影响,从而增加风险并削弱信任。

蓝绿色重叠语音气泡图标,大气泡内有齿轮符号。

技能差距正在扩大

53% 的设施管理职位仍然空缺。有经验的员工退休的速度快于新员工接受培训的速度,而且对复杂的多系统环境进行故障排除所需的知识正在消失。

故障排除图标

疑难解答

现代建筑在互连的系统上运行,其中单个故障可能贯穿暖通空调、电气和安全域。在断开连接的数据源中手动诊断根本原因需要几个小时,从而延长了停机时间。

更少的专家图标

更少的专家,更多的建筑

用规模较小、经验较少的团队经营更大的投资组合的压力正在加剧。每增加一座建筑都会增加风险,延长响应时间并降低服务质量。

自主权如何改变一切

自主性将操作从仪表板监控和被动工单转移到智能干预。该建筑物会发现偏差,建议根本原因,确定行动的优先顺序,并仅在需要人工判断的情况下上报。

≤ 50% 劳动力成本的潜在降低

资料来源:Zeb & Lodhi(2025),ResearchGate。基于一家拥有BMS和Asset Performance的多站点医院每年约2,800次维护电话和每年约70万美元的人工成本。结果各不相同,不能保证。

≤ 15% 减少虚假警报和分包劳动力成本

来源: 根据大型大学环境中每年约18万分包劳动力成本的建模基准进行估算。结果各不相同,不是保证的结果或合同承诺。

≤ 25% 在工程中为每个数据点节省时间

来源:仿照一座中型综合体美国商业建筑(约7.5万平方米,约1.5万个数据点,约8分钟/数据点,每小时约28万个可寻址值)。结果各不相同,不能保证。

实际应用

探索我们的自主性能解决方案

人工智能辅助数据载入示意图

人工智能辅助数据载入

人工智能驱动的数据丰富可自动对站点进行标记、结构化和扩展,从而减少入职工作量并缩短现有建筑物实现价值的时间。

B-ser-Asset-Performance-Advanced-Image-keyVisual-02-01-

Asset Performance

Asset Performance Advanced是一项支持人工智能的托管建筑数字服务,允许客户感知、决定并持续提高性能。

代表空间优化的插图

自主空间优化

Building X Space Manager帮助设施团队将分散的空间数据转化为自信的运营和规划决策,并根据实际占用率提供基于人工智能的建议。

准备好转变您的建筑运营了吗?

了解自主建筑如何降低成本、延长正常运行时间并增强团队能力。