跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
以人为本的自主建筑

具有灵活性的自主建筑

支持人工智能的建筑使空间、服务和运营适应实际需求,帮助投资组合更快地响应不断变化的使用模式。灵活性成为一种托管能力,而不是事后才想到的。

为什么静态建筑运营跟不上

传统的建筑运营通常围绕时间表和假设进行固定。随着利用率的变化,团队需要更好的可见性、更快的场景规划和能够适应实际需求的服务。

抽象图标-固定服务与实际需求不符

固定服务与实际需求不符

无论实际入住人数如何,清洁、气候控制和工作场所服务都按固定的时间表运行。资源浪费在空楼层上,而占用的区域则得不到充分的服务,从而在不改善体验的情况下推高了成本。

代表与太空相关的高运营成本的图标

与空间相关的运营成本很高

将近一半的办公空间可能闲置,但运营成本保持不变。如果没有数据驱动的空间规划,组织就会为自己不使用的容量付费,并且缺乏调整投资组合规模的洞察力。

显示器的图标

静态配置无法跟上

建筑物被限制在投入使用时设定的固定布局和运营策略中。当使用模式发生变化时,重新配置系统和服务会很慢、需要手动操作,而且往往会造成中断。

屏幕图标-使用模式

对利用模式知之甚少

大多数建筑物都无法清楚地了解空间的实际使用情况。如果没有来自访问控制、传感器、Wi-Fi和预订系统的数据,规划决策将基于假设而不是证据。

时钟的图标

重新配置速度缓慢且需要手动

调整运营策略、空间分配或服务水平需要在多个团队和系统之间进行手动协调。变更需要数周时间才能实施,而且很少在生效之前对其影响进行评估。

自主权如何改变一切

自主性将灵活性转化为托管能力。占用和活动信号为规划提供信息,通过实际使用扩大服务规模,模拟可帮助团队在采取行动之前了解运营、空间和能源影响。

< 1 年 空间优化的简单回报

来源: Siemens AG. (2026)。多地点、中等复杂度的商业房地产环境的建模基线估计。Building X 空间管理器结果各不相同,不是保证的结果或合同承诺。

> 50% 减少棕地建筑的入职工作

来源: Siemens AG. (2026)。建模基线估计。Building X 数据设置、ONE 连接、数据设计助手。结果各不相同,不能保证结果。

53% 优先考虑空间优化和灵活性

来源: Siemens AG. (2026)。Siemens 基础设施过渡监视器。对未来五年在优先事项上培养利益相关者的调查。

实际应用

我们的自主灵活性解决方案

人工智能辅助数据载入示意图

人工智能辅助数据载入

人工智能驱动的数据丰富可自动对站点进行标记、结构化和扩展,从而减少入职工作量并缩短现有建筑物实现价值的时间。

代表空间优化的插图

自主空间优化

Building X Space Manager帮助设施团队将分散的空间数据转化为自信的运营和规划决策,并根据实际占用率提供基于人工智能的建议。

对于建筑物业主来说,这可以归结为三个成本段:劳动力、能源和资本。自主建筑可以解决这三个问题——减少人员需求、减少能源浪费和优先考虑高影响力的升级——因此设施可以以尽可能低的成本以最佳性能运行。
布拉德·海伯勒, 服务执行副总裁, Siemens 智能基础设施建筑

准备好让您的建筑更具适应性了吗?

了解自主建筑如何优化空间、动态扩展服务并从您的投资组合中释放新价值。