跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
以人为本的自主建筑

用于体验的自主建筑

自主功能通过持续平衡舒适性、安全性、保障性和操作注意力,创造更安全、更健康、更直观的环境。无论是居住者还是操作员,复杂性都会降低。

为什么今天的建筑体验不足

居住者期望建筑物感到安全、健康且易于使用。操作员需要更少的虚假警报、更明确的优先级和更少的人工劳动。大多数建筑物两者都不提供。自主建筑弥合了差距,不断平衡舒适性、安全性和保障,因此每个人都可以专注于最重要的事情。

张开双手的图标代表舒适度可变性

舒适度可变性

室内条件会随着天气、占用率和系统限制而波动,但大多数建筑物依赖固定的时间表和手动调整。居住者的舒适度不一致,对环境的影响有限。

带有感叹号的图标,代表虚假警报和操作中断

虚假警报和运营中断

虚假的火灾和安全警报会干扰运营,削弱对建筑系统的信任,并推高分包商和保险成本。如果没有智能过滤,团队就会浪费时间调查不构成实际威胁的事件。

代表反应式安全工作流程的图标。

反应式安全工作流程

事件发生后,Security 团队会监控屏幕并查看镜头。如果没有人工智能驱动的事件检测,异常情况就不会被实时注意到,响应取决于个别操作员的注意力跨度。

带有盾牌的图标代表安全合规性不受干扰。

安全合规性不受干扰

消防安全测试通常需要人工干预,这会干扰建筑物的正常运营。不频繁的测试会在就绪状态方面留下空白,而频繁的测试会给乘员造成不必要的干扰。

代表 Limited 居住者影响力的图标

Limited 占用者影响力

居住者几乎无法控制自己的周围环境,传达不适感的渠道也很有限。结果是人们对现代工作场所的期望与建筑物的实际交付之间的差距越来越大。

自主权如何改变一切

Autonomy 通过管理例行调整、只显示有意义的例外情况以及让人们控制意图、政策和权衡来改善体验。舒适度、安全性和保障性持续得到共同优化,而不是孤立地进行管理。

+ 40% 受控区域的温度合规性

来源: Siemens AG. (2026)。NWT Fastighet(瑞典卡尔斯塔德)— Comfort AI(前身为Cloe)试点参考。

13% 在 12 个月内提高舒适度合规性

来源: Siemens AG. (2026)。NWT Fastighet(瑞典卡尔斯塔德)— Comfort AI(前身为Cloe)试点参考。

6.5% 平均每月节省能源,同时提高舒适度

来源: Siemens AG. (2026)。NWT Fastighet(瑞典卡尔斯塔德)— Comfort AI(前身为Cloe)试点参考。

实际应用

我们的自主体验解决方案

人工智能辅助数据载入示意图

人工智能辅助数据载入

人工智能驱动的数据丰富可自动对站点进行标记、结构化和扩展,从而减少入职工作量并缩短现有建筑物实现价值的时间。

B-ser-Asset-Performance-Advanced-Image-keyVisual-02-01-

Asset Performance

Asset Performance Advanced是一项支持人工智能的托管建筑数字服务,允许客户感知、决定并持续提高性能。

Comfort AI 屏幕截图可视化,右下角有图标

Comfort AI

利用 Al 实现采暖、通风和空调 (HVAC) 系统的自动化和控制,在保持舒适水平的同时节省能源。

代表空间优化的插图

自主空间优化

Building X Space Manager帮助设施团队将分散的空间数据转化为自信的运营和规划决策,并根据实际占用率提供基于人工智能的建议。

向自动驾驶建筑的转变不仅是可持续发展的里程碑——它是一种更智能、更快、更高效的运营方式,它使运营团队摆脱了例行调整,专注于为居住者提供尽可能好的环境,同时全面提高绩效。
苏珊娜·塞茨, CEO, Siemens 智能基础设施建筑

准备好建造更安全、更健康、更直观的建筑了吗?

了解自主建筑如何提高每位居住者的舒适度、安全性和生产力。