Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Siemens motorsports:今天就在明天进行创新

从赛道到您的世界:解锁无与伦比的性能和创新

超越、优化、转型:创新思维

在赛车运动中,每毫秒和每一个设计选择都决定着胜利。这种追求推动了突破,重新定义了行业,改善了终点之后的生活。

Siemens 助力领先的赛车队实现不可能的目标。我们提供了在赛道上占据主导地位并确保登上领奖台所需的战略优势。我们的创新加速了每个人的进步。

西门子在甲骨文赛车赛事上签约。

不止于此:您的全球创新合作伙伴

在 Siemens,我们对赛车运动的参与是深度整合。通过强者 西门子 Xcelerator 产品组合 我们成为开拓团队不可或缺的一部分,积极为他们提供尖端的解决方案,推动加速创新和无与伦比的成功。

从塑造完美的空气动力学和使用高级 CAD 快速迭代设计,到分析实时性能数据,在两场比赛之间实现闪电般的车辆改装,我们的技术是帮助车队在竞争中保持领先地位的推动力。我们的解决方案经过精心设计,可在严苛的条件下蓬勃发展,持续提供强大、高效和创新的技术,然后直接转移到其他行业,从而有助于 你 解决您最艰巨的挑战。

西门子无与伦比的数字工程在各种全球锦标赛中发挥着关键作用,包括一级方程式®、MotoGP、纳斯卡、印地赛车、IMSA等。

赛车运动和可持续发展听起来像是矛盾,但有了正确的技术,这不仅是可能的,而且势在必行。如果赛车运动能够实现碳中和,那么任何行业都可以。我们正在证明,高绩效和环境责任可以齐头并进,为所有领域的绿色未来绘制蓝图。
Cedrik Neike, CEO, Siemens Digital Industries

全球创新,您的竞争优势

想象一个世界,您的团队、系统和数据无缝融合,解锁前所未有的效率和创新。受赛车运动速度和精度的启发,我们帮助您克服传统障碍、加快开发周期并获得决定性优势。

95% 更准确

我们久经考验的解决方案可将数据准确性提高多达95%,确保项目执行完美无缺并做出自信的决策。

80% 缩短分析时间

通过自动设计评估将工程分析时间缩短多达 80%,从而缩短上市时间和创新周期。

50% 更快的工程变更

在实施之前验证关键设计变更,将开发时间缩短一半,让您的创新更快地变为现实,就像冠军维修组一样。

冠军选择西门子:推动所有人的创新

了解精英赛车队如何使用西门子技术作为活生生的实验室,突破界限,取得胜利,造福全球各行各业。

准备好重新定义极限并在您的行业中处于领先地位了吗?

不要只是竞争,而是占据主导地位。了解西门子如何受赛车运动工程巅峰的启发,转变您的运营、加速创新并帮助您取得突破性成功。

超越赛道:每个行业的创新

赛车创新——速度、效率、可靠性、可持续性——改变了每个行业。从汽车到航空航天,赛道课程适用于您的挑战。Siemens 为所有行业提供全面的解决方案。

最大限度地提高性能工程

使用数字双胞胎虚拟仿真现实条件,通过显著减少物理原型和加快验证速度来加快产品开发。

简化产品生命周期管理

轻松协作,打破孤岛并获得人工智能形成的见解,加速从概念到消费者的创新。

优化电气和电子系统开发

利用先进的工作流程和人工智能驱动的自动化来改善传感器布局、优化重量并减少复杂系统的昂贵原型,从而实现更智能的工程设计。

加快机械产品设计

以前所未有的速度和精度设计复杂组件,利用新的建模特性和功能大幅缩短零件设计时间。

确保需求和验证管理

通过整合信息流、提高数据质量以及在整个设计过程中持续验证产品需求,保持绝对的控制和信心。

为创新和成功提供动力

适用于每个行业的智能解决方案

赛车运动的严格要求推动我们的技术脱颖而出,最终形成了坚固、高效和创新的解决方案。这些进步直接转移到其他行业,帮助您解决最艰巨的挑战并取得突破性成功。

Select...

在高风险的赛车世界中,每毫秒和每一个决定都很重要。人工智能 (AI) 将原始数据转化为切实可行的见解,帮助提供无与伦比的绩效和战略优势。我们先进的人工智能算法可处理大量遥测数据,从而实现预测性维护、实时优化比赛策略并完善车辆设置。这不仅仅是分析,而是智能系统的学习和适应,因此团队可以做出更明智、更快的决策。Siemens AI 不仅可以帮助赛车队做出反应,还可以预测和克服挑战,保持领先地位。