Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Industrial AI

製造におけるIndustrial AI

投稿者:米国コーポレートコミュニケーション

人工知能(AI)は、情報を分析し、パターンを発見し、推奨を行うことができることをすでに実証しています。Industrial AI はより厳しい試練に直面しています。それらの洞察を工場の現場で測定可能な改善に変えることはできますか?

国立標準技術研究所(NIST)2026年の製造業向けAIに関する取り組みは、この課題を反映しています。AIが生産性とレジリエンスを向上させる可能性とともに、実験と製造現場の普及の間に立ちはだかる課題の中から、技術的な複雑さ、ROIの不確実性、相互運用性、信頼性の高い導入を特定します。

Siemens では、AI機能と産業機器、オートメーション、エンジニアリングに関する深い知識を組み合わせています。これにより、お客様が実際の生産、保守、エンジニアリングのワークフローにAIを適用できるよう支援できます。

米国の製造業者にとって、AIは測定可能な運用上の問題を解決し、テクノロジーが混在する環境で機能し、物理的な運用に影響を与えるほどの信頼を得ることによって価値を生み出します。そのおかげで、業務のパフォーマンスが向上するはずです。

測定可能な価値を得るために、メーカーはIndustrial AI を最初にどこに導入すべきですか?

メーカーは、まず解決すべき課題を特定し、次にどのAIソリューションが役立つかを判断する必要があります。

印象的なモデルと貴重な製造用途は同じではありません。ダウンタイム、品質損失、メンテナンス要求、スループットの制約、または測定可能な結果をもたらすエンジニアリング上のボトルネックがある場所を特定します。次に、その問題をさかのぼって、どのデータ、ワークフロー、インテリジェンスが結果を変える可能性があるかを判断します。

によると クリス・スティーブンス、Siemens USDigital Industries ズの社長、導入を成功させるには、まずビジネス上の問題と、データ、ワークフロー、およびユーザーエクスペリエンスがどのように測定可能な結果を生み出すかを判断することから始まります。

予知保全はその好例です。 ブルースコープ 機器の故障が発生する前に異常を特定するために、Siemens センスアイ予知メンテナンスの導入を開始しました。Siemens 報告によると、このイニシアチブにより、世界中の拠点で1,950時間以上の機械のダウンタイムが回避され、53回の完全なプロセス停止が防止されました。これは、導入されたモデルの数よりもはるかに意味のあるIndustrial AI 指標です。

教訓はメンテナンス以外にも当てはまります。品質、スループット、またはエンジニアリング時間は、パフォーマンスを制約する場合、同様に強力な出発点となります。共通点は、測定可能な結果につながる運用ベースラインです。Industrial AI は、製造元がその技術が生み出したものだけでなく、そのために運用面で何が変化したのかをメーカーが指摘できれば、規模を拡大する権利を獲得します。

Industrial AI が業務に影響を与え始めると、何が変わりますか?

AIが情報の提供から、エンジニアリング、保守、生産の決定に影響を与えるようになると、リスクの方程式は変わります。

オフィスワークフローの推奨事項は、物理的なプロセスに影響を与えることなく見直したり、変更したり、破棄したりできます。マシンのパラメーター、制御シーケンス、またはメンテナンスアクションを変更する推奨は、運用上の結果をもたらす可能性があります。AIが物理的な実行に近づくほど、コンテキスト、検証、権限、および人間による監視がより重要になります。

私たちはすでにこの境界が動いているのを見てきました。 IMAグループ はSiemens スと協力して、Industrial AI を包装機の制御に導入しています。生産シナリオはデジタルツインでシミュレートされ、合成training データが生成されます。その後、ニューラルネットワークがPLCに埋め込まれて、リアルタイムのモーションコントロールと適応性のある機械動作が行われます。このアプローチにより、物理的な試運転の前にモデルをトレーニングして検証することができます。

NIST 同じ新たな課題を標準の観点から検討しています。2026年の製造ワークショップでは、AI主導の運用、保守、制御戦略の開発と検証、信頼、安全性、AIが物理的プロセスと資産に与える影響の評価に重点が置かれていました。

したがって、AI能力が高いからといって、制御が弱くなるわけではありません。それは、洞察から推奨、そして検証された行動まで、より慎重な道筋を示すはずです。決定が重要であればあるほど、その道はより強くなる必要があります。

Industrial AI はブラウンフィールド製造でどのように機能しますか?

Industrial AI を既存の工場に統合することには、特に課題があります。機器、自動化システム、センサーは時代や機能が異なり、入手可能なデータはAIを念頭に置いて収集されていない可能性があります。

そのため、相互運用性と展開アーキテクチャはモデルのパフォーマンスと同じくらい重要です。

BlueScopeのグローバルな予知保全ロールアウト 実際の現実を示しています。このプログラムでは、古い機器、時代遅れのセンサー、限られたインフラストラクチャ、そして更新レートやフォーマットの異なるHMIやPLCなどのシステムからのデータに遭遇しました。完璧なデータを待つのではなく、チームは入手可能な情報を評価し、必要に応じて補足しました。BlueScopeが学習したことを標準化するにつれて、Western Portの運用はセットアップから3か月で最初の予知保全の成功まで進みました。最初のパイロットでは18か月かかりました。

アウディは課題の別の側面を示しています。Siemens スと仕事をして、 自動車メーカーはIndustrial Edge・インフラストラクチャを使用しています 仮想PLCとAIソリューションをサポートします。そのAIモデルは亀裂や溶接飛散などの欠陥を特定し、標準化されたインフラストラクチャはAIを自動化環境に統合してより広く展開する方法を提供します。

米国の製造業者にとって、その意味は重要です。Industrial AI では、既存の資産をすべて新しくする必要はありません。スケーリングは、工場ですでに行われている異質性に対応できる再現可能なアーキテクチャで、利用可能なデータと自動化を結び付けることにかかっています。

米国の製造業者にとって、AIは測定可能な運用上の問題を解決し、テクノロジーが混在する環境で機能し、物理的な運用に影響を与えるほどの信頼を得ることによって価値を生み出します。そのおかげで、業務のパフォーマンスが向上するはずです。

Industrial AI の能力が高まるにつれて、その分野の専門知識がより重要になるのはなぜですか?

一般的なAIは、膨大な量の情報のパターンを認識できます。Industrial AI は、それらのパターンが物理プロセスの中で何を意味するのかを理解する必要があります。

そこで、ドメインの専門知識の重要性が低くなるのではなく、ますます重要になります。

産業データには背景があります。ある動作条件では温度変化が正常で、別の動作条件では警告が表示されることがあります。メンテナンスの推奨事項では、資産、運用履歴、生産環境を考慮する必要があります。エンジニアリングの変更は、物理的な制約を考慮する必要があります。シーメンスも同じ要件を強調しています。組織は、エンジニアに求めるのではなく、AIの洞察を適切なタイミングで適切な人に渡すような、状況に応じたデータとワークフローを必要としています。 切断されたAIツールをナビゲートします。

そして、専門知識自体にプレッシャーがかかっています。米国労働統計局のプロジェクト 約100万件の求人 2024年から2034年にかけて、平均して毎年生産職に就いています。これは主に、労働者が退職や職業異動などを通じて永久に職業を離れるためです。

したがって、Industrial AI は、単に自動化レイヤーとしてだけでなく、既存の知識をより利用しやすくするためのメカニズムとしても重要な役割を果たします。

たとえば、Siemens 電子工場のエアランゲンでは、ジェネレーティブAIアシスタントが産業情報を使用して従業員が機械のトラブルシューティングを行うのを手伝っています。メンテナンスエンジニアへのインタビューによると 平均 25% の節約 事後メンテナンスの時間に。

目的は、AIを人間の専門知識から切り離すことではありません。AIの規模と、産業知識を有用にするコンテキストや判断を組み合わせることです。

デジタルツインは、導入前にIndustrial AI をどのように検証できますか?

Industrial AI が物理システムに影響を与える場合、メーカーは推奨が失敗しても安全な場所が必要です。

デジタルツインはそのような環境を提供できます。

原則は簡単です。メーカーは、AIが生成した推奨事項から実際の生産変更に直接移行する代わりに、提案された変更を仮想的に評価できます。デジタルツインは、物理的に実装する前に、複数のシナリオをテストし、期待される結果を確認できます。AIが問題の特定から行動の推奨へと移行するにつれて、その検証はますます重要になります。

IMAグループ 具体的な例を提供しています。同社は、デジタルツインでシミュレートされた生産シナリオを使用して、制御モデルのtraining 用の合成データを生成しています。これにより、物理テストが減り、試運転前の検証が可能になります。その後、トレーニングされたニューラルネットワークをPLCで実行して、適応的な機械動作をサポートできます。

重要なのは、AIの運用性が向上するにつれて、シミュレーションの価値が戦略的に高まるということです。

モデルの信頼スコアだけでは、提案された決定が実際の機械やプロセスの制約内で正しく機能するかどうかをメーカーに判断することはできません。デジタルツインは、生産がリスクを負う前に潜在的な結果を評価できるようにすることで、計算知能と物理的現実の間の架け橋となります。

その意味では、信頼とは必ずしもAIの言葉を信じることを意味する必要はありません。レコメンデーションをテストした結果かもしれません。

Industrial AI の副操縦士とエージェントが真の価値を生み出すのはいつですか?

副操縦士は、作業者の問題とそれを解決するために必要な専門知識との距離を縮めるときに最大の価値を生み出します。

それは、複雑な技術情報の検索、エラー情報の解釈、トラブルシューティングの支援、またはエンジニアリングワークフローのサポートを意味する場合があります。エアランゲンでは、インダストリアル・コパイロットのアプローチにより、生産担当者は製造現場でAIを活用したアシスタントにアクセスすることができます。Siemens 報告によると、メンテナンスエンジニアのインタビューでは次のことが分かります 事後メンテナンスの時間を 25% 短縮。重要なのは、機械の設定やその他の解決策に関する推奨事項が適切かどうかは、従業員が判断することです。

エージェントの役割は、単に質問に答えるだけでなく、推論し、計画を立て、製造ワークフロー全体にわたって行動することなので、エージェントはリスクをさらに高めます。NISTはエージェントAIを次のように説明しています クリティカル・フロンティア エンジニアリングと運用については、信頼性、安全性、標準化されたパフォーマンス指標がないことへの懸念から、大規模な採用が制約されていることに注意してください。その仕事は、特に代理人の決定を検証する必要性を浮き彫りにしています。

それは賢明な境界線を示唆しています。AIが知識を取得し、コンテキストを統合し、人間の意思決定をサポートすることで、製造業者はより迅速に行動できます。AIが物理的な運用に影響する行動に移行するにつれて、検証とガバナンスの強化が次第に求められるはずです。

したがって、自律性は切り替えではなく、進歩としてとらえるべきです。支援、推奨、検証を行い、運用上の証拠がそれを正当化する場合にのみ自動化します。

メーカーはIndustrial AI の成功をどのように測定すべきですか?

パイロット、モデル、副操縦士、または配備されたエージェントの数は、工場が良くなっているかどうかはほとんどわかりません。

ダウンタイムの回避、スクラップの削減、スループットの増加、メンテナンス時間の短縮、試運転の迅速化、品質の向上、エンジニアリング時間の短縮など、重要な指標は製造の内部ですでに存在しています。

AIの採用は運用の統合よりも先に進む可能性があるため、この区別は特に重要です。で ダラス連銀の2026年5月のテキサス州事業見通し調査、回答した企業全体の3分の2がAIを使用していると報告しましたが、連邦準備制度理事会は、AIの使用は主にテストや試験で、あるいはごく一部の従業員の間で行われていると述べています。多くの従業員が定期的にAIを使用していると回答した43社という比較的限られたグループのうち、62.8%が、AIは中核的なビジネスプロセスや業務に統合されていると答えています。

特に製造業では、実験から運用価値までの道のりは結果で判断する必要があります。

ブルースコープは 1,950時間のダウンタイム回避と53時間のプロセス停止防止 1つのモデルを提供します。エアランゲンが報告しました 事後保守時間を平均 25% 削減 別のものを提供します。これらの数値は操作性を測定するもので、テクノロジーの目新しさを示すものではありません。

それはIndustrial AI が今満たさなければならない標準です。

製造業におけるAIの次の段階は、メーカーがどれだけのAIを導入したかを尋ねることでは定義されません。それはもっと難しく、究極的にはもっと価値のある質問によって定義されます:

AIもその一部なので、運用はかなり良くなっていますか?

公開日:2026年10月27日