Skip to main content
実社会のためのAI

Industrial AI革命を加速する

1世紀以上にわたり、電気はかつて想像もできなかった形で私たちの世界を変革し、産業の様相を一新させ、何十億人もの人々の日常生活を向上させてきました。今日、私たちは、それと同等の規模を持つ新たな変革の幕開けに立っています。それは、人工知能の時代の到来です。

Industrial AIとは何ですか?

AIは、私たちの生活用品を製造する工場、家庭に電力を供給する送電網、経済を支える鉄道、そして私たちの健康を守る病院へと浸透しつつあります。これがIndustrial AIであり、あらゆる人の日常生活のあらゆる側面を、目に見える形で改善する力を持っています。

A bald, bearded person in a light gray shirt faces two monitors showing warehouse or factory scenes at a desk.

新発売

デジタルツイン・コンポーザー

当社の新製品「Digital Twin Composer」が、Industrial Metaverseを実現します。現実世界で着工する前に、仮想世界で構築、テスト、最適化を行うことで、企業がどのように業務を強化できるかをご覧ください。

AIを活用して、人間の可能性を広げる

Siemensでは、人工知能(AI)の取り組みの中心に「人」を据えています。AIは、私たちの思考、計画、設計、意思決定のプロセスを強化し、本来なら数千時間もの人的労力を要するデータ処理やプログラミング業務を代行します。工場や業務にAIを統合することで、インフラ、製造、エネルギー供給の各分野における能力を向上させています。また、当社のAIに関する専門知識は、デジタルツイン、自動化、品質管理に重点を置いたスマート製造の推進において、他社の支援にも役立っています。これが、私たちが目的を持ってAIを導入する方法です。

AIはデジタル化に革命をもたらし、膨大な量のデータを処理する能力を通じて、測定指標や分析において比類のない進歩をもたらしています。Siemensでは、AIは予知保全戦略に不可欠な要素であり、AIを活用した強化学習を通じて、機械が自ら学習し、動作を最適化できるようにしています。この技術は複雑なプログラミング要件を簡素化し、生産効率を向上させるとともに、脱炭素化の取り組みを加速させます。

真の目的を持ってAIを活用すること、それが真のAIの在り方である

私たちは今、アメリカの未来を形作る大きな変革の交差点に立っています。エネルギーインフラの近代化という喫緊の課題、米国製造業の復活の実現、そしてその復活を支える人材の育成――これらが交錯するこの局面において、Siemensはこの瞬間を明確に捉えています。それは、目的意識を持ったAIを活用する絶好の機会なのです。

AIとエネルギー

A person sits or kneels on dark blue solar panels, holding a tablet; vegetation and a chart-like overlay are visible.

AIとエネルギー

エネルギー供給におけるAIの大きな必要性

Siemensは、エネルギーこそが繁栄の源であり、経済成長と産業革新の生命線であることを理解しています。世界の電力需要は2050年までに3倍になると予測されています。そのためシーメンスは、Industrial AIを活用し、必要な時に必要な場所で確実にエネルギーを供給できるよう、全力を注いでいます。当社は、米国の複雑なエネルギー課題を解決するために特別に設計されたAI技術を採用しています。例えば、「Siemens Xcelerator」の一部である「Gridscale X」は、AIとDigital Twinを活用したモジュール式Softwareにより、既存のITおよびOTシステムと統合し、自律的なグリッド管理への道を開くとともに、計画、運用、保守を最適化します。

AIとエネルギーの関連性については、Siemensのホワイトペーパー『アナリティクスとAIによるエネルギーおよび運用コストの最適化』で詳しく解説しています。

AIと製造業

AIは製造業の変革を後押しする

産業用テクノロジー分野は、テクノロジーと産業の融合を具現化したものであり、そのビジョンは特に製造業において現実のものとなっています。Industrial AIは、小規模なメーカーから大手企業に至るまで、あらゆる規模の製造業者が未活用の膨大なデータを活用し、かつてない規模での事業拡大、競争力強化、そしてイノベーションを実現するのを支援する。
SiemensのXcelerator Softwareを活用したデジタルツインは、製造業者が実物の製品、システム、プロセスの仮想レプリカを作成し、シミュレーションを行うことを可能にし、それによって効率性を向上させています。

A woman in a hard hat, eye protection, and reflective vest holds a tablet in an industrial facility with robotic arms.

AIと労働力

A person wearing a light-colored shirt, eyewear, and a lanyard is near a table and display, with industrial machinery and robotic arms in the background.

AIは米国の労働力を強化する

Industrial AIは、製品の改良やプロセスの最適化に加え、人々がデータを活用して生産性と効率性を高め、業務で直面する課題や状況により迅速に対応できるようにします。生成AIは、特にSiemensのXceleratorプラットフォームを通じて、こうしたツールをさらに直感的なものにします。専門的なスキルを必要とせず、自然言語で機械と対話できるようになることで、これまで傍観者に留まっていた人々を、産業やインフラ分野の高収入なキャリアへと導く機会が生まれます。AIを搭載した産業用コパイロットは、ワークフローを最適化し、人間とAIの協業を強化することで、あらゆる産業における生産性を向上させます。また、Industrial AIエージェントが日常的な業務を自動化することで、人間の労働者はイノベーションや複雑な問題解決に集中できるようになります。

AIとEcosystem

Siemens Xcelerator:真のAIエコシステム

Siemens Xceleratorは、Siemensおよびサードパーティベンダーによる豊富なソリューションを、一つのエコシステムとして提供します。このEcosystemを活用することで、多種多様なソリューションの中から、自社に最適なものを選び出し、シームレスに統合することが可能になります。また、AI Solutionsをビジネスに導入する過程において、情報交換や質問、同業他社とのつながりを見つける機会も提供します。当社は、あらゆる規模の企業、そして成長のあらゆる段階にある企業が、AIを活用してデータからかつてない価値を引き出し、生産性、効率性、そしてレジリエンスを加速できるよう支援しています。

A man and woman with lanyards stand by server racks and a glowing blue network visualization; she holds a tablet or books.

AIによるイノベーションの新時代

Siemensでは、1970年代から研究開発チームがAIに取り組んでおり、数十年にわたり製品にAIを組み込んできました。現在、世界中に1,400名以上のAI専門家を擁し、500件以上の有効なAI関連特許ファミリーを有しています。AIにより、デジタルモデルの開発をより迅速かつ大規模に行うことが容易になります。Digital transformationを可能にすることで、AIは電力網、電力システム、そして建築環境を変革しています。さらに、より直感的なユーザーインターフェースを備えたAIは、技術の民主化を促進し、より多くの人々を巻き込み、専門的なスキルをまだ身につけていない人々にも産業への門戸を開くことができます。

An urban scene of modern glass buildings with green trees near the bottom, overlaid by geometric shapes connected by lines.


建物:AIでより住みやすい空間を

建物—、そしてそこで働き、暮らす人々は、HVAC(空調・換気・給湯)、Security、機能性におけるAI対応アプリケーションとネットワーク接続の恩恵を大きく受けることができます。Siemensは、新サービス「Building X」を通じて、その実現を支援します。

Transmission towers carry power lines over grass beside industrial structures beneath a gradient sky at twilight.

グリッド管理と分散型エネルギー:AIがエネルギー供給に革新をもたらす

Siemensは、デジタルツイン技術に基づくデータ分析を含め、エネルギーの保護と自動化に向けたAIソリューションの活用に精通しています。AIはエネルギーインフラの柔軟性を高め、運用をより信頼性が高く、持続可能で、効率的かつ安全なものにします。

Two hard-hatted people stand in a factory with blue digital overlays; one gestures up, the other holds a tablet.

電子設計自動化:AIが市場投入までの時間を短縮

AIを活用すれば、生産の革新をリアルタイムで実現できる

A bald, bearded man with glasses wears a blue shirt; charts, graphs, and diagrams appear on a transparent interface.

予知保全:AIを活用した資産の最適化

SiemensはAIによる知見を活用し、資産のSustainabilityを高めるAI主導の洞察を利用して資産の持続可能性を高めることができます

Siemens Xceleratorと人工知能

当社は、AIと機械学習(ML)を活用し、機械データの分析を最適化し、製品設計の革新を図り、市場投入までの期間を短縮しています。AIは、電子設計自動化(EDA)Software、ハードウェア、およびサービスにおいて、世界で最も包括的なポートフォリオを提供する上で、中核的な役割を果たしています。