Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
人間中心の自律型建物

柔軟性のための自律型建物

AI対応の建物は、空間、サービス、運用を実際の需要に適応させ、ポートフォリオが変化する利用パターンに迅速に対応できるようにします。柔軟性は、後から考えるものではなく、管理能力になります。

静的な建物の運営が追いつかない理由

従来の建物の運営は、多くの場合、スケジュールと仮定に基づいて決まっています。利用状況が変化するにつれて、チームは可視性の向上、より迅速なシナリオプランニング、および実際の需要に合わせたサービスを必要としています。

抽象的なアイコン-固定サービスは実際の需要と一致しません

固定サービスは実際の需要と一致しません

清掃、空調、職場サービスは、実際の稼働状況に関係なく、決まった時刻表で行われます。空きフロアにResources が浪費され、占有エリアはサービスが行き届いておらず、エクスペリエンスが向上しないままコストがかさみます。

宇宙関連の運用コストが高いことを表すアイコン

宇宙関連の運用コストは高いです

オフィススペースのほぼ半分は未使用のままですが、運用コストは固定されています。データ主導のスペースプランニングがなければ、組織は使用しない容量に対して支払いをし、ポートフォリオを適切なサイズにするための洞察力が不足しています。

モニターのアイコン

静的構成は追いつけません

建物は、試運転時に設定された固定レイアウトと運用戦略に縛られています。使用パターンが変化すると、システムやサービスの再構成は時間がかかり、手作業になり、多くの場合混乱を招きます。

画面のアイコン-利用パターン

利用パターンはよくわかっていません

ほとんどの建物では、スペースが実際にどのように使用されているかが明確になっていません。アクセス制御、センサー、Wi-Fi、予約システムからのデータがなければ、計画の決定は証拠ではなく仮定に基づいて行われます。

時計のアイコン

再構成は遅く、手動です

運用戦略、スペース割り当て、またはサービスレベルを調整するには、複数のチームやシステムを手動で調整する必要があります。変更の実装には数週間かかり、公開前に影響が評価されることはめったにありません。

自律性がすべてを変える方法

自律性は柔軟性を管理能力に変えます。占有率と活動シグナルは計画に役立ち、サービスは実際の使用状況に合わせて規模を拡大し、シミュレーションはチームが行動を起こす前に運用、空間、エネルギーへの影響を理解するのに役立ちます。

< 1歳です スペースの最適化による簡単な投資回収

ソース: Siemens 社 (2026)。マルチサイト、中複雑度の商業用不動産環境のモデル化されたベースライン見積もり。Building X スペースマネージャー。結果はさまざまで、結果や契約上の約束を保証するものではありません。

> 50% ブラウンフィールドビルのオンボーディング作業の削減

ソース: Siemens 社 (2026)。モデル化されたベースライン見積もり。Building X データセットアップ、ワンコネクティビティ、データデザインアシスタント。結果はさまざまで、保証されるものではありません。

53% スペースの最適化と柔軟性を優先してください

ソース: Siemens 社 (2026)。Siemens インフラストラクチャー・トランジション・モニター。今後5年間の優先事項に関するビルディングステークホルダーに関する調査。

現実世界のアプリケーション

自律的な柔軟性のための当社のソリューション

AI支援データオンボーディングのイラスト

AI支援データオンボーディング

AI主導のデータエンリッチメントにより、サイト間のタグ付け、構造化、スケーリングが自動化され、オンボーディングの労力が軽減され、既存の建物の価値実現までの時間が短縮されます。

スペース最適化を表すイラスト

自律空間の最適化

Building X Space Managerは、施設チームが実際の占有率に基づいてAIを活用した推奨を行うことで、断片化されたスペースデータを信頼できる運用上および計画上の決定に変えるのに役立ちます。

建物の所有者にとっては、人件費、エネルギー費、資本費の3つのコストに帰着します。自律型ビルディングは、人員配置の必要性の削減、エネルギーの浪費の削減、影響の大きいアップグレードの優先順位付けという3つすべてに取り組んでいます。これにより、施設は可能な限り低いコストで最適なパフォーマンスで稼働できます。
ブラッド・ヘーバリー, サービス担当副社長, Siemens スマート・インフラストラクチャー・ビルディング

建物をより適応性の高いものにする準備はできていますか?

自律型ビルがどのようにスペースを最適化し、サービスを動的に拡張し、ポートフォリオから新しい価値を引き出すことができるかをご覧ください。