Skip to main content
Robot arm with glowing circuit patterns against a dark background with blue light effects
Intelligenza artificiale industriale

Siemens sta accelerando la rivoluzione dell'IA industriale

L'IA trasformerà questo secolo come l'elettricità ha trasformato il precedente. Scaliamo l'IA nel mondo fisico, dalla progettazione e ingegneria fino alle operazioni, in modo che i nostri clienti possano trasformare le idee in un impatto reale più rapidamente, con maggiore qualità ed efficienza.

Industrial AI

Industrial AI nel mondo reale

Tecnologia

woman in server room

Settore

Person wearing safety glasses and hardhat examining a machine part in an industrial setting

Persone

Tecnologia

Cos'è l'Industrial AI?

L’Industrial AI è l’intelligenza artificiale progettata appositamente per il mondo reale: per le fabbriche, gli edifici, i treni, le reti e gli ospedali che fanno funzionare le nostre economie. A differenza della consumer AI, l’intelligenza artificiale industriale deve operare in contesti in cui affidabilità, sicurezza e precisione rappresentano priorità assolute.

A designer uses a VR headset to interact with a generative design simulation

Il glossario sull’intelligenza artificiale

Questo glossario dei termini chiave più importanti può aiutarti ad ampliare la tua comprensione e ad approfondire questo affascinante mondo.

This photo is decorative

Industrial AI e sostenibilità

Questo nuovo report esamina come l’intelligenza artificiale stia supportando le organizzazioni nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. Offre un’analisi approfondita dell’impatto attuale e futuro dell’Industrial AI nell’accelerare processi di trasformazione significativi.

Siemens Xcelerator logo with an image of two men in the back

Hub di apprendimento sull’AI

Ottieni una conoscenza approfondita dell’intelligenza artificiale e del machine learning. I nostri programmi di formazione sono ideati per fornirti le competenze e gli strumenti necessari per promuovere l’innovazione nel tuo settore.

Settori

L'impatto dell'AI sull'industria e sulle infrastrutture

Attraverso la tecnologia, le partnership e le storie dei clienti nell'ambito della produzione, degli edifici, dei trasporti, delle reti e dell'infrastruttura AI, mostreremo come Siemens stia accelerando l’Industrial AI e generando un impatto concreto nel mondo reale insieme a clienti e partner.

30% Riduzione dei costi di raffreddamento nei data center

Ottimizza la gestione della temperatura grazie a sistemi di raffreddamento basati sull’AI, riducendo al minimo gli interventi manuali. Questo aumenta l’efficienza e supporta operazioni di data center più sostenibili, grazie a un minore consumo energetico.

50% Riduzione del lavoro di ingegneria manuale per gli impianti a idrogeno

Semplifica la progettazione e l’ingegneria degli impianti utilizzando l’AI generativa. Riduci i tempi di progetto da mesi a settimane, accelerando la capacità di aumentare la produzione di idrogeno verde in modo più rapido ed efficiente.

9% Miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici commerciali

Modernizza i sistemi obsoleti con edge controller abilitati all’AI. Sfrutta i dati in tempo reale per automatizzare l’ottimizzazione degli edifici, eliminare i data silos e rendere le operazioni più efficienti, sostenibili e convenienti.

Industrial AI in azione

Dal manifatturiero, all’energia fino agli edifici, l’Industrial AI di Siemens sta offrendo risultati misurabili in termini di throughput, efficienza, riduzione dei costi e aumento della disponibilità operativa (uptime). Si tratta di sistemi già implementati in impianti in esercizio, con prestazioni monitorabili e dati di risultato verificabili.

The image shows a digital twin composer interface with various tools and options displayed on a computer screen.

PepsiCo ha implementato Siemens Digital Twin Composer per simulare e ottimizzare le modifiche alla linea di produzione prima di qualsiasi intervento fisico. Questo ha portato a un aumento del 20% del throughput in uno stabilimento Gatorade nell’arco di tre mesi, riducendo allo stesso tempo il capitale investito del 10–15% grazie all’identificazione di capacità inutilizzata.

The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Il nuovo sistema robotizzato di picking basato sull’intelligenza artificiale è il risultato di una solida collaborazione tra Mecalux e Siemens, che unisce le conoscenze e l'esperienza di entrambe le aziende sulla tecnologia di AI industriale.

siemens-industrial-copilot-640x360

Siemens Industrial Copilot è il nostro assistente di intelligenza artificiale generativa progettato per supportare le persone lungo l’intera catena del valore. Semplifica attività complesse come la generazione di codice e la diagnostica dei guasti tramite linguaggio naturale, consentendo agli esperti di concentrarsi sull’innovazione e sulla risoluzione di problematiche ad alto valore.

Smart agricultural technology with interconnected digital systems and sustainable farming techniques

Una innovativa vertical farm a Dubai, tra le più grandi al mondo, utilizza la tecnologia Siemens per sfruttare appieno il potenziale delle nuove soluzioni per la produzione alimentare.

Le persone al centro

Sebbene l’AI industriale eccella nell’elaborazione dei dati e nell’automazione, sono le persone a garantire responsabilità, controllo e capacità di giudizio contestuale per gestire le complessità e le sfumature del mondo reale. Queste tre storie mostrano come gli esperti utilizzino l’AI per migliorare sicurezza, efficienza e processi di miglioramento continuo.

Engineer talking through a radio

Responsabile della manutenzione di un caseificio

Un responsabile presso Sachsenmilch ha utilizzato Senseye AI per individuare con settimane di anticipo un guasto a una pompa. Questo ha permesso al team di intervenire durante una fermo impianto programmato, risparmiando un importo a sei cifre e prevenendo la perdita di migliaia di litri di latte.

A man standing with his arms crossed, wearing safety gear

Operatori del servizio idrico

Gli operatori in Spagna utilizzano SIWA Leak Finder per individuare piccole perdite fino a 0,2 litri al secondo. Grazie alla possibilità di identificare con precisione 10.000 eventi, possono inviare le squadre in modo mirato, risparmiando acqua e riducendo i costi per la comunità.

Simon and Victor from VA SYD smiling for the camera

Ingegnere per lo sviluppo delle reti idriche

In VA SYD, gli ingegneri hanno addestrato un sistema di AI per monitorare 2.000 km di condotte. L’AI ha individuato microperdite che i sensori non riuscivano a rilevare, riducendo le perdite idriche dal 10% all’8% e prevenendo rotture significative prima che potessero compromettere l’approvvigionamento della città.

A statue of a human on the right with the words, 'Human and AI: Mind, Machines, and the Gradient Descent.'

PODCAST

Human & AI

Il nostro AI Lab presenta una serie podcast che raccoglie le voci di chi sta promuovendo una maggiore consapevolezza sul potenziale dell’intelligenza artificiale all’interno di Siemens.

LA NOSTRA VISIONE

Siemens al CES 2026

In occasione del CES 2026, Siemens ha presentato il proprio approccio integrato all’AI, dimostrando come l’intelligenza possa fluire lungo uno stack unificato: dai modelli di engineering ai dati di produzione, dall’edge inference fino al deployment in cloud. Un’unica piattaforma. Ogni contesto industriale. Senza necessità di reinventare l’infrastruttura esistente.

Roland Busch and Jensen Huang shaking hands at CES 2026

Unisciti alla rivoluzione dell’Industrial AI

Sblocca il pieno potenziale dell’Intelligenza Artificiale Industriale integrando e orchestrando ogni layer tecnologico necessario per abilitare una reale Data Intelligence end-to-end.