Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
Sustainability

可持續發展與彈性:同一硬幣的兩面

作者:Doug Maher,Siemens 金融服務公司總裁兼執行長

在西門子金融服務 (證監會),當我們談論可持續發展時,我們不只是討論環境管理。我們正在談論商業成功的基本因素:恢復力。事實上,我已經將可持續發展和恢復力視為共生,這兩種表達了相同的戰略性命令。

我 以前寫 關於我從西門子金融服務(證監)美洲的首席風險官轉為首席執行官,這一實現如何變得更加明確。在這兩個角色中,我都看到這一事實發現:將可持續發展融入其業務決策的組織不只是做正確的事情。他們正在建立競爭力的安全性,這將決定在日益不可預測的經濟中的壽命。

能源 彈性 可以降低業務風險

可持續發展所需的大部分需求,例如預測未來的中斷、調整商業模式以承受衝擊以及在面對外部壓力下維持營運連續性,都定義了彈性。根據 中小企氣候樞紐最近的調查58% 的中小型(中小企)受訪者指出增加的商業韌性是減少排放的動力。一家通過能源效率降低碳足跡的公司不僅僅是降低排放量,而且還減少其對波動能源成本的暴露,以及監管後果。投資於現場太陽能和電池儲存的製造商不僅支持可持續發展目標,而且還可以減少電網故障的風險,並為其營運提供可靠、可預測的電力。

西門子現已成為 SBA 小型企業貸款機構

世界經濟論壇引述 全球估計有 400 萬中小企,佔全球企業的 90%,僱員佔全球生產總值的 50%,佔全球國內生產總值的 50%。作為美國製造、能源和工業創新的骨幹,中小企業和小型企業的韌性是關鍵。

最近, 根據美國小型企業管理局 (SBA) 的 7 (a) 貸款計劃,我們獲得批准成為小型企業貸款公司(SBLC)。作為第一家獲得此牌照的工業科技公司,西門子小企業貸款股份有限公司(SSBL)現在是全國唯一 16 家獲批的非銀行 SBA 貸款機構之一。

通過我們的 7 (a) 貸款能力,SFS 將使製造、能源、醫療保健、物流和技術領域的小型企業獲得資金,同時獲得西門子的技術專業知識和產業知識,而不會減慢營運速度。

小型企業具有擴展潛力。當區域製造商投資於自動化和數位化,或當地能源公司部署微電網技術,或者醫療設施升級為節能系統時,就會創建一個具有彈性的工業基礎。

十多年來,西門子一直支持中小企通過自動化和數位化進行擴展。現在,我們可以在 SBA 的支持下為美國中小企提供融資。這使我們能夠投資於加強國內供應鏈和國家經濟地位的行業。

一家通過能源效率降低碳足跡的公司不僅僅是降低排放量,而且還減少其受到波動能源成本、電網故障和監管後果的影響。一家投資於可再生能源和電池儲存的製造商不僅支持能源轉型,而且還為其營運提供可靠、可預測的電力。

電池儲存一次解決四個彈性問題

在可持續性和復原力之間的交叉中最引人注目的例子之一就是見證電池儲能系統 (BESS) 的成長,這是電網恢復力和清潔能源轉型的基石。

BESS 技術同時解決多個互相互連的彈性挑戰:

  • 自然危害:在面臨容量挑戰和極端天氣暴露的地區,電池儲存增強了電網的可靠性。例如,為了滿足亞利桑那州歷史記錄的電力需求, 循環能源的開發儲空間和帕帕戈太陽能設施 受益於證監會融資。
  • 清潔能源整合:BESS 實現可再生能源的經濟整合。在證監會,我們有榮幸為轉型 BESS 項目提供資助,包括五個 克萊納能源 美國西南部的 BESS 項目和七項具有地標性的融資 加強功率 橫跨美國東北部和西南部
  • 能源不安全性:通過在便宜的情況下存儲電力,或當可再生產量超過需求時儲存電力,並在價格飆升時釋放電力,提供電網穩定性和成本可預測性。證監會客戶國家可再生能源 淺籃能量 該項目為位於新墨西哥州中北部的 Jicarilla Apache 國家提供能源主權,每年為 38,000 個家庭生產足夠的電力,在需要時通過存儲和調配電源來提高當地電網的可靠性。
  • 數位化:隨著人工智能部署的加速,BESS 確保可靠的能源來源,為關鍵基礎設施(例如資料中心)供電。證監會的融資 格里德斯托爾的甘納可靠性項目 和 與寶格林能源解決方案合作的兩個 BESS 項目 是德克薩斯州的例子。

而經濟學越來越引人注目。 根據彭博社報道,僅在 2025 年,電池成本下降了 27%

數位業務優化工具免費測量惡劣天氣風險和投資報酬率

最後,建立彈性策略需要數據。這就是西門子的地方 數位業務優化工具 (DBO™) 進來。

DBO 是一種免費工具,可讓組織利用來自美國能源部、環境保護局、聯邦緊急管理局和洛基山國家實驗室等受信任來源的資料,以數位方式為其設施定制業務策略。DBO 只需建築物的地址、類型和大小,只有最小的輸入,就會產生:

  • 根據您的特定位置和設施類型量身定制的自然危險風險評估
  • 目前的碳足跡基準估計,為可持續發展改善建立起點
  • 針對您的目標和限制最佳化的客製化技術建議
  • 實施創新解決方案的投資回報率預測-從太陽能板到聯合熱電(CHP)系統,到熱能儲存和電池儲存

組織不依賴猜測或通用基準,而不是依賴於猜測或通用基準,而是可以做出資料驅動的決定,以關注目的地並最終投資。

韌性不會犧牲利潤,而是保護它

在 SFS,我們知道解決方案存在。資金可用。該技術已經證實。無論是通過為製造商提供能力的小型企業貸款解決方案、強化電網的大型 BESS 項目,還是 DBO 等資料驅動的工具,幫助組織量化和解決其獨特風險 —— 通往復原力的途徑都變得更加清晰。在建立韌性時,企業不會犧牲利潤。他們會保護它。

發佈時間:二零二六年八月二十六日