跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

适用于企业 AI 运营的 AI Fabric

在一个 AI Fabric 中连接企业数据、人工智能模型、自动化和治理,旨在扩展情境智能和运营决策。

什么是 AI 架构?

企业 AI 的互联基础

AI 架构是一种统一的企业架构,可将数据、人工智能模型、自动化工作流程和治理系统连接到单一的操作框架中。AI 架构通过支持情境智能、实时决策和受控的人工智能运营,帮助组织在整个企业中扩展人工智能。

AI 架构与 Data Fabric 有何不同?

Data Fabric 侧重于连接、访问和管理分布式数据。AI 架构通过将数据与模型、代理、工作流程、语义上下文和治理联系起来来扩展这一基础,这样 AI 就可以从孤立的见解转变为可信的运营决策。

为什么现在很重要?

当数据、上下文、治理和自动化仍然分散时,企业人工智能试点通常会停滞不前。AI Fabric 为团队提供了一种可重复的方式,可以在不取代现有数据平台的情况下跨职能、系统和领域实施 AI。


构建可扩展、受管控的企业 AI

从 AI 试点到企业运营

AI Fabric 帮助组织将互不关联的 AI 计划转变为协调的运营模式。它将人工智能就绪数据、情境知识、模型工作流程和治理连接到一个可以支持分析、自动化和代理人工智能的架构中。

专为情境智能而设计

人工智能系统需要的不仅仅是数据访问。他们需要有关关系、流程、系统、产品和决策的背景信息。人工智能架构可以使用语义层和企业知识图在互联业务环境中为人工智能输出奠定基础。

为代理人工智能做好了准备

随着 AI 代理变得越来越普遍,企业需要一种能够帮助代理安全地推理、行动和协作的架构。AI Fabric 提供大规模支持代理工作流程所需的编排、治理和互联智能。


AI 架构连接什么

AI Fabric 连接结构化和非结构化数据、人工智能模型、企业应用程序、自动化工作流程、语义上下文和治理控制。这为组织在工程、制造、服务和业务运营中做出可信的人工智能决策奠定了基础。

受管控的人工智能运营需要可追溯性、访问控制、模型监控、可解释性和生命周期管理。AI 架构使这些控件成为操作架构的一部分,而不是事后才想到的。

对于工业企业而言,AI Fabric 可以帮助围绕共同的运营环境协调数字线程、知识图、分析和自动化。结果是,AI 更易于扩展、管理和连接到可衡量的业务成果。

ai fabric dark blue 1280x720
AI 需要互联的环境

为什么企业 AI 不能仅凭数据进行扩展

大多数组织都有数据平台、模型和自动化工具。AI Fabric 解决了下一个问题:将它们与上下文、治理和协调联系起来,这样 AI 就可以在企业运营中扩展。

断开连接的数据和 AI 系统

当数据、模型、应用程序和工作流程位于不同的环境中时,AI 项目会变慢。团队在集成系统上花费的时间比运用情报的时间还要多。

永不扩大规模的人工智能试点

概念验证可以带来令人鼓舞的结果,但是如果没有可重复的人工智能架构,每个新的用例都需要自定义的数据准备、管理和部署工作。

没有操作环境的模型

人工智能模型可以生成输出,但是当它们缺乏有关产品、资产、流程、客户和业务规则的背景时,它们很难支持企业决策。

Governance 添加为时已晚

如果在部署后将访问控制、可解释性、监控和生命周期管理嵌入到架构中,而不是嵌入到架构中,则人工智能的风险就会增加。

无法安全行事的代理

代理人工智能需要的不仅仅是提示。代理需要对数据、工具、工作流程和上下文的受控访问权限,这样他们才能在企业边界内推理和采取行动。

分散的 AI 运营

如果没有连接的操作层,团队可以单独管理模型、数据管道、分析和自动化。这增加了成本、复杂性和价值实现时间。

AI Fabric 的好处

在整个企业中扩展可信的人工智能

AI Fabric 通过内置的治理和上下文帮助组织降低 AI 的复杂性、加速部署,并将情报与运营决策联系起来。

可信 AI 的背景

为什么选择西门子的 AI Fabric?

西门子连接工业数据、数字线程、知识图谱、仿真和自动化专业知识,帮助企业在现实环境中实现人工智能。

Industrial AI 领域的专业知识

西门子了解工程、制造、产品生命周期和服务运营的复杂性,在这些方面,人工智能必须跨互联系统和学科发挥作用。

数字线程集成

AI Fabric 可以连接设计、模拟、生产和服务中的数字线程数据,从而实现连续性,有助于 AI 在整个产品生命周期中推理。

知识图谱基础

企业知识图谱可以为 AI 架构提供语义上下文,帮助 AI 系统理解关系,而不是检索孤立的数据点。

治理为先的架构

企业 AI 必须是可追溯的、可解释的和可管理的。AI Fabric 从一开始就支持对数据、模型、代理和工作流程进行监管。

代理人工智能就绪

AI Fabric 可以提供代理在企业边界内推理、协作和行动所需的互联上下文和协调层。

可扩展的 AI 运营

借助旨在支持企业规模人工智能的可重复使用的架构、共享上下文和生命周期管理,超越孤立的人工智能试点。

常见问题解答