Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

网络安全 Building Services

该产品系列包含 Siemens Buildings 业务部门对外提供的网络安全领域的所有服务。

为什么要建立网络安全服务?

安全设计建筑系统提供了坚实的基础,但网络威胁的动态性质要求持续保持警惕。Siemens 生命周期网络安全服务使组织能够主动识别漏洞并对其进行优先级排序,应对不断变化的网络风险,保障运营连续性并支持合规。

Why Cybersecurity Building Services

Why OT Cybersecurity Matters More Than Ever

The necessity of proactive OT cybersecurity for smart buildings is underscored by critical challenges, including the potential for costly downtime, significant reputational damage, and the complexities of regulatory compliance.

保护您的声誉

除了长期的声誉风险外,安全漏洞还可能导致巨额的恢复成本、罚款和重建工作。

避免运营停机

如果不了解您的漏洞,就有可能影响建筑运营、业务流程和敏感数据,所有这些都可能导致运营停机。

识别你的盲点

如果没有全面、自动化的监控工具,OT 系统的可见性就会受到限制,从而使您在了解系统互连和漏洞方面陷入盲点。

Mastering Compliance:你为 CRA 和 NIS2 做好准备的关键

智能建筑的监管要求变得越来越严格。欧盟网络弹性法案(CRA)和NIS2指令要求运营商和制造商在其数字资产的整个生命周期中保持高度的安全水平。Siemens AVR 确保您拥有满足审计和保持监管合规性所需的有据可操作的数据。

深蓝色背景,上有白色 Siemens 徽标。

发现各种可能性