为何选择资产和漏洞报告(Asset and Builternity
真正的 OT 网络弹性始于可见性。随着建筑物运营技术面临的威胁变得越来越复杂,依赖假设已不再是一种选择。您需要清晰、持续地了解网络中的内容以及风险在哪里。
资产和漏洞报告(AVR)是一项托管服务,正是可以提供这些信息的托管服务。通过将定期的手动快照替换为专家精心策划的报告,AVR 使您可以随时了解您的 BMS 资产及其漏洞,从而在漏洞被利用之前发现漏洞。结果:更强的连续性、更少的盲点和清晰的合规之路。

真正的 OT 网络弹性始于可见性。随着建筑物运营技术面临的威胁变得越来越复杂,依赖假设已不再是一种选择。您需要清晰、持续地了解网络中的内容以及风险在哪里。
资产和漏洞报告(AVR)是一项托管服务,正是可以提供这些信息的托管服务。通过将定期的手动快照替换为专家精心策划的报告,AVR 使您可以随时了解您的 BMS 资产及其漏洞,从而在漏洞被利用之前发现漏洞。结果:更强的连续性、更少的盲点和清晰的合规之路。

消除建筑基础设施中的灰色空间。AVR 可识别非托管的 OT 资产和关键漏洞,提供必要的透明度,在攻击者利用这些漏洞之前弥合安全漏洞。
通过识别导致 HVAC 和电力等系统停机的风险来增强抵御能力。AVR 提供了维持全天候可用性并通过风险优先级来履行 SLA 承诺所需的切实可行的见解。
通过定期评估,为NIS2和IEC 62443等标准的审计做好准备。AVR 提供定期报告,减少设施团队的人工劳动,同时保持清晰的合规路径。

提供建筑基础设施中所有 OT 资产的清晰、最新的清单。通过自动识别连接的设备,它用详细的数字足迹取代了容易出错的手动电子表格。该服务捕获设备名称、IP/MAC 地址和供应商等基本技术细节,以确保没有资产隐藏在灰色空间中。

利用专家管理的数据库检测漏洞和不合规问题。AVR 将资产清单与多个公共来源和专有的 Siemens OT 漏洞数据库进行交叉引用。该流程可确保在建筑物管理系统和设施技术中的安全漏洞被利用之前得到识别,从而为合规提供了一条透明的途径。

生成符合国际标准和指令(例如 NIS2 和 IEC 62443)的书面证据。这些定期报告提供了监管审计所需的透明度和数据,显著减少了设施团队在合规文件和准备上花费的时间和人工精力。
允许通过客户互动门户随时访问动态报告。用户可以对资产和漏洞数据进行排序和筛选,以得出具体的见解,从而确保做出明智的风险管理决策所需的信息始终可用且易于浏览。

通过明确安全工作的重点来促进从被动消防向主动风险管理的过渡。AVR 根据漏洞的严重程度和对运营的潜在影响对已发现的漏洞进行评估。通过将风险归类为明确的风险敞口水平,该服务可以有效地分配资源,以填补对复原力构成最大威胁的差距。
在医疗保健领域,应变能力关乎患者的安全。AVR 提供了保护支撑救生护理的关键基础设施所需的可见性。通过识别 BMS 和电力系统中的漏洞,该服务有助于防止可能危及患者福祉或损害机构声誉的中断,从而确保提供一个以护理为先的安全环境。

对于数据中心而言,停机是一种直接的经济损失。AVR 提供了保护支持最大正常运行时间的关键 OT 基础设施所需的可见性。通过识别电力和冷却系统中的漏洞,该服务可以减轻数据完整性和企业声誉的风险,帮助运营商避免代价高昂的服务级别协议处罚,并确保不间断的服务交付。

现代校园依靠互联系统来确保安全和学习。从访问控制到实验室基础架构,AVR 提供了保护这些环境所需的可见性。通过识别建筑系统中的漏洞,该服务有助于确保为学生和教职员工提供安全、不间断的学习环境,同时保护敏感的研究数据和机构资产。

在商业房地产中,建筑性能直接影响资产价值和租户满意度。AVR 提供保护系统所需的视野,确保乘员的安全和舒适。通过识别访问控制和暖通空调系统中的漏洞,该服务有助于防止中断,降低运营风险并支持可持续发展目标,从而创造安全的环境。

在生命科学中,环境稳定性对于产品质量和合规性至关重要。AVR 提供了保护支持实验室和生产线的 OT 基础设施所需的可见性。通过识别气候和电力控制中的漏洞,该服务有助于防止代价高昂的批次损失,保护知识产权,确保遵守严格的监管标准。