Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为未来做好准备的机器制造

保护您的计算机免受网络威胁。轻松满足 CRA 和欧盟机械法规(欧盟 2023/1230)的新要求。借助我们的 “深度防御” 概念和经过现场验证的解决方案,您可以确保竞争优势,降低复杂性并最大限度地降低责任风险。

降低复杂性。集成安全性。

在机械工程网络威胁无处不在,《网络弹性法案》(CRA)和欧盟机械法规(EU 2023/1230)等新法规设定了具有约束力的标准的世界中,企业面临着重大挑战。我们为您提供了一条降低这种复杂性的清晰途径。

我们向您展示如何将网络安全无缝集成到您的产品和流程中,这不仅是为了确保合规性,也是为了保护您的宝贵专业知识并最大限度地降低责任风险。凭借我们久经考验的 “深度防御” 概念,基于国际标准 IEC 62443,我们支持您实现决定性的竞争优势。

了解如何利用我们从 CRA 准备情况评估到 Security Training 等专业服务,将机器和系统的安全提升到一个新的水平,并取得长期成功。Siemens 是您成功应对机械工程网络安全挑战的合作伙伴。

了解益处

做出明智的决定

尽早认识并降低风险,有效规划资源和成本,增强竞争力。根据稳健的网络安全策略制定战略决策,使您的公司经得起未来考验并增加其价值。

高效、安全地设计项目

始终如一地应用标准,尽早测试功能,安全地实施规范和指导方针,从而减少项目中的风险和变化。优化您的开发流程,最大限度地减少返工,并遵守预算和时间表。

掌控复杂性,为创新创造空间

使用运营、状态和诊断数据进行监控、预测性维护或远程服务,并通过数据驱动的产品给用户留下深刻印象。通过这种方式,您可以为新的、安全和创新的数字服务创造空间。

提高安全性和网络安全的杠杆

Cyber Resilency Act — 你现在需要知道的

《网络弹性法案》(CRA)为机械制造公司带来了有关其产品网络安全的新挑战。本文件重点介绍了CRA的核心要求,并提供了具体的方法和服务,以帮助制造商确保合规性,最大限度地降低风险并可持续地确保其工业自动化产品的安全。

Spectrum Power 系统强化服务 4x3

机械监管:新增内容,变化有哪些

新的欧盟机械法规(法规(欧盟)2023/1230)将于 2027 年 1 月 20 日全面生效。为了帮助您,我们整理了一份总结要点的指南。了解制造商和运营商将发生哪些变化,新的文档和操作说明要求是什么,以及该法规对技术和进一步变化的影响。

MTS Keyvisual 网络安全

CRA 准备情况评估 — 您的机器,我们的专业知识

《网络弹性法案》(CRA)和IEC 62443标准为机械工程中的网络安全设定了新的基准。本文档介绍了 CRA 准备情况评估,它将帮助您评估计算机的当前安全状态。由此产生的报告将提供明确的建议和战略路线图,以改善网络安全并完全遵守法律要求。

Senseye Predictive Maintenance
忽视网络风险可能危及企业生存。
Natalia Oropeza, 首席网络安全官, Siemens