跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
数字孪生

在零件制造中第一次就搞对了

在 CNC 制造中,一次就把它做对是精度、效率和成本控制的关键。实现这一目标的核心杠杆:整合现实世界和数字世界,将想法转化为高质量的部分,而无需进行昂贵的迭代。

坐在电脑屏幕前的人,里面有学习中心的内容

开始你的 CNC Digital Twin 学习之旅

访问CNC学习中心,其中包含一系列精选的视频、在线讲座和下载内容,以培养您的专业技能。

您在零件制造中面临哪些挑战?

要改善您的零件制造,请重点关注行业用例特有的特定挑战和要求。每个行业都有自己的考虑因素和解决方案,因此量身定制方法可以带来更好的结果。

CNC 车床使用冷却剂喷雾和切削刀具加工圆柱形金属工件

高可变性:加工车间中的 CNC

生产简化或定制零件的小型制造车间通常面临利润紧张和高可变性。无需先进的 CAM 工具即可直接在机器上进行编程,几乎没有出错的余地,并且会增加崩溃、偏移错误或代价高昂的停机时间的风险。同时,寻找合格的人员、在各种接口上进行培训,以及整合新技术可能构成实际挑战。

A Digital Twin 提供 面向未来的解决方案:它支持以虚拟方式开发、测试和优化数控程序,而不会中断操作。这可以提高效率,减少错误,并确保即使在高混合、小批量环境中也能实现一次正确的加工。

用于高精度制造的复杂工件

制造商面临着来自精度要求和严格质量标准的日益严峻的挑战。循环时间长、体积小以及复杂的定制零件应变操作。有限的实时可见性、频繁的停机时间以及反复试验的优化会导致效率低下和成本低下。确保稳定的质量和对员工进行新工具培训(training)会增加复杂性,而错误可能会延迟生产并导致代价高昂的返工。

Digital Twin 可确保 虚拟和真实机器之间的完美匹配——对于高精度零件和防碰撞至关重要。它支持对在 CAD 环境中创建的数控程序进行虚拟测试和验证,从而提高精度、减少错误并优化操作。

对涡轮叶片盘进行数控铣削,使用钻头切割精密加工的金属部件。
CNC铣床切割圆形金属工件,在高速加工过程中金属切屑和冷却剂喷雾会飞扬

批量生产中的复杂加工操作

在大批量生产中,每一秒都很重要。复杂的加工必须在不影响精度的前提下高效且大规模地运行。初始零件编程和测试至关重要,因为错误会导致延迟、浪费和更高的成本。高自动化水平需要无缝的技术集成和训练有素的团队,以确保一致性和产出。

Digital Twin 进行模拟和验证 虚拟加工过程,确保精度并在生产前优化参数。这样可以减少错误,确保质量标准,并最大限度地减少停机时间,最终提高制造的效率和精度。还可以测试新设计的工具以缩短循环时间。

什么是 Digital Twin,你为何需要它?

CNC Digital Twin 是整个 CNC 系统的数字复制品,精确反映了其控制逻辑、运动学和行为。这种数字表示允许在虚拟环境中对系统性能进行全面仿真、分析和优化,任何现实世界的更改都会发生。它从一开始就确保了精度,减少了停机时间并提高了整体效率。

关键优势

代表更快上市时间的图标:带有勾号的饼图

更快的上市时间

数字双胞胎加速了新产品和流程的开发和验证。通过虚拟仿真和优化设计,制造商可以更快地将产品推向市场,从而获得竞争优势。

代表节省成本的图标:带有美元符号的时钟

节省成本

优化加工过程并在错误发生之前防止错误的能力大大降低了成本。降低报废率、最大限度地减少刀具磨损以及高效使用材料都有助于降低运营成本。

代表改进质量控制的图标:三星奖章

质量控制得到改善

通过虚拟仿真和分析加工过程,Digital Twins有助于确保最终产品符合严格的质量标准。这减少了缺陷和返工,提高了客户满意度并降低了生产成本。

代表无缝工作流程集成的图标:三个联锁齿轮

无缝工作流程集成

Digital Twins 简化了从数字加工到现实世界加工的转变,缩短了设置时间并提高了生产率。它们通过从仿真到执行的持续安全检查来确保精度和可靠性。

在制造业中你可以在哪里使用 Digital Twin?

Digital Twin 技术改变了制造商实现精度、生产率和效率的方式。通过架起数字世界和现实世界的桥梁,它为准备、测试和改进加工过程提供了一种更智能、更灵活的方法——早在制造运营开始之前。

虚拟作业准备

加工任务可以在生产开始之前进行虚拟准备和计划,包括机床设置、刀具选择和参数定义,所有这些都可以在电脑上离线完成。多机双胞胎可以存储在一台计算机上,从而允许从一个工作站创建 NC 程序。准备运行的程序直接传输到真实机器,最多可减少 20% 的设置时间。即使在等待新机器的同时,用户也可以准备和测试数控程序并培训员工,从而确保他们到达时完全准备就绪。

在双显示器工作站工作的工程师。
CNC 操作员在双显示器工作站上进行数字双胞胎仿真

离线编程和验证

可以在不中断实际机器操作的情况下离线创建和测试 CNC 程序。数控程序在 PC 上开发和验证,允许测试和优化完全在虚拟空间中进行。这种方法可显著减少停机时间并将非生产性机器时间缩短多达75%,同时还提高了过程的可靠性和效率。

模拟(基础和高级)

用户受益于基本和详细的仿真功能。基本仿真可以快速发现潜在问题,而高级仿真可提供更深入的见解并实现流程优化。通过将 VCP 文件中的控制和运动学数据与 CAM 功能集成,用户可以访问精确的仿真环境。这使他们能够检查可制造性、评估机器适用性并准确计算生产时间,而无需投资真实的机器或生产能力。

工程师审查 CNC 刀具路径仿真
f4234dfe-fece-4173-9e7a-6ca11efce878-NOW-camaign-CMVM-Georg-1280x720

培训和技能发展

操作员可以在虚拟机上安全地接受培训,在不冒设备风险或中断生产的情况下处理各种场景和编程任务。错误可以立即得到纠正,并且可以在机器交付之前进行培训。这样可以减少错误,消除对物理原型的需求,并使机器可用于实际生产。

Siemens 为我提供了哪些解决方案,包括合作伙伴合作?

西门子提供了一整套数字双胞胎解决方案,旨在应对这些挑战,提高数控加工操作的效率、精度和安全性。以下是西门子提供的关键解决方案,包括与合作伙伴的合作。

从虚拟加工到首次正确生产

Run MyVirtual Machine 是 Siemens CNC 控制器的 Digital Twin,特别是 SINUMERIK ONE 还有 SINUMERIK 828D。它具有许多优点,包括能够在 PC 上离线创建、验证和优化 NC 程序。它还是培训和继续教育的绝佳平台。

  • CNC 控制器的 1:1 Digital Twin:在模拟环境中运行真实的 NC 代码,然后在实际计算机上执行该代码。
  • 适用于加工车间的独立解决方案:镜像 SINUMERIK CNC 接口,允许离线验证刀具运动和设置。
  • 可选与 NX CAM 集成:确保 CAM 生成的刀具路径与实际加工执行之间的完美匹配,提高精度并减少材料浪费。
运行 myVirtual Machine 软件界面,显示 SINUMERIK 操作面板以及 3D 车削模拟
开启碰撞检测功能的 CNC 加工中心的 3D 仿真,显示了旋转工作台上的工件设置

从碰撞风险到无碰撞加工

Protect MyMachine /3D Twin 是一种实时碰撞预防系统,可持续监控加工过程,以检测和防止潜在的碰撞。它使用与 Run myVirtual Machine 相同的 3D 引擎,确保从虚拟仿真到现实世界执行的无缝集成和始终如一的安全性。该系统可以保护机器和工件,使其在快节奏的环境和高精度制造中特别有价值。

在几分钟内即可从 3D CAD 模型到 CNC 程序

优化 MyMachining /3D 扫描 通过最大限度地减少错误来缩短编程时间并提高产品质量。智能分析算法可捕获实际零件几何形状,并根据几何特征建议优化的加工策略。这样可以节省时间和成本,防止编程错误,并确保稳定的质量。可作为真实机器的永久许可使用,也可以通过 Run MyVirtual Machine 作为其 Digital Twin 的选配使用。更多信息

优化我的加工/3D 扫描仪
从应用程序运行 MyRun myVirtual Machine /3D 屏幕截图。

准备好免费试用我们的 Digital Twin of CNC 了吗?

下载演示并探索虚拟加工的功能!

集成的数控机床和机床数字双胞胎

CNC 机床搭配其在深色背景下的数字双线框渲染

西门子与领先的数控机床原始设备制造商密切合作,开发联合解决方案。最终用户将从联合报价中获得可观的好处,它将数控控制器的Digital Twin与机床的Digital Twin相结合。

这种集成解决方案提高了 CNC 加工操作的效率、精度和生产率。这种独特的产品带来了显著的好处:

  • 虚拟机和真实机器的无缝集成——从机器逻辑到 HMI
  • Siemens 和机器制造商的统一支持
  • 通过更快的调试、更少的错误和更短的 training 时间来节省成本和时间

正在运行的 Digital Twin 解决方案

该联合产品将西门子CNC Digital Twin与原始设备制造商的高保真机床数字双胞胎合并。由于这些模型是由原始设备制造商在自己的操作中应用的,因此它们反映了真实的机器行为,并从第一天起就实现了准确的编程、仿真和过程优化。从机床开发和调试到生产和服务,这些真实的例子展示了集成式 CNC 和机床 Digital Twin 解决方案的价值。

常见问题解答