跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
公平

2026 年国际工业博览会

2026 年 10 月 6 日至 9 日 | F 馆,200 号展位-国家工业 4.0 中心 | BVV 布尔诺

Keyvisual:西门子通过 Eigen Engineering Agent 将人工智能带入物理世界

B基于软件的制造的好处。

在今年的国际工程博览会上,我们向您介绍了软件在制造业中起着关键作用的好处。您了解了人工智能如何改善流程、提高效率并为您带来竞争优势。我们还就如何充分利用仿真和虚拟现实,以及如何确保网络安全制造向您提供了建议。

感谢您访问我们以及所有鼓舞人心的相遇。

我们在 MSV 2026 上展示了什么?

网络研讨会:认识 TIA Portal 中的 AI 代理 Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent

集成到 TIA Portal 平台中的 AI 系统,可自主规划、执行和验证工程任务。

优化我的编程 /3D 扫描仪

Sinumerik ONE

该展览展示了带有数字双胞胎的强大、兼容的现代化Sinumerik ONE控制系统。这种定制设计的解决方案还允许用户测试新的CNC程序,并在虚拟环境中对其进行全面优化。

低电压状态监控图标

工况监控

新一代西门子状态监测解决方案集成到Industrial Edge平台中,可以直接在制造环境中进行安全的数据处理。

工业网络安全的视觉网络安全

网络安全和 NIS2

鉴于威胁日益增加,工业网络安全目前是一个非常重要的问题。监管机构要求各行业和企业加强对其运营和客户的保护。

计算机桌面图形,显示连接的应用程序和设备。

Industrial Edge

Industrial Edge 将实时见解和智能数据处理直接带到您的生产设施。

Senseye Predictive Maintenance

Senseye 预测性维护

一种可扩展的预测性维护方法,可帮助制造商预测风险,将精力集中在重要的地方,并提高运营中的资产可靠性。

改造和现代化服务 Keyvisual

改造和现代化

西门子改造利用先进的 SINUMERIK CNC 延长了机床寿命,从而提高了生产率、减少了停机时间并实现了数据驱动的性能。

Sinumerik 使用蓝色背景和白色边框运行我的虚拟机网页

Run MyVirtual Machine

Run myVirtual Machine 是 SINUMERIK CNC 的数字双胞胎平台,通过高保真仿真支持编程、验证和训练。

两个人戴着安全眼镜看着电脑显示器。

SCALANCE

工业网络组件组合。适用于高性能网络的 SCALANCE XR300-500。SCALANCE XFM-200 适用于浅装控制柜。SCALANCE S605 即使是最小的机器也能进行防火墙和远程管理。

采用黑白配色方案的 Simatic RF1000 设备的产品图片。

SIMATIC 标识 — RF1000

使用现有的 PKI 卡识别机器操作员。与 HMI 面板、SCADA 和 DCS 系统灵活集成。

一位工程师在办公桌前工作,多台显示器显示 3D 仿真模型和数据图表。

Simcenter

无需简化几何结构和创建网格,只需几分钟即可分析详细的 CAD 装配。

沉浸式工程在行动,使用 Designcenter NX 审查 XR 中的 3D 设计。

CAD Software DESIGNCENTER

一种现代化的集成产品开发解决方案,将设计、仿真和制造流程整合到一个数字环境中,并在开发的每个阶段支持创新。

计算机屏幕显示具有处理器、RAM 和显卡规格的 NX CAM 软件的系统要求。

NX CAM

使用单一、全面的计算机辅助制造 (CAM) 软件解决方案,转变您的整个零件制造流程。

在带有全息显示屏的未来派环境中佩戴虚拟现实头戴设备的人

沉浸式工程

沉浸式工程通过将增强现实、虚拟现实和混合现实整合到单一的沉浸式工程环境中,正在改变产品的开发方式。

89c03ba2-d188-4fd1-bbef-c407a8318d56-siemens-sinec-secure-connec-secure-connect-keyvisual-2560x1440

SINEC 安全连接

基于 Zero Trust 原则并针对工业部门 (OT) 进行了优化的通信和远程访问平台。

68b1d2d4-ccd2-40eb-a701-fec08539acb6 | Subvisual SINEC Security Inspector | 原创

SINEC Security Inspector

一种用于一次性定期扫描 OT 资产中是否存在恶意软件和漏洞的工具。适用于供应商和终端运营商。

674d3ec7-67ff-4e22-b887-69f1ded71201 | Subvisual SINEC Security Monitor (16x9) | 原创

SINEC Security Monitor

一种入侵检测系统,可在生产过程中对 OT 网络进行被动、持续的监控,以最大限度地提高透明度并进行早期威胁检测。还经过验证,可用于 SIMATIC PCS7 工艺装置。

025cbfa7-422d-4989-b3cd-c90e8d5347fd-sinec-sec-security-guard-keyvisual-2560x1440

SINEC Security Guard

试用漏洞管理软件。没有什么可安装的——只需导入您的资产并开始测试即可!

流畅的蓝白图片展示了 Sinec 基于意图的高级网络技术接口

SINEC 高级网络套件

使用专业软件设计网络,无需安装任何东西。从使用预制图表设计网络,到使用防火墙和 VLAN 对其进行分段,再到计算网络参数和协议。

远程服务的关键可视远程访问 (RGB)

远程管理 — SINEMA 远程连接

我们为制造和加工行业提供符合 NIS2 指令的网络安全要求的安全远程通信解决方案。

Xbot 动作已裁剪

平面电机系统展示

运输装置悬浮在模块化定子板上方。由于这种设计,该系统完全无需机械接触、磨损或润滑即可运行。展品还包括 SIMATIC S7-1500T 站点管理库。

DigiStand 可视化 MSV2026 网页

digiStand

digiStand 是一个基于 training station SINUMERIK ONE 控制系统和机床的数字化双胞胎。

CNC 机床搭配其在深色背景下的数字双线框渲染

数字孪生

数字双胞胎的演示 VOSA 模块化 CNC 机床 由 VOPSS Repeq s.r.o. 撰写,展示了调试前在数字环境中的模拟、虚拟验证和机器优化功能。

网络安全

网络安全和弹性测试

在国家工业 4.0 中心的展位上,您测试了您的产品抵御网络威胁的能力。您深入了解了潜在的漏洞,并提出了改善工业系统安全的建议。

BVV 布尔诺,F 展馆,200、06. 10.-09. 10. 2026

西门子作为国家工业4.0中心的合作伙伴参加了此次展会。

有关参加 2006 年国际工程博览会的更多信息,请访问国家工业 4.0 中心网站。