Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

在创纪录的时间内实现 Somport 隧道的数字化

在不中断运营的情况下实现关键基础设施的现代化是一项重大挑战。在 Somport 隧道,西门子代表阿拉贡的国道分界升级了数字控制系统,在创纪录的时间内完成了该项目,同时保持了交通畅通。

西班牙最长的公路隧道

Somport隧道属于欧洲E-7公路轴线,是西班牙和法国之间的主要过境点之一。经过二十年的运营,该隧道进行了全面的现代化改造,以满足当今的要求并为未来的出行需求做好准备。

三名工程师在控制室的笔记本电脑上查看隧道监控数据

自动化技术提高了安全性和效率

通过实施TIA Portal和SIMATIC WinCC Open Architecture平台,此次翻新工程优化了信号和应急管理,提高了隧道的安全和运营效率。长达8608米的Somport仍然是西班牙最长的公路隧道,也是E-7的战略过境点,因此其升级对于应对未来的出行挑战至关重要。

该项目集成了新的 SCADA 系统,将 SIMATIC ET 200S 外围设备迁移到 SIMATIC ET 200SP,并实施了四个冗余的 SIMATIC S7-1500H PLC,以保证在发生任何事故时的可用性。

视频监控系统也进行了升级,以实现更有效的实时监控。

下一阶段,我们将开发数字双胞胎(Digital Twin),它将模拟紧急情况和培训操作员,同时实施DALI智能LED照明系统,将能效提高30%以上。

两名男子在笔记本电脑上审查 Digital Twin 对隧道的模拟

高可用性

来自的四个冗余 PLC SIMATIC S7-1500 R/H S7-1500 家庭确保基础设施在紧急情况下的高可用性。

Siemens Simatic S7-1500 PLC 在控制柜中安装了光纤电缆
Siemens SIMATIC ET 200SP 外围模块在控制柜中采用密集的多色布线

去中心化的 I/O

通过将 SIMATIC ET 200 系统迁移到,对分散式外围设备进行全面翻新,以改善实时数据的收集和传输 SIMATIC ET 200SP。

控制中心

这使新旧系统能够在过渡期间共存,从而确保隧道不间断地运行。

闭路电视(CCTV):将闭路电视技术与SCADA中统一的图像、语音和音频功能相结合。

应急计划经理: 已集成到 SIMATIC WinCC OA,该技术通过指导操作员完成安全协议的每个步骤来促进实时决策。

隧道控制室有多个监视屏幕,显示 SCADA 和视频监控数据

看看其他人是如何掌握数字化的

SISS_Tunnelastattung_Karawanken隧道

卡拉万克斯隧道的集成控制技术

卡拉万克斯隧道长近八公里,是奥地利第四长的隧道。它最初是作为单管路线建造的,现已成为一个主要的瓶颈,在高峰日有超过30,000辆汽车在使用它。对于奥地利高速公路运营商和施工合作伙伴STRABAG来说,挑战是建造第二条管道,同时实现隧道运营现代化并使安全系统达到最新的技术标准。我们提供隧道基础设施安全可靠运行所需的控制技术。

开启您的旅程