未来安全无交通拥堵
卡拉万克斯隧道长近八公里,是奥地利第四长的隧道。它最初是作为单管路线建造的,现已成为一个主要的瓶颈,在高峰日有超过30,000辆汽车在使用它。对于奥地利高速公路运营商和施工合作伙伴STRABAG来说,挑战是建造第二条管道,同时实现隧道运营现代化并使安全系统达到最新的技术标准。我们提供隧道基础设施安全可靠运行所需的控制技术。
卡拉万克斯隧道长近八公里,是奥地利第四长的隧道。它最初是作为单管路线建造的,现已成为一个主要的瓶颈,在高峰日有超过30,000辆汽车在使用它。对于奥地利高速公路运营商和施工合作伙伴STRABAG来说,挑战是建造第二条管道,同时实现隧道运营现代化并使安全系统达到最新的技术标准。我们提供隧道基础设施安全可靠运行所需的控制技术。
自动检测和集成安全系统支持快速的事故响应。
集中监控和控制使所有隧道系统保持协同工作。
标准化平台可简化维护并适应未来的需求。

该项目需要一个集成的自动化解决方案,涵盖从控制层到监督控制系统的所有方面。实施的核心是冗余的 50% SIMATIC S7-1500H 控制器 还有 WinCC 开放架构 监督控制系统。该系统采用德语和斯洛文尼亚语配置,以满足奥地利和斯洛文尼亚的国家要求。安装了 200 多个 I/O 模块来连接和控制隧道基础设施,包括照明、通风和紧急呼叫系统。该系统架构支持可靠运行,同时简化了整个安装过程的维护。
一个关键功能是将 NTCIP(国家交通通信协议)直接集成到 SIMATIC 控制器中。这简化了数百个警告交通标志的连接,并有助于简化调试。我们的解决方案还支持奥地利和斯洛文尼亚电网之间的直接切换。

我们与 Siemens 合作的特点是真诚的团队合作和相互信任。Siemens 不仅为我们提供了耐用的控制解决方案,而且还积极与我们合作进行创新,例如在控制系统内开发直接 NTCIP 协议传输。这种密切合作是一笔真正的资产,为我们在施工现场节省了大量的时间和金钱。
网络安全从一开始就是该项目不可分割的一部分。卡拉万克斯隧道采用了经过 IEC 62443 认证的封闭系统架构。加密通信有助于保护数据交换,而系统架构限制了潜在网络事件的传播。这支持关键隧道基础设施的安全运行。

该解决方案还包括视频管理和事件检测系统 OPC UA (开放平台通信统一架构)与监控系统的连接。90 个固定摄像机持续监视隧道,并自动检测烟雾、交通中断、错误行驶的驾驶员和固定车辆等事件。检测到的事件直接传输到控制中心,使操作员能够毫不拖延地做出响应。
高度可用的线性火灾探测系统可对隧道管道以及运营和技术建筑物进行持续监控。该系统可以尽早检测温度变化,并支持快速的事件检测和响应。
专用的测试环境在项目的成功实施中发挥了重要作用。它使STRABAG Infrastructure & Safety Solutions能够在安装之前验证完整的控制系统。这有助于及早发现和解决潜在问题,减少现场调试工作。我们通过工程专业知识和项目特定解决方案的开发为该项目提供支持。长期备件供应和全面的生命周期支持有助于确保关键运输基础设施所需的可靠性和可用性。