Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
低压开关和保护

直流电——变革性的低压技术

从可再生能源到数据中心的创新应用正在塑造我们的世界。利用低压直流电充分利用它们。借助我们的半导体供电直流技术,直接实现更可持续的直流配电,降低转换损耗、峰值负载和运营支出。

LP Banner 2000x1137 SecondaryKv2 noText

SPS 2026:立即注册即可获得免费门票

2026 年 11 月 24 日至 26 日,可免费进入纽伦堡的 SPS 游乐场。在 11 号大厅或在线直播加入我们。

直流配电

为什么是直流电和直流微电网?

不断增长的能源需求、电网限制以及数字基础设施和直流原生设备的快速增长正在将传统的交流电网推向极限。低压直流 (LVDC) 提供了一条明智的前进之路:更少的发电、供电和消耗之间的转换步骤,更高的能效,更高的电网稳定性。通过减少能量损失、减少材料使用量和组件数量以及实现可再生能源和储能的无缝集成,直流电(DC)可提供可衡量的性能和可持续性收益。

随着电气化和数字化的加速,直流电不再是可选的:直流配电正在成为弹性强、面向未来的智能电网和直流微电网的新标准,在更高级别的交流电网中断期间,直流电网可以继续以离网模式运行,从而确保生产设施和数据中心的电力供应。

关键优势

节省高达 8% 的能源

将您的总能耗降低多达 8%:直流电网可减少 AC-DC 转换阶段和转换损耗。此外,可再生能源可以直接整合,从而实现几乎无损的利用。

将峰值负载减少多达 80%

使用带有集成储能的直流架构,通过回收从制动和其他过程中回收能量,将其存储起来,并使用它来平滑峰值负载,最多可将其减少80%以避免处罚。

节省高达 50% 的材料费用

受益于更薄的铜缆:直流仅需要三根导体而不是四根导体。此外,由于直流电网的转换阶段减少,所需的组件和电缆更少。

特色功能

利用革命性的半导体技术

使用我们创新的半导体技术安全可靠地切换直流电流:它可以极快地检测直流电网中的故障,中断时不会产生电弧——比传统开关快一千倍。

提高配电系统的可持续性能

利用直流电网实现更高的可持续性:减少能量损失,减少铜的使用、交流/直流转换器和电子废物。可再生能源可以更容易地整合,而且几乎没有损失。

建立在强大的直流电专业知识基础上

信赖在创新型低压直流产品和系统研发方面的高水平专业知识。我们与知名配送中心试点项目合作,积极参与全球配送中心标准化工作,以确保互操作性。

探索直流电在哪些方面设定了新的基准

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

用例

直接去!人工智能就绪数据中心的直流电。

在人工智能、云计算和其他数据密集型应用的推动下,数据中心蓬勃发展,导致电力需求快速增加。运营商面临着确保最大性能、可用性以及保护其昂贵的服务器机架的挑战。由于他们所有的IT和电信系统都依靠直流电运行,而可再生能源产生直流电,因此下一步是使用直流配电和直流微电网,而不是基于交流的基础设施。这样可以最大限度地减少电力转换、能量损失、电磁干扰和复杂性,同时还可以防止上游交流电网的波动和中断。创新的半导体供电直流技术可实现高效和安全的电网,将效率提高多达8%,降低成本并降低二氧化碳排放。

Select...
直流配置的生产单元

工业应用中的直流电

现代工厂配备了许多直流原生设备,例如变频器、机器人、传送带、照明、控制系统、光伏和用于峰值负载封顶或应急电源的储能。使用直流电网将光伏电力直接输送到直流电路,减少交流/直流转换,节省多达8%的能源,减少热量和冷却需求以及运营支出,并缩小电厂的二氧化碳足迹。

常见问题解答