Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一张用白色字体写着 “Sustainability” 字样的绿叶图片。

Siemens 生态科技

为了帮助您更轻松地做出购买决定,西门子推出了新标签:Siemens EcoTech。这是我们产品的环境声明,基于对可持续发展相关关键绩效指标的特定产品评估。

介绍 Siemens EcoTech

Siemens EcoTech 是一种环境产品性能标签,旨在推动工业和基础设施的可持续转型。该标签使您可以透明地了解我们认证产品在环境相关标准下的性能,使您能够做出明智的选择,以支持您的可持续发展目标。

Siemens EcoTech 配置文件已通过 TUV Rheinland 验证

根据ISO标准14020和14021,Siemens EcoTech的方法和评估方法现已由德国莱茵TüV进行了外部验证,这为我们处理数据的正确和标准化方法提供了更多证据。

Siemens EcoTech 评估——突破透明度的界限

我们Siemens EcoTech评估的基础是稳健的生态设计方法。该框架提供了一套涵盖整个产品生命周期的三个维度的全面标准。商品必须满足强制性要求并在每个维度上至少满足一个标准。

他们还必须在外部可访问的 Siemens EcoTech 配置文件中提供透明的验证声明。这样可以确保您在我们产品的材料、设计、使用阶段和生命周期结束方面获得最大的透明度。

整个产品生命周期

Select...

价值回收和循环性

可修复性

通过以下方式提高维修和维护的易用性:特性、可用性、模块化以及与常用备件的兼容性。提供维修和保养说明以及标准组件的使用。

可升级性

增强产品功能、性能或容量的过程。产品的升级可能涉及对其软件、固件和/或硬件的更改。

易于拆卸

产品循环说明表明产品的拆解能力。

可回收性

能够将零部件、材料或两者从产品和系统中分离和再处理,然后用作相同或不同用途或功能的材料输入。

回收计划

在使用阶段结束后退回产品以便在Siemens内部进行进一步修改的流程。

White paper with Siemens Ecotech logo in blue and green, featuring ecodesign whitepaper text

我们稳健的生态设计流程

Siemens Robust Eco Design (RED) 方法为将生态设计系统地纳入产品开发奠定了基础,使我们能够从环境角度得出有利的生态设计规范,同时实现我们自己以及客户和供应商的可持续发展目标。

Siemens EcoTech 简介下载中心

为了最大限度地提高透明度,我们为所有西门子生态技术产品创建了西门子生态技术配置文件(SEP)。它是西门子创建的标准化产品数据表,可深入了解产品在环境相关标准中的性能,以及对数据与现有规范、标准或先前产品的解释和比较。