跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

借助 AI 辅助工程轻松实现自动化

在CASMT的概念验证中,Eigen Engineering Agent负责自动化工程的精髓,让工程师腾出时间考虑大局。

大型工业仓库,屋顶为红色,立面上刻有粗体的 “CASMT” 字样,周围环绕着道路和附近的建筑物。

在电动汽车行业智能自动化提供商CASMT等公司的推动下,中国在电动汽车领域处于世界领先地位。在这个行业中,速度是游戏的重中之重,因为汽车制造商希望解决方案能够在几个月而不是几年内从设计过渡到生产,同时不影响质量、可靠性或安全性。

这些压缩的时间表给自动化工程师带来了巨大的压力:他们在跨多学科系统(包括机械、电子、软件、机器人和质量检测)工作时,必须在第一时间完成正确的设计。我们可以通过我们的方式缓解这种压力 Eigen Engineering Agent。这款人工智能助手通过自然语言提示进行操作:工程师描述他们想要实现的目标,Eigen Engineering Agent在后台处理重复的工程任务。该解决方案无缝连接到 TIA Portal -我们的中央工程环境。它支持 PLC 工程、HMI 屏幕设计、SINAMICS 驱动配置、硬件设置和自动测试生成,使工程师无需切换工具即可跨多个域工作。TIA Portal 还包括用于实现全面机器人工程能力的 SIMATIC 机器人库

Eigen Engineering Agent:已改进至

2-5x 更快的执行

80% 更高的解决方案质量

50% 更高的效率

使用机电制动 (EMB) 演示机进行试驾

CASMT与工程师合作,基于Eigen Engineering Agent的设计构建了紧凑的概念验证:全机电制动生产线的缩小版本。它将30到50个工作站的功能浓缩到一个演示器中,但仍涵盖了工业生产线的全部范围,包括装配、零件处理、拧紧和扭矩以及机器人操作。该团队在不到两个月的时间内设计并构建了EMB演示版的第一个版本,然后通过几周的后续重新设计对其进行了完善。

质量保证也是EMB演示机器的一部分 Inspekto,我们专为工业环境设计的人工智能视觉检测系统。设置Inspekto非常简单:在相对较短的时间内,只要有20个好的部件,就可以开始使用了,无需机器视觉或人工智能专业知识。凭借其独特的防反射技术,Inspekto 可以检测划痕、表面缺陷、异物和缺失组件,即使在难以检测的闪亮部件上也是如此。

Inspekto 不需要经过精心设计。取而代之的是,它可以快速设置,然后投入使用检查零件。
费利克斯·贝尔, 中国自主工厂负责人 , Siemens
两名员工检查一台 CASNT 工业机器,一人指着控制面板,另一人拿着平板电脑。

赋予自动化工程师权力

是的,Eigen Engineering Agent使以创纪录的速度开发生产系统成为可能。但是,它并不能取代自动化工程师;他们仍然对验证和优化负全部责任,确保每个系统都满足质量、可靠性和安全性要求。通过接管重复且耗时的工程任务,该代理使专家能够专注于无法自动化的工作:定制、微调和调试复杂的生产线。

对于 CASMT 来说,EMB 演示机器仅仅是开始。它建立在客户项目中使用的相同平台上,将基于代理的工程从概念转变为适用于实际生产系统的可扩展方法。

当你拥有像Eigen Engineering Agent这样可以减少冗余和重复工作的工具时,工程师可以专注于最重要的事情——尽可能地改善系统。
凯文·菲鲁齐安, 全球战略与合作伙伴关系负责人, CASMT