Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
向前赛跑

人工智能初创公司如何改变制造业

2025年西门子人工智能与目的峰会的获胜者已作为卖家加入西门子Xcelerator Marketplace,并正在帮助工厂改造。

在赛道上,汽车的目标是快速行驶——非常快——如果可能的话,还要比其他人更快。实现这一目标的努力始于汽车的设计:在风洞和仿真实验室内。直到最近,在一级方程式赛车中,测试空气动力学意味着跑步模拟需要花费数小时甚至数天的时间。现在,一家名为BeyondMath的英国初创公司在不到100秒的时间内进行了类似的分析。他们的 “数字风洞” 使用人工智能(AI)以创纪录的速度分析数千个变量,缩短了开发周期,实现了更雄心勃勃的设计。

然而,尽管这令人印象深刻,但它不仅仅是赛车。这是关于人工智能如何开始改变整个行业设计、计划和生产商品的方式。多年来,人们对制造业人工智能的讨论远不止是实际应用。这种情况正在改变。由于数据涉及价值链的每一个环节,因此人工智能可以利用它来为更好的决策提供信息——这些决策使制造业更具适应性、效率和可持续性。

借助可互操作的解决方案取得成功

来自英国剑桥的BeyondMath的创始人也明白这一点。这就是为什么他们在2025年春季参加了 Siemens 人工智能与目的峰会 在慕尼黑—建立人际关系,分享想法,策划新项目,并与其他初创公司一起向行业利益相关者展示他们的作品。

对于初创企业来说,像本次峰会这样的活动是一个绝佳的机会,因为他们无法单独成功推出自己的产品——尤其是在工业制造业,那里的任务过于复杂,相互关联性太强。然而,在包括初创企业和知名企业(例如也参加了峰会的Accenture、SAP和英飞凌等公司)在内的其他公司的帮助下,成功变得更容易实现。如果它发生在可互操作的解决方案生态系统中,那就更容易了。这只是偶然的 Siemens Xcelerator Marketplace 旨在提供。

加入生态系统

36e2716c-ddd1-4250-a5a7-dce80238da4d | AI with Purpose Summit 2025

在峰会上,西门子授予了”2025 年 Industrial AI 初创企业大奖” 以表彰在推进人工智能如何为工业应用增加价值方面所做的努力。除了 BeyondMath 之外,获得认可的人还包括 Pailot (基于云的调度), Plus10 (实时优化)和Blockbrain(车间知识采集)。作为奖项的一部分,他们最近加入了西门子Xcelerator Marketplace,峰会中另外三家同样专注于制造业人工智能的获奖初创公司也加入了西门子Xcelerator Marketplace。

推动 Industrial AI

这些公司有什么特别之处?当今人们听到人工智能时,他们会想到生成式人工智能和大型语言模型 (LLM)。但是,通用模型并非针对工业 “语言” 量身定制,包括仿真结果、CAD 模型、系统原理图、传感器数据、材料特性等。使用此类数据集训练 AI 的公司正在重新定义制造业的运作方式。

以 BeyondMath 为例:一级方程式赛车不是在装配线上制造的。但是,所使用的工具也可以应用于更大规模的生产。例如,在航空航天领域,该公司与合作伙伴合作开发创新的环境控制和舱压控制系统,这对于管理乘客的舒适度和安全至关重要。人工智能驱动的仿真优化了增材制造和实际性能。结果:组件更轻、成本更低、更节能,设计时间仅为平时的一小部分。

工厂背后的大脑

但是,产品设计只是第一步。生产也可以受益于人工智能的帮助。由于涉及许多变量,日程安排就像指挥管弦乐队一样——唯一的不同是有一半的音乐家迟到,而且乐谱也在不断变化。那就是那里 Pailot的解决方案出来了。其基于云的调度软件分析复杂的生产数据,并制定可以减少瓶颈的优化计划。例如,一家德国电子制造商利用它来简化印刷电路板的生产,在不中断生产线的情况下即时更新时间表。

如果派洛特是指挥家 Plus10 是一个调谐器。它的软件以混合设置运行,直接在设备上和云端运行,实时分析传感器数据并调整参数。这里有振动,那里有微小的延迟——软件会立即发现振动,确保设备全天候以最佳状态运行。这种优化减少了停机时间,并帮助机器从每个周期中吸取教训——无需进行重大改造即可稳步提高性能。该解决方案还加速了新机器的上市,完全符合合规性要求,即使在高度监管的行业中也是如此。

9c71dd37-92f0-49b5-be3d-11550b085f1b | imageAsset

Plus10 解决方案 HOPPER(减少废品的在线质量优化器)现已在西门子 Xcelerator Marketplace 上市

捕捉隐性知识

然后是Blockbrain,它支持车间人们进行日常决策。它通过吸收所有留在有经验的员工脑海中的专业知识来实现这一目标,这些专业知识在他们离开时会丢失。

虽然它类似于 LLM,但它接受过内部、非公开程序、日志和多模式数据方面的培训。想象一下技术人员面临着不熟悉的错误代码:该程序没有翻阅手册或等待专家,而是根据先前的修复建议分步指导。通过这种方式,公司建立了一个活生生的、不断增长的知识库,为一致的决策提供支持。

Ecosystem 的力量

这些初创公司分别应对不同的挑战。它们共同指向了一种更加互联的、数据驱动的工厂运营方法——其中设计、规划和运营是同一个数字生态系统的一部分。这一愿景与西门子Xcelerator以及向可互操作的模块化行业解决方案的转变相吻合。

作为这段旅程的一部分, Siemens 初创企业版 该计划通过以下方式帮助创始人加快创新:为创始人提供便捷的行业级软件;提供共同开发机会,让西门子成为早期客户,帮助他们将想法变为现实;将他们的解决方案与我们的全球市场联系起来以帮助他们扩大规模。

作为西门子Xcelerator Marketplace的卖家,他们可以将自己的工具与补充产品一起放置,从而使客户更容易测试、组合和部署这些工具。他们可以访问西门子的全球工业受众、共同的互操作性标准和共同创新机会。所有这些都将加速工业人工智能在制造业的采用。最终,我们的工厂运转速度快——不如一级方程式赛车快,但足够快,可以在不产生不必要的浪费的情况下高效制造。

相关内容

42113907-2335-406f-b5f0-9e6953a7b627-Pailot

PAILOT

PAILOT是基于人工智能的新一代云原生APS系统,可补充您的ERP并实现精确的生产计划。这可以提高您的交付可靠性,减少停机时间,更有效地利用资源。

668e04b1-f015-4e79-9dbe-0175ea1c9ac7

GPStudio

我们预先训练的基础模型无需对您的数据进行培训即可运行 CAE 工作流程。它提供通用的物理智能,减少对数据的依赖。

d0197c8a-6c06-4883-850c-90c9dd43cfcf

SHANNON®-车间援助,减少停机时间

SHANNON® 持续分析机器数据,为操作员提供实时情境解决方案,捕获和共享车间专业知识,从而使自动生产线的OEE提高了10%以上。

54d39574-ae13-41b4-9f92-11b6680936ce

HOPPER-在线质量优化器

Hopper 是工艺参数推荐器,它可以持续推荐注塑成型参数,从而将废品减少多达 20% ——从实时数据中学习并适应不断变化的条件。