跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

生成式 AI 如何改变自动化工程

通过减少日常工作量,让自动化工程师能够更快、更智能、更高效地工作-更智能的工程从一个提示开始。

生成式 AI 已经改变了日常办公工作。早些时候,我们意识到生成式人工智能可以为行业带来类似的好处,因此我们利用深厚的领域专业知识,将生成式人工智能驱动的助手整合到设计、实现、优化和跨行业的产品组合中。 Eigen Engineering Agent 是下一步,像Prism Systems这样的试点合作伙伴已经亲身体验到了其影响。

对于制造场所而言,自动化设计既动态又极其多样化,这使得工作与环境本身一样令人兴奋。但是其中许多内容也是单调和重复的:点击屏幕,一次又一次地编写类似的代码,执行例行任务。在急于把事情做好的过程中,真正解决问题的空间通常很小。起初,自动化工程师完全无法使用基于人工智能的工具。

我们的试点合作伙伴之一 Prism Systems 总裁约翰·埃利亚斯说:“像 ChatGPT 这样的工具向我们展示了人工智能的强大,工程师们很快就意识到了他们的潜力。”“挑战在于将这种能力引入真正的工业工作流程。西门子的最新工具有助于缩小这一差距,使我们能够以真正支持工程和自动化的方式应用人工智能。”

Eigen Engineering Agent:减少例行工作,提高效率

Eigen Engineering Agent 是一款基于人工智能的生成式助手,专为 完全集成自动化 (TIA) 门户。自然语言交互使提示变得容易,用户可以上传文档,并且有庞大的提示库可用。所有操作都直接在 TIA Portal 中执行,这是与市场上大多数基于人工智能的解决方案的关键区别所在。

Prism Systems的自动化解决方案已集成到世界各地的广泛设施中,包括仓库、汽车工厂、食品和饮料工厂以及造纸设施。Prism Systems的工程师一直在探索Eigen Engineering Agent,为PLC生成结构化控制语言(SCL)代码,以监控输入、执行编程逻辑并实时控制机器或流程。

从新项目的第一步开始,目标就是通过简单的提示自动生成可重复使用的逻辑块,从而显著缩短总体开发时间。事实证明这是成功的:从最初的提示到甚至易于实施的修改,在 TIA Portal 项目中,一个完整且记录完备的功能模块的生产速度比手动操作更快,并添加到 PLC 中。

“这有助于系统集成商将跨许多机器、客户和标准工作的复杂性转化为实际的工程速度。它使他们能够更快地交付高质量的项目,同时在各种产品和行业中保持灵活性,” 指出 西门子建筑与投资组合销售经理 Kirsten Quasey。

而这只是加速工程流程的功能之一:通过生成式人工智能驱动的自动化,同样可以简化人机界面 (HMI) 的硬件配置或JavaScript代码的生成,同时只需点击或提示即可获得TIA Portal主题的明确答案。

kirsten-quasey
ron-knight

“生成式人工智能将越来越多地用于自动生成通用控制块,并大大缩短工程时间。即便如此,开发人员仍将至关重要,因为他们的专业知识是编写有效提示和确保整体流程设计和功能所必需的。“— 罗恩·奈特,Prism Systems 工程副总裁

好处显而易见:Eigen Engineering Agent通过减少重复任务来最大限度地提高生产率,通过自动生成的逻辑和验证实现更高质量的输出,让工程师有时间专注于问题解决和高价值工作,为客户带来最佳结果。

竞争激烈的市场中的战略优势

除了应对日常工程挑战外,基于生成式人工智能的自动化还可以帮助公司领导层应对更广泛的行业趋势。随着许多公司面临经济压力和精简团队,加速入职的能力变得越来越重要。员工也在寻找更有意义、更具吸引力、不那么例行的工作。我们的目标是通过我们的解决方案满足这两种需求,帮助公司跟上不断增长的客户期望,以更快的结果和更短的创新周期。

与通用的人工智能工具不同,我们的人工智能解决方案,例如Eigen Engineering Agent,是专门为实际工业环境构建的。我们理解实施和扩展具有可衡量影响的人工智能所面临的挑战,因为工业运营需要通用解决方案无法提供的可靠性、可访问性和可扩展性。Eigen Engineering Agent遵循了工业人工智能的这些原则,同时将数据和领域知识保持在用户的控制之下。

标题为 “PLC 的智能 SCL 代码生成” 的工作流程图。“它描绘了一位工程师提示以机器人为主题的人工智能副驾驶生成SCL代码,然后用户查看这些代码并将其直接导入TIA Portal项目中。

Prism Systems等公司的成功试点已经证明了这一概念。Eigen Engineering Agent 正在重新定义自动化的设计方式,从而实现更快、更高质量的结果,让工程师腾出时间专注于推动创新的高价值任务。

2026 年 3 月