Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Siemens Xcelerator

面向数字未来的网络安全

为何需要网络安全?

网络攻击会造成巨大损失。尽管相关数据触目惊心,但许多企业,尤其是中小企业,往往忽视自身数字安全,使其成为网络犯罪分子易于攻击的目标。

新型威胁

网络安全领域日新月异:人工智能等新兴技术带来的威胁,以及不断演变的黑客攻击手段,要求企业持续更新防护措施并加强员工培训。

企业解决方案

数字化进程伴随着风险,但有针对性的网络安全能够保障安全转型——即便是小型企业也不例外。遵循安全标准与国际法规,有助于有效抵御网络威胁。

Siemens Xcelerator 上的网络安全

Siemens Xcelerator 提供全面的网络安全解决方案。从 Sunrise 与 acre 等合作伙伴的案例中,可以清晰看到企业如何实现安全的数字化转型并将风险降至最低。

为何需要网络安全?

生产设施瘫痪、客户数据被盗、技术机密遭窃:网络安全应成为每项数字化战略的基石。我们将为您展示如何切实构建安全防线!

数字化与网络化的持续推进无疑带来了诸多优势,但随之而来的风险也不容忽视:网络攻击已成为严重威胁。根据德国数字协会 Bitkom 的调查,去年有 72% 的企业遭遇过盗窃、工业间谍或蓄意破坏,造成的总损失高达 2,000 亿欧元。其中,353 亿欧元源于客户或供应商中的企业声誉受损以及负面媒体报道;另有 350 亿欧元归因于信息系统、生产系统或业务流程的中断、被盗或受损;还有 215 亿欧元是因竞争优势丧失而导致的收入损失。

尽管数据触目惊心,许多企业——尤其是小型企业——仍未对自身数字安全给予足够重视。认为网络犯罪分子对“小鱼小虾”不感兴趣是一种误解——恰恰相反,防护薄弱的中小企业正是网络犯罪分子眼中的“软柿子”。

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

无安全,不数字化

网络安全,始于选择一个足够安全的密码,延展至防火墙、零信任原则等更为复杂的技术解决方案。从根本上讲,网络安全可分为两大领域:信息技术 (IT) 安全与运营技术 (OT) 安全。前者主要关注 IT 系统与网络中的数据安全,而后者则聚焦于运营技术——即用于监控和控制运营系统、流程及网络的硬件与软件——的安全防护。

新型威胁

此外,网络安全并非静止不变的话题。新的威胁层出不穷,迫使我们必须不断寻找新的防护手段。如果将网络安全比作一扇上锁的门,那么总有人不断尝试,并利用新的技术去撬锁、锯门,甚至偷走钥匙。人工智能等创新性颠覆技术,更让网络犯罪分子能够开发出新的攻击方式来利用系统漏洞,同时也成倍加速了攻击循环的速度。因此,防护解决方案必须持续适应不断变化的威胁,而持续的监控也至关重要。

员工:不容忽视的潜在风险

最后但同样重要的是,员工在防范网络犯罪方面也扮演着至关重要的角色。任何在公司网络内操作计算机、智能手机或其他设备的人员,以及负责 IT 和 OT 设备或网络安全运行的人员,都可能成为潜在的攻击目标。

为堵住此类安全漏洞,除了技术手段外,定期开展员工培训也至关重要。此外,企业还应针对此类勒索企图制定应急预案,以便在紧急情况下能够迅速、正确地做出反应。

企业解决方案

对企业而言,一个常被提及的问题是:更快的数字化进程,是否在带来经济效益的同时,也急剧增加了风险?

没有坚实的网络安全,成功的数字化便无从谈起。对网络安全的投入不仅物有所值,更能赋能企业把握数字化转型的机遇。拥有值得信赖的合作伙伴至关重要——这正是 Siemens Xcelerator 平台的用武之地。

作为五大设计原则之一,网络安全是 Siemens Xcelerator 平台的基本构成要素。该平台旨在帮助企业加速数字化转型,而无需在网络安全方面做出妥协。这一理念贯穿于平台自身的安全标准及其所提供产品的安全保障之中。Siemens Xcelerator 遵循 ISO/IEC 27001、IEC 62443 以及 NIS-2 指令等国际行业标准的指导原则。同时,平台上的供应商也须采取适当的技术与组织措施,确保其产品和服务的安全性。网络安全同样在精选产品的甄选过程中发挥着关键作用:该平台为此提供了大量量身定制的专业化解决方案。

Siemens Xcelerator 上的网络安全

Siemens Xcelerator 商业平台上的产品以客户为中心,满足从大型企业到中小型企业的个性化需求。平台精心遴选的组合中,既有 Siemens 自身的解决方案,也涵盖了来自专业供应商的产品与服务。同时,Siemens Xcelerator 生态系统中的合作伙伴也有机会提供其产品,并基于 Siemens 产品或与其他供应商协作开发新的解决方案。对于踏上数字化转型之旅的企业而言,这种多样性意味着 Siemens Xcelerator 总能提供应对当前挑战所需的一切。

平台提供的网络安全解决方案包括:

  • 漏洞管理:

    主动识别并管理系统漏洞的工具。

  • 网络防御:

    提供全面防护的高级产品与服务,抵御网络攻击。

  • 网络安全:

    专为保障网络(包括关键基础设施)安全而设计的解决方案。

  • 持续支持:

    24 小时监控与支持,确保持续护航运营技术。

  • 合规指导:

    针对 NIS 2 指令、欧盟 CRA 等网络安全法规的专家咨询。

  • 风险分析与渗透测试:

    全面的网络安全分析,包括渗透测试,以识别并评估潜在风险。

  • 事件后恢复:

    备份与灾难恢复相关的咨询与服务,确保安全事件发生后能迅速响应。

Siemens Xcelerator 网络安全案例

凭借这些全面的解决方案,Siemens Xcelerator 致力于将各类企业所面临的挑战转化为新的机遇。例如,瑞士通信专家 Sunrise 通过 Siemens Xcelerator 生态系统提供快速、可靠的移动专网,可用于 IT 与 OT 系统的安全高效管理。而专注于物理与数字安全的 acre 公司,则提供从数据安全到办公场所与员工防护的一体化安全解决方案。Siemens Xcelerator 平台网络安全组合中的其他产品与服务,同样旨在帮助企业充分受益于数字化进程,同时显著降低安全风险。

开启您的旅程