跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
以人为本的自主建筑

促进可持续发展的自主建筑

自主能源能力通过实时优化负荷、设备和能源系统行为,持续平衡成本、碳排放和弹性。结果:降低能源成本,减少排放,增强实现可持续发展目标的信心。

为什么手动能源和可持续性管理已经不够了

能源使用和成本随着加热和冷却需求的增加而增加。监管压力越来越大,ESG报告变得越来越复杂,大多数建设团队可用的工具仍然是分散和手动的。自主建筑将可持续性从合规驱动的任务转变为自动化的持续流程。

代表挥发性能源成本的图标

不稳定的能源成本

能源价格随市场状况、电网需求和电价结构而波动。如果没有实时优化,建筑物在高峰时段会多付钱,错过转移负荷或利用现场发电的机会。

代表手动能量优化的图标

手动能量优化

传统的能源管理是循环运行的,依赖于定期审计和手动调整。这种方法错过了实时机会,无法足够快地适应不断变化的天气、占用率或电网状况。

代表未开发的加载灵活性的图标

未开发的负载灵活性

负载可控的建筑物、HVAC 系统和现场发电具有显著的未开发灵活性。如果没有自动协调,自我消费将保持在较低水平,峰值需求将无法得到管理。

代表分散的 ESG 报告的图标

分散的 ESG 报告

排放数据分散在互不关联的系统中,这使得审计就绪报告速度缓慢且容易出错。Sustainability 团队花在收集数据上的时间比根据数据采取行动的时间还要多。

设备级别效率低下

设备级效率低下

大多数 HVAC 设备在通用出厂设置下运行,微调有限。如果没有本地化智能,系统消耗的能量就会超过必要的能量,尤其是在季节性过渡期间。

自主权如何改变一切

自主建筑将能源管理转变为持续的控制回路。数字双胞胎模拟选项,人工智能推荐或应用优化的序列,系统根据成本、舒适度和碳目标验证结果。Sustainability 从定期分析转向实时控制。

> 20% 光伏自耗增加

来源: 以复杂的医疗环境(约 5 万平方米)为模型,具有灵活的负载(存储、可拆卸负荷、燃料切换)和基于计划的优化。结果各不相同,不能保证结果。

≤ 15% 降低总体能源成本

来源: 以复杂的医疗环境(约 5 万平方米)为模型,具有灵活的负载(存储、可拆卸负荷、燃料切换)和基于计划的优化。结果各不相同,不能保证结果。

6.5% Comfort AI 平均额外节能

来源: Siemens AG. (2026)。NWT Fastighet(瑞典卡尔斯塔德)— Comfort AI(前身为Cloe)试点参考。

实际应用

我们的自主可持续发展解决方案

人工智能辅助数据载入示意图

人工智能辅助数据载入

人工智能驱动的数据丰富可自动对站点进行标记、结构化和扩展,从而减少入职工作量并缩短现有建筑物实现价值的时间。

B-ser-Asset-Performance-Advanced-Image-keyVisual-02-01-

Asset Performance

Asset Performance Advanced是一项支持人工智能的托管建筑数字服务,允许客户感知、决定并持续提高性能。

准备好对建筑运营进行脱碳了吗?

了解自主建筑如何降低能源成本、减少排放并加快实现净零排放的步伐。