Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Партнерство для развития образования и устойчивого развития

После успешного сотрудничества по созданию первой в стране учебной лаборатории по мехатронике для оманской молодежи GUTech и Siemens объединили усилия для повышения операционной эффективности и снижения воздействия учебного заведения в Маскате на окружающую среду с помощью технологий «умного кампуса».

Молодое учреждение со смелым видением

Основанный в 2007 году, Немецкий технологический университет в Омане (GUTech) — это молодой университет, ориентированный на будущее и нацеленный на создание «умного» кампуса: адаптивной и вдохновляющей экосистемы, обеспечивающей гибкое цифровое обучение, развитие исследований и преподавания при одновременном содействии достижению цели Омана по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Первый крупный проект по энергоэффективности в Омане

Энергоэффективность, обеспечиваемая интегрированными системами, включающими устройства Интернета вещей, аналитику на основе данных, технологии интеллектуальных зданий и возобновляемые источники энергии, необходима для адаптации, отказоустойчивости и устойчивости инфраструктуры. Поскольку высшее образование призвано играть ведущую роль в области устойчивого развития, и нет лучшего места для разработки и тестирования новых подходов, чем на собственном предприятии, компания GuTech начала свой путь к энергоэффективности вместе с Siemens в качестве партнера, создав первый крупный проект такого рода в Омане. Принося пользу университету и одновременно поддерживая достижение национальной цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, это начало жизненно важных преобразований, обладающих значительным потенциалом для всех.

36% Ежегодная экономия затрат на электроэнергию

5,5 лет Время амортизации всего проекта

1,5 ГВтч Экономия энергии в год

Мы знали, что Siemens станет подходящим партнером. Не только благодаря предлагаемым ими решениям, но и потому, что было ясно, что они хотят сотрудничать и изучать новые возможности вместе с нами в рамках проекта, в котором каждый может учиться, развиваться и расти.
Профессор доктор Майкл Браун, Ректор, Немецкий технологический университет в Омане
Значки и карточки вклада ООН в достижение ЦУР: № 7 — Доступная и чистая энергия (желтый); № 9 — Промышленность, инновации и инфраструктура (оранжевый); № 12 — ответственное потребление и производство (коричневый); № 13 — климатические действия (зеленый); № 17 — Партнерство для достижения целей (темно-синий). 17 значков ЦУР можно использовать вместе или как отдельные значки. Каждый значок должен использоваться полностью, включая номер, заголовок и графический элемент

Продвигая ответственное будущее

Партнерство GuTech с Siemens показывает, как инновации и технологии могут обеспечить ощутимый прогресс в соответствии с многочисленными Целями ООН в области устойчивого развития. Эти цели все чаще становятся неотъемлемой частью миссий высшего образования по всему миру, направленных на повышение энергоэффективности, содействие устойчивому развитию и предоставление возможности следующему поколению построить более разумное, устойчивое и ответственное будущее.

Узнайте больше о Целях ООН в области устойчивого развития

Решение для более экологичного кампуса

Как и многие крупные учреждения, GUTech испытывает значительные потребности в энергии. Внедряемые цифровые решения значительно снижают эти потребности. Оптимизация системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в частности холодильной установки, только с помощью решения Siemens Demand Flow уже позволила сэкономить 36 процентов энергии, что эквивалентно углероду, улавливаемому 60 000 деревьями, и, по прогнозам, окупится чуть более чем через пять с половиной лет.

В рамках проекта, направленного на создание «умного» кампуса с интегрированными цифровыми решениями, также предусмотрена платформа управления помещениями на базе Siemens Building X. Эта виртуальная платформа позволяет непрерывно оптимизировать эксплуатацию зданий и энергоэффективность, а также предоставляет данные для нового практического обучения студентов.

внешний вид Немецкого технологического университета (GUTech) в Омане - используйте только для справки GUTech
Технология действительно прогрессирует только в том случае, если она доказана в реальных сценариях. Вот почему мы работаем с организациями, которые разделяют наше видение, ценности и стремление к сотрудничеству. Прекрасным примером является GuTech.
Хакан Оздемир, CEO, Интеллектуальная инфраструктура Siemens ME

Технологии и опыт для умного кампуса

Для оптимизации кампуса и использования интеллектуальных технологий требуется нечто большее, чем просто традиционное аппаратное и программное обеспечение. Siemens Xcelerator предлагает широкий портфель продуктов, решений и услуг для цифровой трансформации кампусов и связывает учебные заведения с партнерами-экспертами.

Изучите другие темы высшего образования

Давайте построим ваш умный кампус вместе!

Партнерство GuTech с Siemens — отличный пример того, как переход к интеллектуальному кампусу может оказать значительное влияние и пользу высшим учебным заведениям, а также странам на пути к устойчивому развитию, цифровизации и лучшему будущему. Обратитесь к нашим экспертам и узнайте, как наши интегрированные решения могут помочь вашему учреждению оптимизировать операции, улучшить учебную и исследовательскую среду и отправиться в путешествие по интеллектуальному кампусу.

Группа улыбающихся идущих студентов.