Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Digitalização do ciclo da água em Calvià

O Calvià 2000 atinge com sucesso suas metas de eficiência e sustentabilidade com uma redução de 15% no consumo de energia, uma economia de 75% no tempo de engenharia e uma redução de 85% no erro humano ao implementar uma solução da Siemens.

A ambição refletida em quatro gols

Calvià 2000 é a empresa municipal da cidade maiorquina de Calvià, responsável pela rede de esgoto, purificação de água, regeneração de água e coleta de lixo. Ao modernizar sua estação de tratamento de esgoto, seus objetivos eram claros: eficiência, sustentabilidade, padronização e transparência. A Siemens colaborou com a Calvià 2000 para garantir que sua fábrica opere com os mais altos padrões de qualidade e eficiência.

Principais benefícios

15% menor consumo de energia

Sustainability estava no centro do projeto de modernização da ETAR de Calvià. As tecnologias da Siemens permitiram uma redução de 15% no consumo de energia, ajudando a criar uma operação mais eficiente e pronta para o futuro.

75% menos tempo de engenharia

Engenharia eficiente ajudou a acelerar o projeto de modernização. Usando SIMATIC WinCC Unified e TIA Portal, a Calvià WWTP reduziu o tempo de engenharia em 75% em comparação com sua solução anterior.

85% menos erros humanos

Padronização ajudou a simplificar as operações em toda a fábrica. Usando a Siemens Tecnologia SCADA/HMI, o Calvià 2000 reduziu os tempos de treinamento do operador e alcançou uma redução de 85% nos erros humanos.

Para esses objetivos ambiciosos, precisávamos da colaboração de um parceiro confiável e, portanto, escolhemos a Siemens. Sua experiência comprovada em digitalização e como líderes no setor de processos de controle do ciclo da água nas cidades foram decisivas para o sucesso desse projeto.<br/>
Joseph Pallicer, Gerente de manutenção, Calvià 2000

O objetivo da empresa maiorquina era tratar as águas residuais e devolvê-las ao meio ambiente em um estado ideal ou, se necessário, reutilizá-las para outros fins. Para isso, sua estação de tratamento de águas residuais deve operar com os mais altos padrões de qualidade e eficiência. Modernizar o sistema de controle e a automação existentes era essencial. E, é claro, cumprir todos os objetivos de todas as suas instalações, que consistem em um centro de controle, quatro ETARs e 72 estações de bombeamento. Sem dúvida, esse foi um grande desafio para a Siemens e uma reviravolta de 180º para o Calvià 2000. Veja como pudemos apoiar o Calvià 2000 para resolver seus problemas.

Foto da cabeça de Magdalena Martínez Conti, operadora da fábrica em Calvià 2000

Engenharia e operação eficientes com o WinCC Unified

“O novo sistema SCADA baseado no WinCC Unified é fácil de usar. Conseguimos aprender de maneira fácil e intuitiva como ela funciona para melhorar nossas operações e visualizar todos os processos”, afirma Magdalena Martínez Conti, operadora de fábrica da Calvià 2000.

A Siemens configurou um servidor web em uma zona desmilitarizada com a opção WinCC Unified Collaboration. É responsável por gerenciar o acesso do cliente web para operação remota, fornecendo transparência a todas as plantas da Calvià 2000. Essa tecnologia unificada WinCC integrada oferece grandes vantagens:

  • Engenharia eficiente: não há duplicação de processos de engenharia ao vincular telas existentes a outros dispositivos, além de aumentar a flexibilidade na configuração do sistema.
  • Flexibilidade nas operações: o WinCC Unified fornece usabilidade comum, exibe o conhecimento de outras máquinas ou linhas e permite a integração total das telas.

Quatro servidores, um projeto

A Siemens implementou quatro servidores neste projeto.

  • Um para a ETAR de Santa Ponsa
  • Outro para o resto das WWTPs
  • Um servidor para controle de bombeamento
  • Um servidor que controla tudo

Graças à opção de colaboração, a Siemens conseguiu criar um servidor colaborativo em uma DMZ que gerencia os acessos dos clientes da Web de maneira transparente para os operadores. Como se fosse um único servidor. Além disso, os padrões de segurança cibernética exigidos são atendidos de forma simples e rápida a partir de um único projeto do Portal TIA.

Uma colagem mostrando cinco plantas Calvià 2000
Bacias de aeração em uma estação de tratamento de águas residuais com colinas arborizadas ao fundo sob um céu azul.

Calvià 2000 define o rumo da sustentabilidade

Uma volta de 180º
O sucesso é impossível se a sustentabilidade não for garantida. Especialmente em certos setores, como a água, um dos bens e serviços mais preciosos da nossa sociedade. Ao selecionar a tecnologia certa, é possível cuidar do meio ambiente e do nosso pessoal, ao mesmo tempo em que é eficiente e lucrativo. A Calvià 2000 tomou a decisão certa ao confiar na Siemens em um projeto que não só ajudou a melhorar a eficiência de suas instalações, mas também é ecologicamente correto.