Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Por que isso é importante para nós

Da crise hídrica à falência da água

À medida que os sistemas de água passam do estresse para os danos irreversíveis, a resiliência depende de quão bem os riscos são identificados, gerenciados e mitigados. Nossa estratégia hídrica estabelecida e nosso portfólio integrado de água mostram como a gestão inteligente da água pode apoiar operações e infraestruturas mais resilientes.

Sistemas globais sob pressão

A escassez de água está remodelando os sistemas globais

A água é um recurso crucial para quase todas as partes da vida humana. No entanto, nossos sistemas de água já estão estressados, até mesmo sendo irreversivelmente danificados. Nossa capacidade de enfrentar essa crise depende de quão bem podemos identificar, gerenciar e mitigar essa ameaça.

Durante décadas, a escassez de água foi considerada uma crise por especialistas em todo o mundo, uma interrupção aguda, mas temporária, que poderia ser resolvida por meio de respostas emergenciais e do retorno às normas históricas. De acordo com as Nações Unidas Falência global da água Relatório (2026), esse enquadramento agora está perigosamente desatualizado. Os sistemas de água não estão mais apenas estressados, mas irreversivelmente danificados: uma condição que a ONU define como falência de água.
A falência hídrica tem duas características definidoras.

  • Primeiro, perda de água: as sociedades retiram e poluem mais água do que é naturalmente renovada por meio de rios, solo e precipitação.
  • Em segundo lugar, irreversibilidade: o capital hídrico de longo prazo, como áreas úmidas, geleiras e solo, foi degradado de forma irrecuperável.

Essas dinâmicas estão intimamente ligadas às mudanças climáticas e agora operam em uma escala e intensidade que excedem a capacidade adaptativa: esgotamento crônico das águas subterrâneas, superalocação de rios, poluição generalizada, degradação da terra e do solo e desmatamento.
As consequências são profundas. Três quartos da população global vivem em países com insegurança hídrica e cerca de quatro bilhões de pessoas enfrentam grave escassez de água pelo menos um mês por ano. A escassez de água está cada vez mais ligada à crescente insegurança alimentar e energética, grandes perdas econômicas, pressões migratórias e tensão geopolítica. Por meio de mercados globais e cadeias de suprimentos, até mesmo países e empresas com segurança hídrica estão expostos.

Relatório Global de Falências de Água da ONU

O Relatório Global de Falências de Água da ONU sinaliza que a escassez de água não é mais uma preocupação futura ou uma interrupção temporária. É uma condição definidora das próximas décadas. Para a Siemens, tratamos a água como uma prioridade estratégica — tanto internamente quanto para nossos clientes.

Estamos comprometidos com a gestão da água

Avaliamos sistematicamente nossos próprios riscos relacionados à água desde 2014. A escassez de água ameaça cada vez mais os principais processos industriais, como geração de energia, sistemas de resfriamento e infraestrutura urbana, áreas nas quais muitos de nossos clientes também operam. Abordamos esses riscos por meio de medidas específicas. Hoje, 94% de nossas unidades implementaram totalmente nossa estratégia de água. A estratégia integra avaliações de risco e impacto hídrico em nível local, apoiadas por IA, ao gerenciamento ambiental do projeto e apoia operações resilientes. Estamos comprometidos em reduzir ainda mais as retiradas municipais de água e já as reduzimos em 45% desde 2021. Isso garante que as soluções que oferecemos sejam sustentáveis e confiáveis.

Man looking at computer with visualization of house and water meter.

A gestão da água está incorporada em nossa abordagem mais ampla à eficiência de recursos. Dentro do nosso Eco-eficiência estrutura, nosso objetivo é preservar os recursos hídricos implementando um programa de conservação em 100% dos locais relevantes. Nosso Alvo de água ajuda a identificar, monitorar e gerenciar os riscos operacionais e comerciais relacionados à água. Isso nos permite monitorar e melhorar sistematicamente a eficiência hídrica, como gerenciamos o consumo de energia ou as emissões. Essa abordagem ajuda a identificar riscos emergentes, como deterioração da infraestrutura, ineficiências do processo ou exposição à escassez de água local, antes que eles causem impactos operacionais ou financeiros, mesmo em bacias hidrográficas ainda não afetadas.

Apesar da gravidade da situação global da água, o caminho a seguir está na recuperação estruturada. À medida que os governos se preparam para as Conferências da Água da ONU de 2026 e 2028 e para o prazo dos ODS de 2030, espera-se que as prioridades de investimento mudem para a gestão inteligente da água. Em um mundo onde a escassez de água está remodelando as realidades econômicas e sociais, a capacidade de projetar uma infraestrutura resiliente, eficiente e transparente nos torna um parceiro fundamental na transformação sistemática da sustentabilidade.

94% das instalações da Siemens implementam a estratégia de água a partir de hoje

45% Uso municipal de água reduzido em 45% desde 2021

100% de locais que adotarão a conservação da água até 2030

Um portfólio integrado para uma gestão mais inteligente da água

Water leakage revealed in urban water management system.

Nossos colegas especialistas com vasta experiência em gerenciamento de água ilustram como as soluções digitais apoiam um gerenciamento mais resiliente da água. Na Espanha, junto com a empresa municipal de serviços públicos EMAYA, impulsionada por IA Aplicações de água da Siemens (SIWA) estão ajudando a EMAYA a detectar vazamentos, identificar anomalias de consumo e reduzir a água sem receita, analisando dados de medidores convencionais e inteligentes. Em Palma de Maiorca, a concessionária municipal usa o SIWA Meter Data Analytics em uma iniciativa de medição inteligente para entender melhor os padrões de consumo e apoiar a gestão sustentável da água.

Em Thessaloniki, Grécia, apoiamos a concessionária local de água e esgoto EYATH com Monitoramento baseado em IA no sistema de esgoto da cidade para ajudar a evitar o transbordamento de esgoto e a poluição ambiental.