Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Sistemas de energia flexíveis

Seja por meio de gerenciamento de carga, tecnologias de armazenamento ou controle digital de energia, os sistemas flexíveis de energia ajudam as empresas a reduzir as tarifas da rede, capitalizar as oportunidades de mercado e mitigar efetivamente os riscos de preço.

Seus benefícios

Você já está aproveitando as flutuações de preços no mercado de energia?

O aumento do uso de fontes de energia voláteis e as flutuações de preços associadas representam desafios para as empresas, mas também oferecem oportunidades. O sistema energético do futuro exigirá flexibilidade dos produtores e consumidores. Soluções inteligentes para tornar o fornecimento de energia mais flexível podem reduzir os custos de uso da rede e fornecimento de energia.

Ilustração isométrica de um sistema de geração e distribuição de energia. Possui uma usina com chaminé e tanques de armazenamento, conectados a postes de eletricidade. Um display digital mostra gráficos de tendências ascendentes, simbolizando crescimento e eficiência. Abaixo da ilustração principal estão dois ícones: um representando uma rede elétrica com raios e outro mostrando uma rede complexa ou rede inteligente.

“Industriestrompreis” para empresas intensivas em energia

O “Industriestrompreis” (Preço da Eletricidade Industrial) permite novos incentivos econômicos para que empresas intensivas em energia otimizem ativamente seu consumo de energia. Além do alívio direto nos custos de eletricidade, o foco está particularmente em tornar as cargas e instalações mais flexíveis.

As empresas que aumentam especificamente a flexibilidade de sua infraestrutura de energia — por exemplo, por meio de gerenciamento de carga, soluções de armazenamento ou sistemas de controle digital — podem obter benefícios adicionais e aumentar ainda mais sua elegibilidade para subsídios.

A Siemens ajuda você a identificar e implementar sistematicamente essas oportunidades: desde a análise e a integração técnica até a escalabilidade de sua estratégia de flexibilidade. Dessa forma, o “Industriestrompreis” se torna o ponto de partida para um fornecimento de energia sustentável e resiliente.

36d65e64-fbcc-406a-9d12-7cc98afa8a47-mes-44-hero original

Histórias de sucesso

Dois caminhões-tanque em uma instalação com grandes silos e um prédio com portas de garagem azuis, sob um céu nublado

Otimizando as cargas da rede com gerenciamento inteligente de carga

Com o gerenciamento de carga direcionado e de alto nível de geração, armazenamento e consumo de eletricidade, você pode atender aos requisitos de uso intensivo ou atípico da rede e reduzir significativamente as taxas de uso da rede. Com base em uma análise do perfil de carga, criamos um conceito personalizado para reduzir suas taxas de rede. Também assumimos o projeto, planejamento e implementação dos sistemas técnicos de gerenciamento de carga, por exemplo, sistemas de CHP, armazenamento de bateria ou sistemas de energia para aquecimento.

Exemplo de aplicação:
Geração de calor inovadora com processo de conversão de energia em aquecimento

O Breitenburger Milchzentrale desenvolveu uma estratégia energética abrangente com os especialistas em energia da Siemens. No centro da solução está um processo eficiente de conversão de energia em aquecimento, incluindo conexão a um sistema automatizado de gerenciamento de carga (Desigo). Com a ajuda do gerenciamento de carga, os requisitos de uso intensivo da rede são atendidos - e 250.000 euros em tarifas de rede são economizados a cada ano.

Uma vista aérea mostra a grande fábrica da VARTA com vários edifícios e telhados em uma paisagem verde, cercada por casas residenciais e campos sob um céu azul.

Obtenha preços favoráveis no mercado de energia com sistemas flexíveis

Beneficie-se dos mecanismos do mercado de energia e use a operação flexível de seus sistemas para reduzir seus custos. Examinamos e planejamos as opções para operação flexível dos sistemas de geração e consumo de energia e as implementamos em seu local. Tanto a comercialização ativa de volumes de eletricidade no mercado spot intradiário quanto a otimização passiva das usinas de fornecimento de energia em relação ao mercado do dia seguinte podem ser parte da solução. Nós nos concentramos em sistemas flexíveis para fornecimento de eletricidade e calor (sistemas CHP, bombas de calor, caldeiras, resfriadores) e sistemas de armazenamento (bateria e armazenamento de calor). Isso é acompanhado por nossos serviços para garantir a otimização contínua do preço da energia.

Exemplo de aplicação: conceito inovador de geração e armazenamento de energia com gerenciamento de carga de alto nível

Junto com VARTA, a Siemens desenvolveu um conceito abrangente para modernizar a geração de energia. Ao mesmo tempo, a tecnologia comprovada do fabricante da bateria deveria ser integrada para criar uma solução inovadora. Um sistema de gerenciamento de energia e carga de alto nível foi configurado para essa finalidade. Ele regula os sistemas com base em previsões para garantir o uso intensivo da rede.