Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Siemens Xcelerator

Segurança cibernética para o futuro digital

Por que segurança cibernética?

Os ataques cibernéticos causam danos imensos. Apesar das estatísticas alarmantes, de maneira geral, especialmente as pequenas empresas negligenciam sua segurança digital, o que as torna alvos fáceis para os cibercriminosos.

Novas ameaças

A segurança cibernética é dinâmica: as novas ameaças, como as representadas pela IA, e as técnicas de hacking exigem atualização constante de medidas de proteção e treinamento de funcionários.

Soluções para empresas

A digitalização traz riscos, mas a segurança cibernética direcionada permite uma transição segura, mesmo para pequenas empresas. Os padrões de segurança e as regulamentações internacionais ajudam a combater as ameaças cibernéticas de forma eficaz.

Segurança cibernética no Siemens Xcelerator

O Siemens Xcelerator oferece soluções abrangentes de segurança cibernética. Exemplos de parceiros como Sunrise e Acre demonstram como as empresas podem implementar a digitalização segura e minimizar os riscos.

Por que segurança cibernética?

Instalações de produção desativadas, dados de clientes roubados, tecnologias espionadas: a segurança cibernética deve ser parte integrante de cada estratégia de digitalização. Mostramos como isso pode funcionar!

O aumento da digitalização e da rede, sem dúvida, trazem muitas vantagens, mas também trazem riscos maiores: os ataques cibernéticos se tornaram uma séria ameaça. De acordo com pesquisas da associação digital alemã Bitkom, 72% das empresas foram afetadas por roubo, espionagem industrial ou sabotagem no ano passado – resultando em um dano total de 200 bilhões de euros. Desse total, 35,3 bilhões de euros foram perdidos devido a danos à imagem da empresa entre clientes ou fornecedores, bem como à cobertura negativa da mídia. Outros 35 bilhões de euros corresponderam a danos causados pela falha, roubo ou danos aos sistemas de informação e produção ou de processos comerciais. Outros 21,5 bilhões de euros foram atribuídos a perdas de receita devido à perda de vantagens competitivas.

Apesar desses números alarmantes, muitas empresas, especialmente as menores, não cuidam de sua segurança digital o suficiente. É um equívoco esperar que os cibercriminosos não estejam interessados em “peixes pequenos”, na verdade é o contrário: pequenas e médias empresas com proteção fraca são alvos fáceis para os cibercriminosos.

A sleek black laptop with colorful abstract shapes and lines on its screen.

Não há digitalização sem segurança cibernética

A segurança cibernética começa com a escolha de uma senha segura e vai até a soluções tecnológicas mais complexas, como firewalls ou princípios de zero-trust. A princípio, duas áreas de cibersegurança podem ser distinguidas: Segurança de Tecnologia da Informação (TI) e Segurança de Tecnologia Operacional (OT). Enquanto a primeira trata principalmente da segurança de dados em sistemas e redes de TI, a segurança de OT se refere à segurança da tecnologia operacional – particularmente hardware e software usados para monitorar e controlar sistemas operacionais, processos e redes.

Novas ameaças

Além disso, a segurança cibernética não é um tema estático. Novas ameaças surgem constantemente, exigindo que medidas de proteção sejam encontradas. Imagine que a segurança cibernética é uma porta bem trancada, mas que continuamente surgem tentativas e novas técnicas para arrombar a fechadura, abrir a porta ou roubar a chave. Tecnologias inovadoras e disruptivas, como inteligência artificial, permitem que os cibercriminosos desenvolvam novas formas de explorar vulnerabilidades. Isso também aumenta exponencialmente a velocidade dos ciclos de hacking. Por esse motivo, as soluções de proteção devem se adaptar continuamente às ameaças em constante mudança, e o monitoramento contínuo é essencial.

O colaborador como vulnerabilidade

Por último, mas não menos importante, os colaboradores também desempenham um papel importante na proteção de uma empresa contra crimes cibernéticos. Qualquer pessoa que opere um computador, smartphone ou outro dispositivo conectado à rede da empresa, ou que seja responsável pela operação segura de dispositivos ou redes de TI e OT, representa um possível ponto de entrada.

Para fechar essas lacunas de segurança, além das medidas técnicas, é útil fornecer o treinamento regular dos funcionários. Além disso, as empresas devem desenvolver um plano de emergência para tentativas de extorsão, a fim de conseguir reagir de forma rápida e correta em caso de emergência.

Soluções para empresas

Para as empresas, muitas vezes surge a dúvidas se a digitalização mais rápida não só traz benefícios econômicos, mas também aumenta rapidamente os riscos.

É impossível realizar uma digitalização bem-sucedida sem uma segurança cibernética robusta. Investir em TI não apenas justifica o custo, mas também fortalece as empresas para aproveitar as oportunidades da transformação digital. Ter parceiros confiáveis ao seu lado é essencial. É aqui que a plataforma Siemens Xcelerator entra em ação.

Como um dos cinco princípios de design, a segurança cibernética é um componente fundamental da plataforma Siemens Xcelerator. Ela visa permitir que as empresas acelerem sua transformação digital sem comprometer a segurança cibernética. Isso começa com os padrões de segurança da própria plataforma e dos produtos oferecidos nela. O Siemens Xcelerator segue as diretrizes das normas internacionais do setor, como ISO/IEC 27001, IEC 62443 e a diretiva NIS-2. Além disso, os fornecedores da plataforma devem garantir a segurança de seus produtos e serviços com medidas técnicas e organizacionais apropriadas. A segurança cibernética também tem um papel crucial na curadoria dos produtos selecionados: a plataforma oferece várias soluções personalizadas e específicas sobre o assunto.

Segurança cibernética no Siemens Xcelerator

Os produtos na plataforma de negócios Siemens Xcelerator estão centrados nos clientes e em suas necessidades individuais – de grandes a médias e pequenas empresas. O portfólio cuidadosamente selecionado inclui soluções da Siemens complementadas por ofertas e serviços de fornecedores especializados. Além disso, esses fornecedores do ecossistema Siemens Xcelerator têm a oportunidade de oferecer seus produtos e desenvolver novas soluções usando produtos da Siemens ou em colaboração com outros fornecedores. Para empresas no caminho da transformação digital, essa variedade significa simplesmente que o Siemens Xcelerator oferece o que elas precisam para seus desafios atuais.

Algumas das soluções de segurança cibernética oferecidas incluem:

  • Gerenciamento de vulnerabilidades:

    Ferramentas para identificar e gerenciar proativamente as vulnerabilidades em seus sistemas.

  • Defesa cibernética:

    Produtos e serviços avançados que oferecem proteção abrangente contra ataques cibernéticos.

  • Segurança de rede:

    Soluções especializadas para proteger redes, incluindo infraestruturas críticas.

  • Suporte contínuo:

    Monitoramento e suporte 24 horas para monitorar e apoiar continuamente as tecnologias operacionais.

  • Conformidade regulatória:

    Consultoria especializada sobre a conformidade com os regulamentos de segurança cibernética, como o NIS 2 ou o CRA da UE.

  • Análise de risco e teste de penetração:

    Análises abrangentes de segurança cibernética, incluindo testes de penetração para identificar e avaliar riscos potenciais.

  • Resiliência pós-incidente:

    Consultoria e serviços de backup e recuperação de desastres para responder rapidamente após um incidente de segurança.

Exemplos de segurança cibernética no Siemens Xcelerator

Com essas ofertas abrangentes, o Siemens Xcelerator visa transformar os desafios de empresas de todos os tamanhos em novas oportunidades. Por exemplo, a empresa suíça especializada em comunicações “Sunrise” fornece redes privadas móveis rápidas e confiáveis por meio do ecossistema Siemens Xcelerator. Elas podem ser usadas para o gerenciamento seguro e eficiente de sistemas de TI e OT. A empresa “acre”, especializada em segurança física e digital, oferece soluções de segurança integradas que vão desde a segurança de dados até a proteção de instalações e funcionários. Os outros produtos e serviços do portfólio de segurança cibernética da plataforma Siemens Xcelerator também foram concebidos para ajudar as empresas a se beneficiarem da digitalização e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente os riscos de segurança.

Comece sua jornada