---
title: "SAS言語のモダナイゼーション | Siemens"
description: "信頼できるプログラムを維持し、PythonとRへのアクセスを拡大し、エンタープライズAIをサポートする柔軟な分析ソリューションでSAS言語のワークフローを最新化してください。"
language: "ja-JP"
locale: "ja-JP"
source_url: "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/"
url: "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/"
canonical: "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/"
image: "https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/7c1ddvdAzyzzg1IUE9Zzyc/en-US/og-sas-language-modernization-1200x630.jpg?auto=format%2Ccompress&amp;w=1200&amp;h=630&amp;fit=crop&amp;crop=faces%2Cedges&amp;q=60"
type: "website"
division: "DI SW PLM"
schema_type: "WebPage"
site_name: "Siemens"
fetched_at: "2026-11-13T03:49:44Z"
word_count: 125
reading_time_minutes: 1
links_count: 10
images_count: 6
status_code: 200
twitter_card: "summary_large_image"
---

## Structured Data (JSON-LD)

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "name": "SAS言語分析の近代化",
  "url": "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/",
  "breadcrumb": {
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "item": {
          "name": "",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "item": {
          "name": "Solutions",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "item": {
          "name": "データと AI のソリューション",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 4,
        "item": {
          "name": "SAS言語の近代化",
          "@id": "https://www.siemens.com/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/"
        }
      }
    ]
  },
  "producer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "maintainer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens",
    "department": [
      {
        "@type": "Organization",
        "name": "DI SW PLM"
      }
    ]
  }
}
```

SAS言語のモダナイゼーション | Siemens

このページは自動翻訳を使用して表示されます。 [元の英語を表示しますか？](/en-us/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/)

![](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3ICsVfmSewRUFnsMrQmMJm/en-US/hero-sas-language-modernization-2560x1440.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

# SAS言語分析の近代化

SAS言語のプログラムを実行し、Python、R、SQLを統合します。私たちのコンパイラでは、SASコードを個別に記述して実行できます。機械学習、データ準備、変換モデルを迅速に開発します。コストを削減し、既存のSASコードを維持し、SAS、Python、またはRで新しいモデルを構築してください。

[Contact us](/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/#6IsFlqQ0BrZXMu8PPWNdsA)[ソリューションを見る](/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/sas-language-modernization/#5kBoHnOj7tsRMQXWdtcX6Z)

## SAS言語とは何ですか？なぜ重要なのですか？

SAS言語は、高度な分析、データ管理、予測モデリングで有名な独自のプログラミング言語です。堅牢な統計機能とデータインテグリティ機能により、特に金融や医療などの規制の厳しい業界では、何十年もの間、企業データ分析の基礎となっています。 
 
大規模なデータセットや複雑な統計操作を処理するための包括的で信頼性の高いツール一式を提供しているので、重要です。その普及により、貴重な知的財産と確立された分析ワークフローを表す、多くの組織で重要な既存のコードベースができました。

## SAS言語の一般的な使用法

SAS言語は、さまざまな分野で重要なタスクに広く採用されています。その一般的な用途には、信用スコアリングや不正検出に使用される金融におけるリスク管理、医薬品の臨床試験分析と創薬、業界全体にわたる規制報告、事業予測、業務の最適化などが含まれます。SASは、複雑なデータから得られる信頼できる洞察を提供し、戦略的意思決定をサポートします。

## 確立されたSAS環境が難しい理由

既存のコードベースが広範囲に存在するため、確立されたSAS環境の近代化は困難です。多くの場合、事業運営に不可欠であり、文書が不足していることもあります。これらのシステムの管理に必要な専門知識と、大規模な過去のデータセットの移動の複雑さとコストが、さらに困難さを増しています。移行中も継続的なデータインテグリティと規制遵守を確保することで、組織は安定した実証済みのSASベースのワークフローを変更することをためらいます。

* * *

## 企業データ分析におけるSAS言語の役割

SAS言語は今でもエンタープライズデータ分析の基礎であり、データ操作、統計分析、レポートのための堅牢な機能を提供します。多くの組織で長年にわたって存在しているということは、既存の規範と専門知識が豊富であることを意味します。SASをPythonやRなどの最新言語と統合することで、企業は高度な分析や機械学習のための新しいテクノロジーを採用しながら、これまでの投資を活用することができます。このハイブリッドアプローチは、継続性を確保し、分析力を高め、将来を見据えたデータ戦略へのシームレスな移行をサポートします。

* * *

## 企業が従来のSAS環境を再考している理由

エンタープライズアナリティクスは劇的に進化しました。クラウドコンピューティングの台頭はこれまでにないスケーラビリティと柔軟性をもたらしますが、AIと機械学習の進歩により、よりアジャイルで強力な処理が求められています。PythonやRのようなオープンソースツールは、革新的なアルゴリズムと活気あるコミュニティを、多くの場合低コストで提供します。この変化により、従来の（多くの場合オンプレミスの）SAS環境の統合、適応、競争が課題となり、組織は既存の貴重な分析と現代のデータサイエンスの要求との間のギャップを埋めるソリューションを模索するようになりました。

## モダンアナリティクスへのシフト

このような分析の進化により、重要な洞察が生まれました。1つのツールや言語ですべての分析ニーズに対応できるわけではありません。現代のチームは、統計の厳密さが実証されているSAS、機械学習ライブラリ用のPython、高度な統計モデリング用のR、データ操作用のSQLなど、適切なタスクに適切な言語を使用することをますます優先しています。この実用的なアプローチにより、組織はパフォーマンスを最適化し、専門能力を活用し、多様な分析人材を強化し、単一の環境からより柔軟で強力なecosystem 移行することができます。

## 分析チームの柔軟性の向上

Python、R、SQLなどの多様なツールとAI対応の分析ワークフローを採用することで、分析チームにかつてない柔軟性がもたらされます。この多言語アプローチにより、専門家は好みの環境で働くことができ、革新と効率が促進されます。チームはさまざまな分析の強みをシームレスに統合し、これまで以上に包括的で強力なソリューションを構築できるようになりました。

## SAS言語以外にも拡大

この進化する環境の中で真に成功するためには、最新の分析環境が従来の境界を越えなければなりません。さまざまなツール間のシームレスな相互運用性、データの整合性とコンプライアンスのための強固なガバナンス、増加するデータ量を処理するためのスケーラブルなインフラストラクチャ、新しいテクノロジーや分析需要に適応するための固有の柔軟性をサポートする必要があります。これにより、組織は統制と効率を維持しながら、分析の可能性を最大限に引き出すことができます。

![hero1-sas-language-modernization-1280x720](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/7hXeV01IukPIyXHV2XH0BT/en-US/hero1-sas-language-modernization-1280x720.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

**課題**

## SAS言語の近代化を妨げているのは何ですか？

### インフラの制限

従来のSAS環境の多くは、堅固なオンプレミスインフラストラクチャを使用しています。これはクラウドの採用を妨げ、現代のデータ集約型ワークロードの動的スケーリングを制限し、イノベーションと俊敏性を遅らせます。

### スキルのギャップとtraining の必要性

Python、R、AIツールの台頭には、新しい専門知識が必要です。既存のチームにおけるこのスキルギャップを埋めるには、training とスキルアップに多額の投資が必要であり、近代化の取り組みのボトルネックになることがよくあります。

### 統合の複雑さ

従来のSASシステムを新しいクラウドプラットフォーム、多様なデータソース、オープンソースツールに接続することは技術的に困難です。シームレスな相互運用性には、多くの場合、カスタムソリューションが必要になり、複雑さとメンテナンスが増します。

### データガバナンスとコンプライアンス

ハイブリッド環境（SAS、クラウド、オープンソース）全体で一貫したデータガバナンス、セキュリティ、コンプライアンスを確保することは大きなハードルです。統一されたフレームワークを維持するには、慎重な計画と実行が必要です。

### 認識されているコストと労力

既存のSASコードベースを移行または近代化するには、コストと労力がかかると認識されているので、気が遠くなるようなものです。多くの場合、組織は即時の投資と長期的な利益を比較検討し、重要な更新を遅らせることもあります。

### ベンダーロックインの懸念

独自のSASテクノロジーに依存すると、ベンダーロックインの懸念につながり、ツールやプラットフォームの柔軟性や選択肢が制限される可能性があります。これにより、より広範な分析ecosystem からの最善のソリューションを採用することが難しくなる可能性があります。

**Solutions**

## 最初からやり直さずにSASプログラムを変革する方法

シーメンスは、柔軟で言語にとらわれない分析ワークフローを可能にすることで、チームが洞察を加速し、信頼できる分析を維持し、将来を見据えたアジャイルな分析環境を構築できるよう支援します。これにより、ユーザーはあらゆるタスクに適切な言語を自由に使用できます。

[

![sas-ランゲージ-モダナイゼーション-ラピッドマイナー-slc-640x360](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3ZBe2xffsGx5ZIuTacjE4A/en-US/sas-language-modernization-rapidminer-slc-640x360.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Rapidminer SLC

Python、R、SQLをサポートするSASコードを実行します。移行プロジェクトを合理化し、SAS言語プログラムと最新のツールとの統合を促進し、関連コストを大幅に削減します。

](/ja-jp/products/rapidminer/slc/)

[

![sas-ランゲージ-モダナイゼーション-ラピッドマイナー-アナリティクス-ワークベンチ-640x360](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2MqypEzlmrh8Zh9oLMs7Sa/en-US/sas-language-modernization-rapidminer-analytics-workbench-640x360.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Rapidminer SLC Hub

ガバナンス、スケジューリング、コラボレーションのための一元化された環境を提供し、分析チームがRapidminer SLC プロセスとワークフローを効率的に管理できるようにします。

](/ja-jp/products/rapidminer/slc/)

[

![データセンターのIT管理者が、ノートパソコンを開いてバックグラウンドにサーバーを置いています。](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/6kVrMLP4JKATJALMYVAq2u/en-US/data-driven-software-license-optimization-feature-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Rapidminer Analytics Workbench

複数のプログラミング言語をサポートし、データの準備、分析、視覚化のためのツールを提供する統合開発環境を提供し、包括的な分析ワークフローを可能にします。

](/ja-jp/products/rapidminer/slc/)

**主なメリット**

## SASの分析機能を強化してください

### 分析の柔軟性が向上しました

チームは、SAS言語、Python、R、SQL、オープンソースのツールを組み合わせて、より柔軟なワークフローを実現できます。

### 近代化リスクの軽減

企業は、分析環境を徐々に近代化しながら、信頼できるSASプログラムとビジネスロジックを維持することができます。

### 生産性とコラボレーションの向上

アナリスト、データサイエンティスト、ITチーム、ビジネスユーザーは、よりつながりのある分析ecosystem 作業できます。

### AIとデータ分析への対応力の強化

言語に依存しない最新のワークフローは、SASの人工知能、機械学習、予測分析、エンタープライズAIイニシアチブのより強固な基盤を築きます。

**AI とデータ分析**

### AI主導の分析でビジネスの成長を促します

データ分析と高度なAI自動化を活用して、スケーラブルで将来を見据えたソリューションを実現します。

[詳細はこちら](/ja-jp/solutions/data-analytics-artificial-intelligence/)

![hpcworks-grid-software-key-visual-as598538618-製品-プロモーション-640x480です](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1bo7sB72Ty0XL4nObZ7GeR/en-US/hpcworks-grid-software-key-visual-as598538618-product-promo-640x480.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

## よくある質問 (FAQ)

### 問い合わせる