Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能性

Sustainability とレジリエンス:表裏一体

執筆者:Doug Maher(Siemens Financial Services, Inc. 社長兼CEO)

Siemens Financial Services (SFS) では、持続可能性について話すとき、単に環境管理について話しているわけではありません。ビジネスの成功に欠かせないもの、レジリエンスについて話しています。実際、私は持続可能性とレジリエンスを共生的なものと見なすようになりました。これは同じ戦略的義務の2つです。

私は 以前に書きました 私がSiemens Financial Services (SFS) アメリカの最高リスク責任者からCEO に異動したときに、この認識がどのようにしてさらに明確になったかについて。どちらの役割でも、この真実が明らかになるのを見てきました。持続可能性をビジネス上の意思決定に組み込んでいる組織は、ただ正しいことをしているだけではありません。彼らは、ますます予測不可能になる経済の中で長寿を決定づける競争力のある安全保障を構築しています。

エネルギー レジリエンス ビジネスリスクを軽減できます

将来の混乱の予測、ショックに耐えるためのビジネスモデルの適応、外部からの圧力に直面した場合の業務継続性の維持など、持続可能性に必要なものの多くは、レジリエンスを定義します。によると 中小企業気候ハブからの最近の調査、中小企業(SME)の回答者の 58% が、排出量削減の動機として、ビジネスのレジリエンスの向上を挙げています。エネルギー効率化によって二酸化炭素排出量を削減する企業は、排出量を削減するだけではありません。変動の激しいエネルギーコストや規制上の影響にさらされるリスクを減らしています。現場での太陽光発電と蓄電池に投資するメーカーは、持続可能性の目標をサポートするだけではありません。系統障害のリスクを減らし、事業に必要な信頼性が高く予測可能な電力を確保しています。

Siemens 現在、SBAの中小企業向け融資会社です

世界経済フォーラムの都市 世界には推定4億の中小企業があり、全企業の約90%、従業員の70%、世界のGDPの50%を占めています。アメリカの製造業、エネルギー、産業革新のバックボーンとして、中小企業と中小企業のレジリエンスが鍵です。

最近、 米国中小企業庁(SBA)の7(a)融資プログラムに基づき、中小企業向け融資会社(SBLC)としての承認を得ました。このライセンスを取得した最初の産業技術企業として、Siemens ス・スモール・ビジネス・レンディングInc(SSBL)は現在、全国で16社しか承認されていないノンバンクSBA融資業者のうちの1社です。

SFSは、当社の7(a)融資能力を通じて、製造、エネルギー、医療、物流、テクノロジー分野の中小企業が資本にアクセスできるようにすると同時に、事業を遅らせることなくシーメンスの技術専門知識と業界ノウハウにアクセスできるようにします。

中小企業には拡大の可能性があります。地域の製造業者が自動化とデジタル化に投資したり、地元のエネルギー会社がマイクログリッド技術を導入したり、医療施設がエネルギー効率の高いシステムにアップグレードしたりすると、回復力のある産業基盤が構築されます。

Siemens 10年以上にわたり、自動化とデジタル化による中小企業の拡大を支援してきました。今では、アメリカの中小企業にSBAの支援を受けて資金を提供することができます。これにより、国内のサプライチェーンと国の経済的地位を強化する産業に投資することができます。

エネルギー効率化によって二酸化炭素排出量を削減する企業は、排出量を削減するだけではありません。揮発性エネルギーコスト、送電網の障害、規制上の影響にさらされるリスクを減らしています。再生可能エネルギーと蓄電池に投資するメーカーは、エネルギー転換を支援するだけではありません。事業に必要な信頼性が高く予測可能な電力を確保することです。

バッテリーストレージは、4つのレジリエンスの問題を一度に解決します

持続可能性とレジリエンスのこの交差点で最も説得力のある例の1つは、グリッドレジリエンスとクリーンエネルギーへの移行の基礎であるバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の成長を目の当たりにしたことです。

BESSテクノロジーは、相互に関連する複数のレジリエンスの課題に同時に対処します。

  • 自然災害:バッテリーストレージは、容量の課題や極端な天候にさらされている地域の送電網の信頼性を高めます。たとえば、アリゾナ州の記録的な電力需要を満たすには、 リカレントエナジーのブルームストレージとパパゴソーラー施設 SFSの資金調達の恩恵を受けました。
  • クリーンエネルギーの統合:BESSは再生可能エネルギー源の経済的な統合を可能にします。SFSでは、5つを含む変革をもたらすBESSプロジェクトに資金を提供してきました クレネラエナジー 米国南西部でのBESSプロジェクトと、7つの画期的な資金調達 プラスパワー 米国北東部と南西部にまたがっています。
  • エネルギー不安:BESSは、安価なときや、再生可能エネルギーの生産が需要を上回ったときに電力を蓄え、価格が急騰したときに放電することで、系統の安定化とコストの予測を可能にします。SFSの顧客は全国再生可能エネルギーで シャロー・バスケット・エナジー このプロジェクトは、ニューメキシコ州中北部に位置するJicarilla Apache Nationのエネルギー主権を促進し、年間38,000世帯に十分な電力を供給し、必要なときに電力を蓄えて送電することで、地域の送電網の信頼性を高めています。
  • デジタル化:人工知能の導入が加速するにつれて、BESSはデータセンターなどの重要なインフラに電力を供給するための信頼できるエネルギー源を確保しています。SFSによる資金調達 グリッドスターのグンナー信頼性プロジェクト と ペレグリン・エナジー・Solutions ズとの2つのBESSプロジェクト テキサスでの例です。

そして、経済はますます魅力的になっています。 ブルームバーグによると、バッテリーのコストは2025年だけで27%減少しました

デジタルビジネスオプティマイザーは、厳しい気象リスクとROIを無料で測定します

最後に、レジリエンス戦略を構築するにはデータが必要です。ここがシーメンスの デジタルビジネスオプティマイザー (DBO™) 入ります。

DBOは、米国エネルギー省、環境保護庁、連邦緊急事態管理庁、ロッキー山脈国立研究所などの信頼できる情報源からのデータを活用して、組織が施設のビジネス戦略をデジタル的にカスタマイズできるようにする無料のツールです。DBOは、建物の住所、タイプ、サイズなど、最小限の入力で次のものを生成します。

  • 特定の場所や施設タイプに合わせた自然災害リスク評価
  • 持続可能性向上の出発点となる現在の二酸化炭素排出量のベースライン推定値
  • 目標や制約に合わせて最適化された、カスタマイズされたテクノロジーの推奨事項
  • 革新的なソリューションを実装するためのROI予測-ソーラーパネルから熱電併給(CHP)システム、熱エネルギー貯蔵や蓄電池まで

推測や一般的なベンチマークに頼るのではなく、組織はどこに焦点を当てるべきか、そして最終的に投資すべき分野についてデータ主導の意思決定を行うことができます。

レジリエンスは利益を犠牲にするのではなく、利益を保護します

SFSでは、解決策があることを知っています。資本金は入手可能です。技術は実証済みです。製造業者を支援する中小企業向け融資ソリューション、電力網を強化する大規模なBESSプロジェクト、または組織が固有のリスクを定量化して対処するのに役立つDBOのようなデータ主導型ツールのいずれを通じても、レジリエンスへの道筋はより明確になります。レジリエンスを構築するにあたり、企業は利益を犠牲にしません。彼らはそれを守ります。

公開日:2026年8月26日