エネルギー市場の価格変動をすでに利用していますか?
揮発性エネルギー源の使用の増加とそれに伴う価格変動は、企業にとって課題ですが、機会も提供します。将来のエネルギーシステムには、生産者と消費者の柔軟性が求められます。エネルギー供給をより柔軟にするインテリジェントなソリューションは、送電網の使用とエネルギー供給のコストを削減できます。

システムを市場に合わせてより柔軟にすることで、電気代を削減し、エネルギー市場で追加の収益を生み出すことができます。
変化する要件やフレームワークの条件に合わせて継続的に調整することで、システムが今後も最適に動作し続けることが保証されます。
エネルギー供給をより柔軟にすることで、市場価格の上昇や大きく変動する市場価格からの独立性が高まります。
柔軟性とそれに関連する送電網に優しい行動を提供することで、エネルギー転換と送電網の安定に積極的に貢献できます。
揮発性エネルギー源の使用の増加とそれに伴う価格変動は、企業にとって課題ですが、機会も提供します。将来のエネルギーシステムには、生産者と消費者の柔軟性が求められます。エネルギー供給をより柔軟にするインテリジェントなソリューションは、送電網の使用とエネルギー供給のコストを削減できます。

「Industriestrompreis」(産業用電力価格)は、エネルギー集約型企業が積極的にエネルギー消費を最適化するための新しい経済的インセンティブを可能にします。電気代を直接削減することに加えて、特に負荷と施設をより柔軟にすることに重点が置かれています。
負荷管理、貯蔵ソリューション、デジタル制御システムなどを通じて、エネルギーインフラの柔軟性を特に高める企業は、追加のメリットを享受し、補助金の受給資格をさらに高めることができます。
Siemens、分析や技術統合から柔軟性戦略の拡大まで、これらの機会を体系的に特定して実装するお手伝いをします。このように、「産業大賞」は持続可能で回復力のあるエネルギー供給の出発点になります。


発電、貯蔵、消費を対象とした、より高レベルの負荷管理を行うことで、集中的または非定型的な送電網使用の要件を満たし、送電網の使用料を大幅に削減できます。負荷プロファイル分析に基づいて、グリッド料金を削減するためのカスタマイズされたコンセプトを作成します。また、CHPシステム、蓄電池、POWER-TO-HEATシステムなど、負荷管理の技術システムの設計、計画、実装も行っています。
その ブライテンブルガーミルヒツェントラーレ Siemens エネルギー専門家と共に包括的なエネルギー戦略を策定しました。ソリューションの中心となるのは、自動負荷管理システム(Desigo)への接続を含む、効率的な電力供給プロセスです。負荷管理の助けを借りて、グリッドを集中的に使用する要件が満たされ、毎年250,000ユーロのグリッド料金が節約されます。

エネルギー市場のメカニズムを活用し、システムを柔軟に運用してコストを削減してください。私たちは、エネルギー生成および消費システムを柔軟に運用するためのオプションを検討して計画し、お客様の場所に実装します。日中のスポット市場での電力量の積極的なマーケティングと、前日市場に関連したエネルギー供給プラントの受動的最適化の両方が解決策の一部になり得ます。私たちは、電力と熱供給(CHPシステム、ヒートポンプ、ボイラー、チラー)と貯蔵システム(バッテリーと熱貯蔵)用の柔軟なシステムに重点を置いています。これに加えて、エネルギー価格の継続的な最適化を保証する当社のサービスもあります。
と一緒に ヴァルタ、Siemens エネルギー生成を近代化するための包括的なコンセプトを開発しました。同時に、革新的なソリューションを生み出すためには、電池メーカーの実績のある技術を統合する必要がありました。この目的のために、より高いレベルのエネルギーおよび負荷管理システムが設定されました。予報に基づいてシステムを規制するので、グリッドの集中的な使用が保証されます。